Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Mono-Mikrofone

  Mono-Mikrofone  (545 Angebote unter 28.225.669 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mono-Mikrofone“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mono-Mikrofone"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mono-Mikrofone
^

Mono-Mikrofone für hochwertige Gesangs- oder Sprachaufnahmen

Bei Tonaufnahmen mit Geräten sind meist externe Mikrofone nötig, sofern diese noch nicht in die verwendeten Geräte integriert sind. Bei Gesangs- oder Sprachaufnahmen, die in monauraler Qualität aufgezeichnet werden, kommen Mono-Mikrofone zum Einsatz. Auch gemeinsam mit Videokameras oder Camcordern werden sie genutzt.

Ausführungen

Mono-Mikrofone werden üblicherweise als dynamische Stabmikrofone mit Richtcharakteristik angeboten. Sie verfügen über einen integrierten Ein- und Ausschalter und sind in aller Regel bei Eignung für den semiprofessionellen Einsatz kabelgebunden. Die Kabellänge beträgt bis zu mehrere Meter, wobei das Mikrofon meist mit einem standardisierten 3,5 mm-Klinkenstecker am Vorverstärker angeschlossen wird. Zum Anschluss an Stereo-Komponenten werden den meisten Mono-Mikrofonen Adapter auf eine 6,3 mm-Klinkenbuchse beigelegt, die auf den kleineren Klinkenstecker aufgesteckt werden können.

Der Frequenzbereich der Mono-Mikrofone reicht meist von etwa 100Hz bis über 10kHz, was für anspruchsvolle Gesangsaufnahmen oder auch Sprachmitschnitte vollkommen ausreichend ist.

Für Camcorder und Videokameras werden Mono-Mikrofone angeboten, die am Gerät selbst mithilfe eines Schraubverschlusses befestigt werden. Die Mikrofone sind fest fixiert und nehmen ihre Signale aufgrund der ausgesprochenen Richtcharakteristik aus dem vor der Kamera liegenden Bereich auf, der auch vom Objektiv abgedeckt wird. Geräusche, die seitlich oder hinter der Kamera auftreten, werden dabei ausgeblendet. Diese Mono-Mikrofone werden durch ein kurzes Kabel an der Kamera oder dem Camcorder angeschlossen.

Zusatzausstattung

Als Zusatzoption für Mono-Mikrofone, die für Außenaufnahmen eingesetzt werden sollen, sind aufsteckbare Windschutzkugeln erhältlich. Diese meist aus Stoff gefertigten Hüllen werden vorn auf das Mikrofon aufgesteckt und vermindern auch bei starken Winden das ansonsten unvermeidliche Windrauschen, das zuweilen bei entsprechender Intensität sogar die eigentliche Aufnahme übertönen kann. Durch den Windschutz gelingen jedoch selbst unter widrigsten Bedingungen monaurale Aufnahmen problemlos.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.