Plattenstempel sparen viel Schreibarbeit
Überall da, wo Sie Vorgänge auf Schriftstücken dokumentieren oder Absender auf Briefumschläge stempeln wollen, sind Plattenstempel sehr beliebt. Im Gegensatz zum
Buchstabenstempel besitzt ein Plattenstempel eine aus speziellem Gummi gefertigte, oft gegossene oder geschnitzte Stempelplatte. Diese ist mit Text beschriftet wie etwa der Firmenadresse bis hin zu einfachen Begriffen wie „gebucht“ und soll schlicht die Schreibarbeit sparen und für gute Lesbarkeit des Vermerks bürgen. Vor diesem Hintergrund finden Sie leicht den richtigen Plattenstempel.
Die Anzahl der zulässigen Zeilen richtet sich nach dem Vorgang
Der Arbeitsprozess bestimmt den Text des Stempels und damit auch dessen Anzahl an verfügbaren Textzeilen, wobei die Schriftgröße variieren kann. Unterschiedliche Schriftgrößen werden für mehrzeilige Adresstempel sehr gerne genutzt, da mit kleinen Lettern noch eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ergänzt werden kann, ohne von der postalisch wichtigen Information abzulenken. Einzelne Begriffe wie „Eingang“, „gebucht“, „fakturiert“ usw. können dagegen bequem auf einer einzeiligen Stempelplatte untergebracht werden, haben eine übersichtliche Schriftgröße und sind daher auffällig und gut erkennbar.
Der Text der Plattenstempel richtet sich nach dem Arbeitsvorgang
Im Prinzip kann die Stempelplatte jeden gewünschten Text wiedergeben. Sonderanfertigungen sind möglich, aber auch nicht so günstig wie Standardstempel. Gerade für einzeilige Plattenstempel sollten Sie daher schauen, ob es Stempel mit dem entsprechenden Text bereits gibt. Texte wie „Betrag erhalten“, „eilig“, „Kopie“ usw. sollten in keinem Unternehmen fehlen. Wenn Sie die gesamte Auswahl bestellen, können Sie fast sicher sein, keinen wichtigen
Stempel vergessen zu haben. Insoweit sind die Ablaufprozesse in allen Unternehmen dem Grunde nach gleich.
Unterschiedliche Ausgestaltungen der Plattenstempel machen die Wahl einfach
Auch Plattenstempel gibt es als einfache Holzstempel, die man mit einem Handgriff vom Stempelrondell nimmt, auf das
Stempelkissen und dann auf das Papier drückt. Wer jahrelang so gearbeitet hat, bevorzugt vielleicht auch heutzutage noch diese Stempel. Da sich auch Stempelhersteller überlegt haben, den Prozess für den Nutzer zu vereinfachen, gibt es auch noch Alternativen. So gibt es Stempel mit einem Klappmechanismus und einem eingebauten Stempelkissen. Wird der Griff nach unten gedrückt, berührt eine benetzte Stempelplatte gleich das Schriftstück. Eine andere Möglichkeit ist ein
Bänderstempel für einzeilige Drucke, die manuell auf den Text eingestellt werden können. Sie sparen zwar einen
Stempelständer, aber kein Stempelkissen. Wählen Sie entsprechend Ihrer Prioritäten, Ihrem Geschmack und Ihrem Budget.