Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Pumpsauger

  Pumpsauger  (626 Angebote unter 28.274.240 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pumpsauger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   42   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pumpsauger
^

Mit dem Pumpsauger Überschwemmungen schnell im Griff haben

Der Pumpsauger ist ein Nass-/Trockensauger, den Sie zum Einsaugen von größeren Mengen nicht brennbarer Flüssigkeiten verwenden. Diese können Wasser, aber auch Milch, Schlamm oder verschmutztes Wasser (z.B bei Überschwemmungen) sein. Gute Pumpsauger sammeln das Sauggut nicht einfach wie ein Staubsauger in einen Behälter. Sie sind mit einer Abwasser- oder Schlammpumpe ausgestattet. Diese pumpt – in Verbindung mit einem Abwasserschlauch – das Sauggut noch während des Absaugens direkt in einen Kanal oder an einen anderen Ort zur Entsorgung gepumpt wird.

Wofür kommen Pumpsauger zum Einsatz?

Benötigt werden Sauger dieser Art zum Abpumpen größerer Mengen Wasser bei Überschwemmungen und Hochwasser, aber auch bei Arbeiten der Feuerwehr wie der Entfernung von Löschwasser. Auch für die Aufnahme von Restwasser sind diese Industriesauger geeignet. Sie saugen Wasserlachen ein, die eine Tauchpumpe nicht entfernen kann. Eingesetzt werden Sauger mit Ablaufpumpe auch in Schwimmbädern, Tierparks und für die Reinigung von Teichanlagen. Sind die Pumpsauger mit einem dafür konzipierten Grobschmutzfilter oder einem speziellen Reinigungsset ausgestattet, kann das abgesaugte Wasser durch den Filter gereinigt und direkt wieder ins Becken zurückgeführt werden.

Unterschiede zum herkömmlichen Nass-/Trockensauger

Im Gegensatz zum kleinen N-/T-Sauger ist ein professioneller Pumpsauger mit einer Pumpe für die Ableitung der eingesaugten Flüssigkeit ausgestattet. Diese wird komfortabel über einen Schlauch abgeführt, im Schmutzfangbehälter sammeln sich praktisch nur Feststoffe. Darüber hinaus ist der auch als Feuerwehrsauger bekannte Nasssauger äußerst leistungsstark und schnell. Er saugt und pumpt mehrere Tausend Liter Flüssigkeit pro Stunde.

Das Volumen von Pumpsaugern

Nicht für alle Anwendungen ist ein großes Volumen des Saugers entscheidend. Saugen Sie damit jedoch schmutziges Wasser oder Teichanlagen aus, bleiben auch bei gleichzeitigem Ablassen des gesaugten Wassers viele Grobschmutzteile zurück, die im Auffangbehälter des Pumpsaugers landen. In diesen Fällen ist ein großes Auffangvolumen wirtschaftlicher. Bedenken Sie dabei jedoch, dass die Entsorgung eines größeren Schmutzvolumens mit stärkerem körperlichen Einsatz verbunden ist.

Die Leistung

Die Leistung von professionellen Pumpsaugern liegt meist bei mindestens 1 Kilowatt, Geräte mit Kilowattwerten im zweistelligen Bereich sind am Markt ebenso erhältlich. Einige Sauger verfügen zur besseren Effizienz über einen zweiten oder gar einen dritten, ebenfalls leistungsstarken Motor. Diese Geräte sind in der Regel für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Tipps zur Auswahl

  • Achten Sie beim Kauf eines Pumpsaugers auf eine integrierte oder optional installierbare Abwasserpumpe. Sie erleichtert Ihnen die Arbeit bei der Entsorgung der abgesaugten Flüssigkeiten.
  • Benötigen Sie einen Pumpsauger, der neben Wasser auch aggressive Flüssigkeiten einsaugt, achten Sie auf einen Edelstahlbehälter und die Eignung des Saugers für das einzusaugende Medium.
  • Prüfen Sie, ob der Pumpsauger für feinere Arbeiten wie das Restwasserpumpen das richtige Zubehör in Form von leichtgängigen und kleinen Bodendüsen mitbringt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.