Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

  Reinigungsmaschinen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Reinigungsmaschinen“
Überbegriffe
Akkubesen
Für die schnelle Reinigung von Hartflächen bzw. nie­derflorigen Teppichen un­abhängig von der Stromver­sorgung.
Aufsitzkehrmaschine
Maschinen für härteste, industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbe­reich.
Aufsitzscheuerma­schine
Diese kompakten und wen­digen Maschinen sind ideal für alle Scheuer- und Saug­aufgaben im industriellen Einsatz.
Aufstehscheuerma­schine
Diese kompakten und wen­digen Maschinen sind ideal für alle Scheuer- und Saug­aufgaben im industriellen Einsatz.
Bodentrockner
Trocknen gereinigte Flä­chen schonend durch Raumluft und verhindern, dass sich Teppichböden verziehen.
Dampfreiniger
Reinigen Böden gründlich und chemiefrei, lösen starke Verschmutzungen und eig­nen sich für schwer zugäng­liche Stellen.
Einscheibenmaschine
Die Alleskönner für das Po­lieren, Schrubben, Scheu­ern, Schampoonieren und Schleifen von Bodenbe­lägen.
Hochdruckreiniger
Eignen sich für den Einsatz in vielen Bereichen wie bei der Reinigung von Fahrzeu­gen, Geräten, Böden und im Baugewerbe.
Hydrowascher
Geräte, die Reinigung und Trocknung in einem Arbeits­gang bieten und sich für fast alle Oberflächen eig­nen.
Kehrmaschine
Fegen mit dem Besen war gestern, diese Geräte bie­ten komfortable und zeit­sparende Alternativen.
Kehrsaugmaschine
Neben der Funktion einer Kehrmaschine ermöglichen diese Maschinen die staub­freie Reinigung von Tep­pichböden.
Scheuersaugmaschine
Entfernt durch den Bürsten­druck starke Verschmutzun­gen und hinterläßt durch die hohe Saugleistung kein Wasser auf dem Boden.
Teppichreinigungsgerät
Mit Sprühextraktionsgerä­ten werden auch stark verschmutzte Teppiche und Polstermöbel optimal gerei­nigt.
Müllsauger
Kräftige, mobile Saugma­schinen zur punktuellen und berührungslosen Reinigung, z. B. in öffentlichen Berei­chen.
Anbaukehrmaschine
Kehrmaschine für den An­bau an ein ATV oder Quad.
Bürsten / Pads / Zubehör
Bürstenwalze
Mit der Farbgebung wird das Anwendungsgebiet dieser Walzen gekenn­zeichnet.
Reinigungspads
Sortiment von Pads für Rei­nigungsmaschinen. Die un­terschiedlichen Farben der Pads kennzeichnen unter­schiedliche Anwendungen.
Shampoonierbürste
Eignen sich optimal für die Reinigung von Teppichbö­den und allen wasserfesten Böden.
Schrubbbürste
Ist die Lösung für die Reini­gung stark strukturierter, rau­er und unebener Böden.
Treibteller
Passend für die jeweiligen Geräte befindet sich hier eine Auswahl an benötigten Treibtellern.
Automatenreiniger
Entkalker und Teppichrei­nigungspulver sind Reini­gungsmittel, die sich für den Einsatz mit Bodenrei­nigungsmaschinen eignen.
Entschäumer
Verhindert die Schaumbil­dung in Schmutzwasser­tanks von Reinigungsma­schinen.
Ersatzteile
In diesem Breich befindet sich eine Auswahl an Ver­schleiß- und Ersatzteilen für Reinigungsmaschinen.
Weitere Informationen zum Thema Reinigungsmaschinen
^

Reinigungsmaschinen – die kleinen und großen Helfer für Sauberkeit

Eine gründliche Reinigung ist das A und O und gehört zum Arbeitsalltag dazu. Nicht immer kommt man jedoch ohne technische Hilfsmittel und Geräte aus und daher bietet der Handel ein großes Sortiment an Reinigungsmaschinen, welche Ihnen die verschiedensten Arbeitsschritte vereinfachen.

Geräte und Maschinen für die Bodenreinigung

In puncto Bodenreinigung sind verschiedene Geräte in den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Diese sorgen für eine gründliche Reinigung auf fast allen Bodenarten. Sie sparen Ihnen nicht nur Zeit, sondern vereinfachen Ihnen die Reinigung um ein Vielfaches.

Geräte für die Grundreinigung

Für kleinere Flächen bietet sich ein so genannter Akku-Besen an, mit dem Sie mühelos harte Fußböden reinigen können. Handelt es sich jedoch um größere Flächen, so empfiehlt sich die Verwendung einer Kehrmaschine, welche Sie sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich verwenden können. Sie können den Schmutz auch ganz schnell und mühelos mit einem Staubsauger aufsaugen. Diese sind in den unterschiedlichsten Varianten wie z. B. Akksauger, Nass-Trockensauger oder beutelloser Staubsauger erhältlich und eignen sich nahezu für die Reinigung in fast allen Bereichen.

Nassreinigung und Pflege

Viele der angebotenen Reinigungsmaschinen können in Verbindung mit Wasser eingesetzt werden. Damit haben Sie die Möglichkeit, die so gut wie jede Bodenfläche zu reinigen. Die verschiedenen Aufsatzvarianten erlauben Ihnen, Böden zu schrubben, zu wischen, zu dampfen oder zu polieren. Diese Geräte haben weiterhin den Vorteil, dass Sie keine weiteren Chemikalien für die Reinigung zugeben müssen.

Geräte und Maschinen für eine saubere Kleidung

Egal, ob Kleidung, Tischwäsche oder Bettwaren, alle diese Textilien sind täglich in Gebrauch und müssen regelmäßig gereinigt werden. Eine Waschmaschine vereinfacht diesen Arbeitsschritt um ein Vielfaches. Je nach Art der Verwendung stehen dafür Waschmaschinen oder Industriewaschmaschinen zur Verfügung. Handelt es sich um ein Gerät für den privaten Bereich, so sollte man verschiedene Kaufkriterien beachten. Dazu gehören unter anderem das Fassungsvermögen, die Energieklasse und der Wasserverbrauch. Industrielle Waschmaschinen sollten hingegen über einen leistungsfähigen Motor und ein sehr hohes Ladevolumen verfügen, da diese zum einen viel größeren Mengen an Wäsche bewältigen müssen und in der Regel im Dauerbetrieb sind.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.