Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: roll-schneidemaschine dahle
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Roll-Schneidemaschine

  Roll-Schneidemaschine  (152 Angebote unter 28.277.477 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Roll-Schneidemaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Roll-Schneidemaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Roll-Schneidemaschine
^

Rollenschneider - Schneidgerät der besonderen Art

Rollenschneider gehören zu den Schneidemaschinen. Sie ermöglichen das passgenaue Zuschneiden von Papier und Folien ohne großen Aufwand. Rollenschneider werden im Gegensatz zu Hebelschneidern eher dort eingesetzt, wo es nicht auf große Mengen, sondern auf Präzision ankommt. Papier akkurat an die Formatvorlagen anzupassen und saubere Schnittkanten auch über längere Schneidstrecken zu erzielen, wird mit einem Rollenschneider möglich. Da, wo Scheren und Cutter nicht mehr ausreichen, setzen Rollenschneider an und durchtrennen Papiere und Folien auf langen Strecken im Handumdrehen. Der Schnitt wird besonders sauber und gradfrei.

Formatfrage

Eine der wichtigsten Fragen, die sich vor der Anschaffung eines Rollenschneiders stellt, ist das mögliche Format. Berücksichtigen Sie, dass ein einmal erworbenes Gerät Ihnen Grenzen auferlegt. Je größer das Format gewählt wird, umso vielseitiger kann der Rollenschneider eingesetzt werden. Grundsätzlich sind für den Gebrauch in Schulen, Behörden und im normalen Büroalltag Rollenschneider im Format A4 ausreichend. Günstig ist es jedoch zu prüfen, ob gegebenenfalls Diagonalschnitte durchgeführt werden sollen und müssen. Die Diagonale eines A4 Blattes beträt 36 cm. Im Grafikbereich oder für technische Zeichner kommen gut und gerne auch größere Modelle in Frage. Wägen Sie die Verwendung einfach ab und berücksichtigen Sie bei der Auswahl, dass ein größeres Gerät auch mehr Platz in Anspruch nimmt.

Übergröße

Rollenschneider in Übergrößen und als Standgerät ermöglichen Ihnen auch das zielgerichtete Bearbeiten großer Formate. Wannen, die den Schneidabfall auffangen, sorgen für Ordnung am Arbeitsplatz. Durch diese Geräte können Poster und Plakate sauber und passgenau zugeschnitten werden. Die Bearbeitung von großformatigem Papier auf Rolle wird ohne Wenn und Aber möglich.

Kapazität

Rollenschneider sind eher für kleinere Mengen an Schnittgut geeignet. Sie durchtrennen Papier und Folien mittels Schneidrädchen, das über das Papier geführt wird. Durch diese Bauform ist es kaum möglich, große Mengen an Schnittgut gleichzeitig zu durchtrennen. Beachten Sie dies beim Kauf. Überschreiten Sie die Blattanzahl ebenso wenig wie die Schnitthöhe. Durch unterschiedliche Schnittgutmaterialien kann es in der Stärke und somit in der Anzahl von Blättern zu Abweichungen kommen. Die Angabe der maximalen Blattanzahl bei Rollenschneidern ist auf Normalpapier ausgerichtet. Rollenschneider sind grundsätzlich eher für dünne Schnittmaterialien bestimmt. Pappe und auch laminierte Papiere sind nicht für die Zerteilung mit dem Rollenschneider gedacht.

Klingenführung

Durch die Art und Weise, wie beim Rollenschneider die Klinge geführt wird, entstehen einige grundlegende Vorteile, die diese Schneidemaschine gegenüber anderen zu bieten hat. Durch die Art der Führung der Klinge schärft sich diese bis zu einem bestimmten Abnutzungsgrad selbst und ermöglicht dadurch dauerhaft präzise Schnitte. Die weitestgehende Integration der Klinge sorgt für hohe Sicherheit während, vor und nach der Benutzung. Das Unfallrisiko wird minimiert. Sich zu schneiden, ist mit den Geräten fast unmöglich. Des Weiteren ist auch ohne Druckausüben auf die Klinge das Zuschneiden möglich. Allein durch die Klingenführung über das Papier wird durch die Klingenrotation ein sauberer Schnitt ausgeführt.

Schnittgenauigkeit

Damit der Rollenschneider es Ihnen beim Schneiden so einfach wie möglich macht, empfiehlt sich der Kauf eines Gerätes mit Skala und einstellbarem Rückanschlag. Durch die Skala können Sie genau abmessen, bis wohin der Schnitt geführt werden soll. Der Rückanschlag gewährleistet durch die Feststellung in einer von Ihnen vorgegebenen Position, dass auch später eingeführtes Papier ohne Messaufwand genau auf die gleiche Länge zugeschnitten wird. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie häufig auf ein und dieselbe Länge zuschneiden müssen.

Andruckverfahren

Es gibt einfache Geräte, die im normalen Büroalltag ausreichen. Bei diesen Modellen wird die Klinge durch manuellen Druck auf das Papier gepresst, um einen sauberen und geraden Schnitt zu erzeugen. Durch die Art dieser Anpressung ist es möglich, das Papier in seiner Lage zu korrigieren und den Schnittwinkel und die Schnittrichtung zu ändern.
Andere Geräte arbeiten mit einer automatischen Anpressung. Dadurch wird das Papier sicher und ohne Verwacklungen beim Schneiden festgehalten. Ein absolut gerader Schnitt ohne Verschiebungen entsteht. Die Schnitte sind absolut sauber, da die Klinge fest an die Schnittkante gepresst wird.

Schnittbilder und weitere Anwendungen

Durch die leichte Auswechselbarkeit der Messer ist es möglich, den Rollenschneider noch weitreichender einzusetzen. Falzmesser erlauben es beispielsweise, eine Stelle für die Falz vorzugeben, ohne dass ein Schnitt erfolgt. Die Falzung ist dann kinderleicht möglich. Der perfekte Knick entsteht, sauber und genau an der richtigen Stelle.

Perforationsmesser

Perforationsmesser sorgen dafür, dass Sie einen Teil des Blattes zum leichten Abtrennen vorbereiten können. Bei Werbesendungen ist dies beispielsweise sinnvoll, wenn Sie einen Teil des Briefes als Gutschein oder Coupon für einen zukünftigen Einkauf gestalten wollen, den der Kunde leicht entnehmen kann. Oder Sie wollen ein Blatt so gestalten, dass Sie später bei Bedarf eine einfache Abtrennung der Einschübe für Reiter vornehmen können zur schnellen und zielgerichteten Organisation.

Schnittmuster

Mit entsprechenden Messern lassen sich mit Rollenschneidern verschiedene Schnittmuster erzeugen. Ähnlich wie bei einer Motivschere können Sie Wellen-, Bögen- und Büttenschnitte sowie viele weitere kreative Ideen umsetzen, ohne auf den Rollenschneider verzichten zu müssen.
Mit einem Rollenschneider lässt sich Präzision mit Vielseitigkeit verbinden. Nutzen Sie diese Möglichkeiten!

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.