Schlauchregner bewässern die Pflanzen von unten
Schlauchregner werden im Rahmen der
Bewässerungstechnik verwendet, um beispielsweise große Heckenreihen oder Beete mit Setzlingen in gleichmäßigen Abständen oder schmalen Zonen von unten zu bewässern.
Der Aufbau eines Schlauchregners
Ein Schlauchregner ist ein langes, schlauchfömiges Kunststoffgebilde, welches über regelmäßig angeordnete Düsen verfügt, aus denen Wasser austritt. Wie hoch der Wasserstrahl und damit die Reichweite ist, kann über den Wasserdruck reguliert werden. Ist der Regner über einen Schlauch mit einem Wasserhahn verbunden, kann man den Wasserdruck über die Ventilöffnung regeln.
Der Schlauchregner und seine Verwendung
Im Gegensatz zu
Sprühregner oder
Kreisregnern bewässert der Schlauchregner die Pflanzen und Erde von unten. Dafür wird er entlang den gewünschten Bewässerungsstrecken auf dem Boden ausgelegt. Wird mit hohem Wasserdruck gearbeitet, sollte man den Schlauchregner mit Befestigungen vor dem Verrutschen bewahren. Der Schlauchregner liegt einfach auf der Erde und ist damit der Witterung ausgesetzt. Eine Verwendung ist daher nur außerhalb der Frostzeiten anzuraten. Durch Platzregen können die Spritzdüsen durch aufkommenden Schlamm verstopfen. Die Düsen können vorsichtig per Hand gereinigt oder durch einen kurzzeitig sehr hohen Wasserdruck ausgeschwemmt werden.
Schlauchregner winterfest machen
Die Düsen können bei kalkhaltigem Wasser leicht verkalken und verstopfen. Um sie zu säubern, ist es möglich, den Schlauch in einer Wanne mit Essigwasser einweichen zu lassen und danach gründlich mit Wasser durchzuspülen. Schlauchregner können einfach platzsparend aufgerollt und dann in einem Kellerregal oder Gerätehaus aufbewahrt werden.