Sekundenkleber - Sicherer Halt in Sekundenschnelle
Sekundenkleber eine schnelle und saubere Verbindung für unzählige Einsatzbereiche. So könnte man Sekundenkleber wohl
zutreffend beschreiben. Im Bereich Kindergarten und Schule ist besonders kreatives Gestalten gefragt, um einen
pädagogischen Nutzen zu erzielen. Aber wie fügt man verschiedenste Werkstoffe wie Holz, Pappe oder Kunststoff ohne
großen Zeitaufwand sicher zusammen? Natürlich mit Sekundenkleber.
In einem Hotel oder im Büro beispielsweise geht schnell einmal etwas zu Bruch. Warum aber den kaputtgegangenen
Gegenstand gleich austauschen und gegen einen neuen Ersetzen. Eine Blumenvase oder eine umgefallene Lampe können
mit Sekundenkleber schnell und mühelos repariert werden.
Für jedes Material den richtigen Sekundenkleber
Ob Kunststoff, Glas, Metall oder Leder. Es gibt beinahe für jedes Material einen speziellen Kleber.
Als Anwender sollten Sie daher ein besonderes Augenmerk auf die Verpackung legen. Hier wird detailliert beschrieben,
für welche zu klebenden Materialien der Sekundenkleber entwickelt worden ist.
Richtig kleben
Wichtig beim Zusammenfügen der unterschiedlichsten Werkstoffe ist es natürlich, dass die Flächen trocken, staub- und
fettfrei sind, damit der Sekundenkleber seine volle Klebkraft entwickeln kann.
Sekundenkleber stets in geringen Mengen und einseitig auftragen. Hier gilt die Devise weniger ist mehr, denn
je dünner der Klebefilm, desto geringer die Abbindezeit und um so stärker die Klebewirkung.
Zusammengefügte Werkstoffe unmittelbar nach dem Verkleben zusammenpressen und einige Sekunden unter mäßigem Druck
belassen, damit ein optimales Klebeergebnis erzielt werden kann.
Wir haben noch mehr!
Noch mehr Möglichkeiten, zwei Werkstoffe miteinander zu verbinden, finden Sie auf unser Gesamtübersicht
Klebetechnik.