Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sonnensegel

  Sonnensegel  (340 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sonnensegel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sonnensegel
^

Sonnensegel als luftiger Sonnenschutz für Terrassen, Strände und Freigelände

Sonnensegel sind ideale Schattenspender, die vollkommen unkompliziert überall da angebracht werden können, wo gerade Schatten benötigt wird. Damit sind  weder schwere Sonnenschirmständer noch eine aufwendige Montage nötig. Sie werden in Außenbereichen gerne dafür eingesetzt, um an Badestränden, in Gartenanlagen oder Kinderspielbereichen bei Bedarf einen Sonnen- und Hitzeschutz bereitzustellen. Sie stellen eine gute Alternative oder Ergänzung zu Sonnenschirmen dar.

Sonnensegel sind schnell und leicht montiert

Die Segel bestehen aus einem luftigen Stoff und sind äußerst flexibel. Sie lassen sich an vorhandenen Stangen, Pfosten oder auch Bäumen befestigen und können durch Schrägstellung immer dem Stand der Sonne angepasst werden. Bei einigen Modellen wird ein Gestänge mitgeliefert, wodurch sich die Schattenspender auch im freien Gelände aufstellen lassen. Für eine sichere Verankerung an Hauswänden sind Segel vorteilhaft, die mit Spanngurten ausgestattet sind. Über den Winter oder bei schlechtem Wetter können sie schnell abgenommen und in den entsprechenden Tragetaschen gelagert werden, die bei vielen Segeln im Lieferumfang enthalten sind. In gefaltetem Zustand benötigen sie nur wenige Zentimeter Platz, was vor allem bei kleinen Lagerräumen ein großer Vorteil ist.

Robust und langlebig mit UV-Schutz

Das Material ist trotz seiner Leichtigkeit sehr robust, da die Segel aus einem reißfesten und witterungsbeständigen Gewebe gearbeitet sind. Hierfür werden häufig Acryl- oder Ethylenverbindungen verwendet, da diese für eine lange Lebensdauer sorgen. Der UV-beständige Stoff ist in der Regel imprägniert und stellt dadurch gleichzeitig einen Regenschutz dar. Viele der Segel sind somit wasserabweisend, es gibt aber auch wasserdurchlässige Modelle. Hierauf sollten Sie bei der Wahl achten, falls Sie Ihre Gäste vor Sonne und Regen schützen möchten.

Die Sonnensegel sind in einer praktischen Dreiecksform und als Viereck erhältlich, wobei verschiedene Größen angeboten werden. Auch bei den Farben herrscht eine bunte Auswahl, diese reicht von neutralem Weiß über gedecktes Grün bis zu sattem Orange. Die Optik ist gerade im Gastgewerbe ein wichtiges Kriterium, somit können Sie den Sonnenschutz farblich gekonnt in das Ambiente integrieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.