Der Teefilter zum aromatischen Aufbrühen von Tee
Ob in der Gastronomie oder im Rahmen der gelungenen Gästebewirtung in Unternehmen, auf Veranstaltungen oder Meetings – loser, frisch aufgebrühter Tee ist immer eine gelungene Alternative zum Teebeutel. Vor allem wenn gleich größere Mengen
Tee zubereitet werden sollen, bewähren sich
Filtertüten zum aromatischen Aufbrühen der geschmackvollen und gesunden Getränke.
Die Vorzüge und Besonderheiten
Teefilter in Beutelform eignen sich hervorragend zum Einhängen in
Teekannen mit schmalen oder breiten Öffnungen. Als vorteilhaft und leicht zu säubern erweisen sich Dauerteefilmer aus Edelstahl. Auch Verbindungen mit Kunststoff sind je nach Modell möglich. Statt Kunststoff kann alternativ hitzebeständiges Silikon eingesetzt werden. Solche Modelle können nicht nur in Kannen, sondern beispielsweise auch im
Teebereiter positioniert werden, wenn der Durchmesser es zulässt. Gleiches gilt für formschöne Teefilter aus Glas.
Die Vorteile von Einweg-Filtern
Einweg-Teefilter mit äußerst feinen Poren sind besonders empfehlenswert, wenn pulverige, alkoholfreie Getränke, wie beispielsweise auch Kaffee aufgebrüht werden sollen und keine
Kaffeefilter zur Hand sind. Denn aufgrund der feinen Poren sind diese Filter ebenfalls für Kaffeepulver geeignet, sodass diese Filter-Modelle gleich einen doppelten Zweck erfüllen. Hierbei kann zwischen Filtertüten variiert werden, die entweder mit oder auch ohne Halter genutzt wird.
Auch das gehört zur richtigen Tea-Time
Zur Zubereitung von kleineren Teemengen (beispielsweise direkt in
Teeglas oder Teetasse) sind Tee-Eier und Teesiebe eine optimale Wahl. Für Teebereiter oder Wasserkocher stehen des Weiteren spezielle, gerätekonforme Teefilter zur Wahl. Teelöffel als richtiges Besteck zum Tee und entsprechendes Tafelgeschirr (Teeservice bzw. Tee-Set) komplettieren das reichhaltige Angebot, das sogar als Bürobedarf während einer Pause unabdingbar ist.