![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Tennisbank"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Tennisbank | | ![](/p.gif) | Die Gartenbank erlebt eine wahre Renaissance
Die Gartenbank und Parkbank gibt es schon seit langer Zeit. Man fand sie jedoch in den letzten Jahren vorwiegend in öffentlichen Park- und Gartenanlagen oder im Innenstadtbereich, wo sie kleine Ruhe-Oasen bilden. Die historische Bedeutung der Gartenbank ist deutlich größer, denn noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählte dieses Gartenmöbel auch in privaten Gärten sowie in den Gärten von Gaststätten und Hotels zu den wichtigsten Möbelstücken. An diese Vergangenheit knüpft die Gartenbank wieder an. Viele Hersteller bieten elegante, historisch anmutende Gartenbänke sowie Modelle in Form von modernen, sachlichen Design-Möbeln für die Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich an.
Eine Gartenbank verbreitet ein idyllisches Ambiente
Eine Park- oder Gartenbank stellt einen ruhigen Pol in der Hektik des Alltagstrubels dar. Sie verleitet dazu, für einen Moment zu verweilen und dieser Betriebsamkeit zu entfliehen. Hotels und Restaurants, die ihren Eingangsbereich oder den Biergarten mit einer Gartenbank oder mehreren Parkbänken zieren, laden die Gäste zu einer angenehmen Mußestunde ein. Aber auch eine Gartenbank, die ihren Platz im Eingangsbereich eines Ladenlokals oder einer öffentlichen Einrichtung findet, lockt Besucher an. Parkbänke werden aus Holz, Metall und Kunststoff hergestellt sowie in Kombination aus Metall mit Kunststoff oder Holz.
Die traditionelle Gartenbank aus Holz und Metall
Traditionell sind in ländlichen Regionen und Bauerngärten Holzbänke oder Bänke, die aus Holz und Metall kombiniert sind. Viele Hersteller passen ihre Modelle dieser Tradition der gemütlichen Gartenbank an und stellen Objekte nach historischen Mustern her. Ein ideales Material für die Gartenbank ist Teakholz, da dieses Holz durch seine natürlichen Gegebenheiten unempfindlich gegen Sonne, Nässe und Kälte ist. Gartenmöbel aus Teakholz müssen nicht lasiert oder lackiert werden. Um die Farbe aufzufrischen, ist höchstens einmal im Jahr eine Behandlung mit Teaköl möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Garten- und Parkbänke nach historischem Muster werden zudem aus Metallguss-Gestellen mit Sitzflächen und Rückenlehnen aus Holz hergestellt. Diese Modelle passen sich harmonisch in eine romantisch gestaltete Umgebung ein.
Die moderne Gartenbank aus Edelstahl oder Aluminium
Passend zu einem sachlichen Ambiente bietet sich eine moderne Gartenbank aus Aluminium, Edelstahl oder verchromtem Metall an. Das moderne Design einer solchen Gartenbank vereint klare Formen mit der gebürsteten oder farbig pulverbeschichteten Oberfläche des Materials. Moderne Gartenbänke harmonieren mit Gebäuden, die in einem sachlichen architektonischen Stil errichtet wurden. Sowohl in einen modernen als auch in einen traditionellen Stil passen sich schlichte Drahtgitter-Bänke ein. Eine moderne Gartenbank aus Metall ist aufgrund ihrer behandelten Oberfläche oder des Materials unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |