Trackball – die Alternative zur Computermaus
Die herkömmliche
Maus bekommt Konkurrenz. Ein
Trackball – auch Rollkugel genannt – ist wie die Maus ein Eingabegerät, nur dass die Kugel nicht nach unten, sondern nach oben zeigt. Das Gehäuse verfügt über eine Kugel, deren Bewegungen an einen Sensor weitergeleitet werden.
Gelenkschonende Bewegungen
Entscheidender Vorteil eines Trackball ist die ergonomische und gelenkschonende Form – die Hand ruht auf ihm, während nur wenige Finger benötigt werden, um den Cursor zu bewegen. Deshalb sehen viele die Rollkugel als Alternative zur Maus an; kein Wunder, schließlich klagen immer mehr Computernutzer über gesundheitliche Probleme wie eine Sehnenscheidenentzündung oder den so genannten „Computerarm“.
Weiterer Vorteil ist der geringe Platzbedarf, während die Maus meist auf einem
Mousepad bewegt wird, steuert man beim Trackball nur die Kugel und nicht das ganze Eingabegerät. Das erleichtert die Handhabung und erlaubt eine sehr präzise Cursorsteuerung. Zusätzliche programmiere Tasten wie z. B. Vor- und Zurück- oder Klick-und-Ziehentasten machen ein einfaches Navigieren von Dokumenten oder im Internet möglich. Der Trackball ist meist über USB oder über PS/2 an den
Computer angeschlossen und funktioniert auch sehr oft über
Batterien. Dadurch können Sie Ihren
Schreibtisch vom Kabelgewirr befreien.
Vor Vandalismus und Umwelteinflüsse geschützt
Trackballs werden in den unterschiedlichsten Bereichen angewendet, was durch unterschiedliche Bauformen begründet ist. Im öffentlichen und industriellen Bereich findet man sie häufiger. Gegenüber einer herkömmlichen Maus ist ein Trackball vor Vandalismus besser geschützt, da er fest eingebaut ist und meist aus Edelstahl besteht. Dadurch ist er auch vor Einflüssen wie Staub und Wasser gefeit. Da – wie schon erwähnt - nur die Kugel bewegt wird und nicht das gesamte Gerät, benötigt der Trackball weniger Platz. Neben dieser Form von Rollkugeln gibt es
Tastaturen mit integrierten Trackball. Beispiele, wo Trackballs eingesetzt werden, sind z. B. Terminals oder Tastaturen von Bankautomaten. Verwendung finden sie ebenfalls in Ultraschallgeräte, Mischpulten oder Radarsystemen.