Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: volleybälle mikasa, volleybälle molten
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Volleybälle

  Volleybälle  (45 Angebote unter 28.888.480 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Volleybälle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Volleybälle
^

Volleybälle für den Freizeit- und Vereinssport

Volleybälle sind das wichtigste Sportgerät beim Volleyball. Diese ursprünglich in den USA entwickelte Hallensportart erfreut sich weltweiter Beliebtheit und wurde in den 1980er Jahren um die auf einem Sandfeld im Freien ausgeübte Sonderform des Beachvolleyballs erweitert. Volleyballclubs und Sporthallen sollten stets über Volleybälle in einer größeren Anzahl verfügen, denn speziell beim Training werden Bälle für alle Spieler benötigt. Da sich dieser Mannschaftssport zu einer der beliebtesten Freizeitsportarten entwickelt hat, befinden sich mittlerweile Volleyballfelder im Freien in Hotelanlagen, auf Campingplätzen und an Badestränden. Insbesondere die sandigen Beach-Volleyballfelder sind allerorts anzutreffen. Touristische Einrichtungen, die über eigene Volleyballplätze verfügen, stellen leihweise auch Volleybälle zur Verfügung.

Volleybälle für den Turniereinsatz

Wie alle Sportarten, die in Wettkämpfen ausgetragen werden, wird auch das Volleyballspiel durch internationale Spielregeln reglementiert. Diese Regeln des Volleyball-Weltverbandes legen auch fest, dass ein Volleyball aus einer Außenhülle aus aufgepolstertem, nahtlosem Leder besteht. Im Inneren der Hülle befindet sich eine Gummiblase, die mit Luft gefüllt ist. Volleybälle für den Einsatz in Wettkämpfen haben einen Umfang von 65 bis 67 Zentimetern und dürfen ein Gewicht zwischen 260 und 280 Gramm haben. Auch die Stärke des Innendrucks der Volleybälle ist in den internationalen Regeln festgelegt. Er beträgt zwischen 0,300 und 0,325 Kilogramm pro Quadratzentimeter der Balloberfläche. In dieser Beschaffenheit lassen sich Volleybälle ideal zwischen den Spielfeldern bewegen, ohne eine Verletzungsgefahr für die Spieler zu bergen, wenn sie von einem Ball getroffen werden. Bis zur Änderung des internationalen Reglements im Jahr 1998 mussten Volleybälle hell und einfarbig sein. Seither sind auch Volleybälle in kräftigen Farben und Farbkombinationen weit verbreitet.

Auswahl der Volleybälle

In der Auswahl der Volleybälle sind die Volleyballclubs bei Wettbewerben nicht frei. Vielmehr schreibt der nationale Volleyballverband vor, von welcher Marke ein Spielball verwendet werden darf. Dabei wird die Auswahl der Farben und Materialien eingeschränkt. Lediglich im Training besteht die freie Auswahl aus dem Angebot verschiedener Bälle. Bei der Durchführung internationaler Wettkämpfe sind verschiedene Volleybälle zugelassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.