Schiebetafeln – Das flexible Tafelsystem für Ihre Wände
Mit Schiebetafeln erzielen Sie die optimale Nutzung der Wandflächen zu
Präsentationszwecken in Ihren Besprechungs- und Meetingräumen. Keine starr aufgestellten Tafeln, keine überflüssigen Wandbedeckungen durch Tafeln, sondern eine optimale Platzausnutzung. Mit einem Tafelschiebesystem können Sie Ihre Wände sogar mehrfach nutzen und je nach Bedarf die Tafelfläche erweitern oder verringern.
Mit Schiebetafeln die Wandflächennutzung optimieren
Durch den Einsatz von Schiebetafeln kann die Nutzung von Wänden optimal gestaltet werden. Die
Tafeln lassen sich auf den Schienen leicht und unkompliziert hin und her schieben. Mit einem ausreichend groß gewählten Abstand (hier kommt es auf die Bautiefe der Tafel und der Höhe der Schienen an) können hinter dem Schienensystem beispielsweise
Flachbildschirme in die Wand eingelassen werden. Je nach Bedarf können Sie dann zwischen den unterschiedlichen Präsentationsmedien, durch einfaches Verschieben der Tafel, wählen oder gar kombinieren. Über passenden
Aufhänger und
Tragarme werden die Schiebetafeln an der Wand befestigt.
Für besten Tafelhalt
Damit die Tafel perfekt zu führen ist und die Leichtgängigkeit in der Bewegung erhalten bleibt, wird zwischen unterschiedlichen Führungsarten unterschieden. Oben werden die Tafeln im Rollenkanal lediglich geführt. Gut gleitende Materialien und Schienen, die eine perfekte Verarbeitung aufweisen, sorgen für eine besonders gute Beweglichkeit. Im unteren Bereich der Tafelbefestigung laufen die Tafeln auf Rollen in den Laufkanälen. Auch hier kommt es auf eine gute Passform der
Verbinder mit den Schienenabmessungen an.
Die Kanalanzahl von Schiebetafeln
Schiebetafeln bieten unterschiedliche Laufkanalanzahlen. Durch die richtige Auswahl werden Sie im Aufbau der Präsentationsmedien besonders flexibel.
1-Kanal
1-Kanalsysteme sind immer dann die richtige Entscheidung, wenn Sie lediglich eine Tafel installieren möchten, die sich seitlich verschieben lässt. Hier können auch zwei getrennte Tafeln so angebracht werden, dass sie sich mittig auseinander schieben lassen. Ein Hintereinanderschieben der Tafeln ist bei diesen Systemen nicht möglich.
2-Kanäle
Mit diesen Schienensystemen erhalten Sie die Möglichkeit, zwei Tafeln hintereinander zu schieben. Je nach Bedarf können dadurch 2 unterschiedliche Tafelbeschichtungen zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere Möglichkeit ist es, bei diesem System bereits genutzte Tafeln, deren Inhalt aktuell nicht erforderlich ist, aber noch benötigt wird oder bereits für spätere Zwecke vorbereitet wurde, verschwinden zu lassen. Präsentationsinhalte können einfach nach hinten geschoben werden. Sie erhalten mehr temporär nutzbare Präsentationsfläche.
3-Kanäle
Mit solchen Systemen erhöhen Sie Ihren Spielraum analog zum 2-Kanalsystem noch mehr. Eine optimale Vorbereitung von Schulungen, Meetings und Präsentationen wird hiermit möglich. Um noch flexibler zu werden, können auch mehrere Kanalsysteme hintereinander gebaut werden. Hierbei ist es wichtig, auf die nötige Stabilität zu achten. Nutzen Sie gegebenenfalls gesondert erhältliche Stützsysteme.
Material und Abmessungen von Schiebetafeln
Einerseits sollen die Schienen die Wände und Decken nicht unnötig stark belasten, andererseits ist auf ein robustes und haltbares Material zu achten. Für die Kanäle sollte vorrangig auf Aluminium zurückgegriffen werden. Achten Sie zudem auch auf das eigentliche Tafelgewicht.
Damit sie die volle Flexibilität erzielen, sollten Sie bei der Schienenlänge unbedingt auf eine möglichst lange Variante, die das komplette Wandangebot an nutzbarer Fläche abdeckt, wählen. So können die Tafeln, die später eingehängt werden, besonders vielseitig positioniert werden. Günstig ist es, sofern Sie sich für kürzere Schienen entscheiden, dass das System über Verbinder später noch erweitert werden kann.
Kompatibilität
Bei der Auswahl ist zudem zu berücksichtigen, dass die passenden Schiebetafeln eingesetzt werden. Hierbei kann es zu eingeschränkter Kompatibilität einzelner Hersteller oder Tafelaufbauten kommen. Prüfen Sie daher die genauen Spezifikationen. Einige Schiebetafelsysteme verfügen über vollintegrierte Papieraufhänger auf der gesamten oder einem Teil der Kanalfläche. Dies ermöglicht es Ihnen auch, auf Flipcharts zu verzichten und dieses Medium ebenfalls in die Wandpräsentation zu integrieren.