Übersicht | "Ballenpresse"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 4.961,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8.200,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6.648,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6.198,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12.809,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11.811,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12.914,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.628,59* pro Stück |
| |
Ballenpresse, V-Press 504, 888x787x1922mm (5 Angebote) Das Einstiegsmodell für die wirtschaftliche Entsorgung Ihres Verpackungsmülls Kompakte und robuste Bauweise Geringe Stellfläche Moderne Mikroprozessor-Steuerung mit Folientastatur und grafikfähigem... |
|
ab € 4.893,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3.760,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5.495,35* pro Stück |
| |
Ballenpresse V-Press 60 HSM (1 Angebot) Mit der mobilen Ballenpresse V-Press 60 von HSM können Sie leichte Verpackungsmaterialien, wie Packpapier und Folien, zu stapelbaren Ballen komprimieren und dann platzsparend entsorgen. Die kompakt... |
|
ab € 1.851,20* pro Stück |
| |
Ballenpresse V-Press 605 Eco HSM (1 Angebot) Die Ballenpresse V-Press 605 Eco von HSM verringert das Volumen Ihrer gebrauchten Verpackungsmaterialien, wie Folien und Kartonagen, und ermöglicht Ihnen somit eine wirtschaftliche Entsorgung. Die ... |
|
ab € 6.590,37* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Ballenpresse | | | Mit der Ballenpresse das Müllvolumen reduzieren
Bei der Herstellung, im Handwerk und auf dem Bau fällt sehr viel Müll an, weshalb der Abfallentsorgung eine besondere Bedeutung zukommt. Je größer die Müllmengen sind, desto teuer ist auch der Abtransport und die Kosten für dessen Lagerung. Ziel ist es daher, den Müll in Bezug auf das Volumen stark zu reduzieren. Dafür werden beispielsweise Ballenpressen eingesetzt, die den Müll reduzieren, indem sie ihm die Luft entziehen.
Unterschiede zwischen halb- und vollautomatischen Maschinen
Die Ballenpresse gibt es als vollautomatische oder halbautomatische Version. Bei der vollautomatischen Variante wird das Entsorgungsmaterial über in Ballenpressenband oder Hubwagen angeliefert, verdichtet und umreift bzw. verpackt. Die halbautomatischen Ballenpressen werden von Hand befüllt und sind meist in kleineren Betrieben vorhanden.
Informationen zur Pressrichtung
Für kleinere Betriebe mit wenig Platz werden meist Ballenpressen mit vertikaler Pressrichtung bevorzugt. Diese benötigen wenig Stellfläche und genügen bei manueller Befüllung für kleine bis mittlere Mengen der Entsorgung. Für größere Mengen werden vertikale Pressen genutzt, die als Vollautomaten auch über Förderbänder gespeist werden können. Aufgrund der Pressrichtung benötigt eine solche Ballenpresse eine relativ große Standfläche, allerdings eine niedrige Höhe.
Was mit einer Ballenpresse komprimiert werden kann
Nach den Grundsätzen der Mülltrennung in der Entsorgung können Materialien wie Papier über Kartonagen bis hin zu PET oder Kunststoffen mit der Presse bearbeitet werden. Aus hygienischen Gründen ist von der Komprimierung von Rest- oder Hausmüll abzuraten. Die Ballenpresse wird vom Einzelhandel bis zum Großhandel in den Branchen Getränke, Papier, Druckerzeugnisse und Kunststoffentsorgung genutzt.
Wichtig für die Kaufentscheidung
Die Ballenpresse sollte bedienungsfreundlich sowie wartungs- und geräuscharm sein. Zudem spielt der Pressdruck eine Rolle, der bei mehreren Tonnen liegt und stark variieren kann. Neben dem Platzbedarf ist relevant, wie lange ein Pressvorgang dauert. Zudem sollte man wegen der Umgebung auch auf die erforderlichen Anschlüsse achten, so etwa darauf, ob ein Standardstromanschluss mit 230 Volt genügt oder ein Starkstromanschluss erforderlich ist. Ausreichend Platz zur Entnahme der Ballen und für den Abtransport mit einem Stapler sollte ebenso vorhanden sein.
|
|