Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Einbaumonitor

  Einbaumonitor  (67 Angebote unter 28.006.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einbaumonitor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Einbaumonitor"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einbaumonitor
^

Vielseitig einsetzbar: Einbaumonitore

Im industriellen Umfeld, wenn herkömmliche Monitore unter erschwerten Umgebungsbedingungen nicht eingesetzt werden können, werden spezielle Einbaumonitore genutzt. Die Geräte sind in Größen ab 13 cm (5 Zoll) Bilddiagonale erhältlich und können sehr universell verwendet werden: Neben verschiedenen Industrieanwendungen findet sich ein weiteres Einsatzgebiet bei Navigations- und Multimediasystemen in Kraftfahrzeugen sowie auch in öffentlichen Kiosk- oder Infosystemen. Aufgrund des Betriebs auch unter weniger geeigneten Bedingungen wie unter direkter Sonneneinstrahlung im Kfz können Einbaumonitore meist in einem Temperaturbereich von -10 bis +50 °C verwendet werden.
Die Flachbildschirme werden in aller Regel für den Einbau in einem Tisch oder einer Tafel mit einem Rahmen geliefert und einem dazugehörigen Montagekit. Einige Modelle eignen sich auch für die Wandmontage und weisen daher Halterungen nach VESA-Norm auf, so dass sie problemlos in bestehende standardisierte Umgebungen integriert werden können.

Technische Merkmale der Einbaumonitore

Einbaumonitore werden meist mit externen Netzteilen betrieben. Modelle, die für den Einsatz in Kraftfahrzeugen vorgesehen sind, können auch direkt in das Bordnetz des Fahrzeuges mit zwölf Volt Spannung eingebunden werden. Die Monitore weisen meistens unterschiedliche Eingänge auf: Neben dem VGA-Standard mit einer 15-poligen D-Sub-Buchse werden auch DVI-D-, USB- und für Steuerungsaufgaben zusätzlich RS232-Schnittstellen angeboten. Einige Geräte weisen zudem Composite Video- und Audio-Anschlüsse auf. Die Geräte unterstützen somit alle gängigen Videostandards.
Zur Anpassung der Einbaumonitore an die Umgebungsbedingungen können diese durch ein On-Screen-Display (OSD) gesteuert werden. Die OSD-Menüs sind meist in mehreren Sprachen verfügbar und werden durch wenige Tasten intuitiv bedient.

Für den industriellen Einsatz

Für den industriellen Bereich in stark schmutz- und staubbelasteten Umgebungen sind spezielle Einbaumonitore erhältlich, die als Touchscreen ausgeführt sind. Sie verfügen über ein berührungssensitives Display und können somit Maschinensoftware ohne Zuhilfenahme einer Tastatur direkt durch Druck auf den Bildschirm steuern. Diese Einbaumonitore weisen eine besonders widerstandsfähige Glasscheibe auf, die kratzer- und schmutzabweisend ist. Auch im öffentlichen Bereich in Kiosk- oder Infosystemen werden oft berührungssensitive Einbaumonitore verwendet, die aufgrund von Schutzglasscheiben gegen Vandalismus oder Beschädigung optimal geschützt sind. Auch die Frontblenden dieser Monitore sind daher sehr solide ausgeführt.

Klappbare Einbaumonitore

Speziell für den Einsatz im Serverschrank werden außerdem Einbaumonitore angeboten, die in einer ausziehbaren Schublade gemeinsam mit einer Tastatur untergebracht sind. Die Monitore werden bei Nichtbenutzung über die vorn in der Schublade angebrachte Tastatur geklappt und anschließend in den Serverschrank geschoben. Diese in eine standardisierte 19-Zoll-Schublade eingebauten Monitore dienen bei großen Serverinstallationen als KVM-Konsole, die mehrere Server steuern kann. Die aus massivem Metall gefertigten Schubladen sind dabei in geschlossenem Zustand abschließbar, so dass die Computersysteme gegen unbefugte Nutzung bei offenem Schrank geschützt sind. Die Klappmonitore werden über die Stromversorgung des IT-Schrankes mit Energie versorgt und sind dank automatischer Spannungs- und Frequenzumschaltung weltweit einsetzbar.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.