Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Handgabelhubwagen

  Handgabelhubwagen  (930 Angebote unter 28.006.142 Artikeln)Zum Expertenwissen

Schäfer Group empfiehlt
ab € 263,58*
 Stück 
ab € 273,55*
 Stück 
ab € 299,33*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handgabelhubwagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   62   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handgabelhubwagen
^

Wozu verwendet man einen Handgabelhubwagen?

Ein Handgabelhubwagen dient dem unkomplizierten Transport von schweren Gegenständen. Da diese Fördertechnik speziell für große Gewichte konzipiert wurde, sind eine einwandfreie Qualität und eine robuste Bauweise notwendige Voraussetzungen für das Funktionieren des Gerätes.

Wer benötigt einen Handgabelhubwagen?

Handgabelhubwagen finden bei vielen Lagerarbeiten Anwendung. Die häufigsten Anwendungsfelder sind Lebensmittelbetriebe, Fleischereien, Molkereien, Pharmabetriebe, Werkstätten, Transportunternehmen, Supermärkte etc.

Eigenschaften des Handgabelhubwagen

Die Einsetzbarkeit

Ein Handgabelhubwagen ist für den manuellen Gebrauch geeignet. Das Zurücklegen kurzer Transportwege stellt mit solch einem Hubwagen kein Problem dar. Der Handgabelhubwagen kann sowohl von Linkshändern als auch von Rechtshändern bedient werden. Er sollte über eine sehr feste Sicherheitsdeichsel verfügen, über die die Funktionen Fahren, Heben und Senken gesteuert werden können.  Überdruckventile können die Arbeit der Deichsel unterstützen. Um Stöße auf die Last zu vermeiden, sollte der Hubwagen über Ein- und Auslaufrollen verfügen. Müssen die zu transportierenden Waren auch gemessen werden, so empfiehlt sich ein Wiegehubwagen.

Hohe Wendigkeit

Ein guter Handgabelhubwagen sollte einen effizienten Transport ermöglichen. Damit dies möglich ist, muss er sehr wendig sein. Er muss auch auf engstem Raum flexibel und steuerbar sein. Hierbei haben sich Handgabelhubwagen bewährt, die über eine geringe Vorderbaulänge verfügen.
Die Hauptgelenkrolle des Hubwagens darf nur einen geringen Wendekreis beanspruchen. Sämtliche Gelenke sollten mit Schmiernippeln versehen sein, um die Beweglichkeit und Funktionalität zu gewährleisten.

Was bedeutet Schnellhub?

Ein weiteres Merkmal für die Effizienz des Transportwagens ist der Schnellhub. Dieser ermöglicht beispielsweise ein bodenfreies Anheben von Paletten. Für das Anheben sollten nicht mehr als drei Pumpenschläge erforderlich sein. Die Senk- und Hebegeschwindigkeit sollte darüber hinaus dosierbar sein.

Hohe Belastbarkeit

Die Tragefläche des Handgabelhubwagens sollte schwere Gewichte problemlos tragen können. Manche Hubwagen schaffen es, ein Gewicht bis zu zehn Tonnen zu transportieren. Die Modelle mit solch einer hohen Tragfähigkeit eignen sich vor allem für Maschinenbaufirmen, die schwere Werkzeuge oder ganze Werkstücke transportieren müssen.
Oberflächenbeschaffenheit der Gabeln
Die Gabeln sollten pulverbeschichtet sein, damit die Transportgegenstände auf einer rauen Oberfläche aufliegen und nicht wegrutschen können.

Die CE-Kennzeichnung

Viele Handgabelhubwagen verfügen über eine CE-Kennzeichnung und sind damit nach europäischen Richtlinien hergestellt worden. Die CE-Kennzeichnung darf nicht mit einem Normenkonformitätszeichen verwechselt werden, da es sich bei dem CE-Zeichen um ein EG-Richtlinien-Konformitätszeichen handelt. Es fungiert als Aufsichtszeichen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.