Übersicht | "Schrumpfhaube"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 222,81* pro 50 Stück |
| |
|
|
ab € 2,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 40,83* pro 10 Stück |
| |
|
|
ab € 870,09* pro Stück |
| |
Schrumpfhauben LDPE, 1250 + 1050 x 2000 mm, 150 µ (1 Angebot) LDPE Schrumpfhauben transparent • Für verschiedenste Formen und Packgüter geeignet • Zur Fixierung unsicherer Ladungen • Schnell und einfach zu verarbeiten - geringe Arbeitskosten • Schützt vor Sch... |
|
ab € 5,2878* pro Stück |
| |
Schrumpfhaube PE 1250x850x1200mm (14 Angebote) Schrumpfhaube • Material: PE, besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig • Äußerst reiß- und durchstoßfest • Einsatz und Wiederverwertung: setzen keine umweltschädlichen Eleme... |
|
ab € 1,9656* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.271,83* pro 600 Stück |
| |
|
|
ab € 1,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 196,32* pro 50 Stück |
| |
|
|
ab € 64,99* pro 25 Stück |
| |
Schrumpfhauben LDPE, 1250 + 850 x 1750 mm, 150 µ (1 Angebot) LDPE Schrumpfhauben transparent • Für verschiedenste Formen und Packgüter geeignet • Zur Fixierung unsicherer Ladungen • Schnell und einfach zu verarbeiten - geringe Arbeitskosten • Schützt vor Sch... |
|
ab € 4,20046* pro Stück |
| |
Schrumpfhaube PE 1250x850x1600mm (14 Angebote) Schrumpfhaube • Material: PE, besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig • Äußerst reiß- und durchstoßfest • Einsatz und Wiederverwertung: setzen keine umweltschädlichen Eleme... |
|
ab € 3,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.202,76* pro 500 Stück |
| |
|
|
ab € 152,02* pro 50 Stück |
| |
Schrumpfhaube PE 1250x850x2000mm (14 Angebote) Schrumpfhaube • Material: PE, besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig • Äußerst reiß- und durchstoßfest • Einsatz und Wiederverwertung: setzen keine umweltschädlichen Eleme... |
|
ab € 4,06* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schrumpfhaube | | | Schrumpfhauben sind ideal für die Warensicherung
Im Bereich der Warensicherung erfüllen Schrumpfhauben eine wichtige Funktion. Eine Schrumpfhaube wird dafür verwendet, um Waren vor Schmutz, Feuchtigkeit oder Verrutschen zu schützen. Sie stellt sozusagen eine zweite Haut für Waren dar. Diese kann sich auf Paletten befinden, wobei dies keine Voraussetzung für die Verwendung dieser Schutzhülle darstellt. Daher eignen sich Schrumpfhauben auch als normale Schutzhauben für Palettengüter und andere Waren.
Schrumpfhauben werden so über die zu schützenden Waren angebracht, dass diese durch die Einwirkung von Heißluft ganz eng an der Ware liegt, ohne diese in irgendwelcher Weise zu beeinflussen. Diese Verpackungsmöglichkeit stellt vor allem beim Transport oder Versand von Waren eine bestens geeignete Schutzmaßnahme dar, da auch äußerliche Einflüsse nicht auf die verpackten Waren einwirken können. Somit ist sie einen Rundumschutz für Paletten.
Bestandteile und Ausführungen der Schrumpfhaube
Schrumpfhauben bestehen aus einem Kunststoff. Häufig wird für die Herstellung eine PE-Folie verwendet, die je nach Beschaffenheit auch für sehr schwere und unregelmäßige Güter geeignet sind. Da grundsätzlich neutrale Grundsubstanzen für die Herstellung von Schrumpfhauben verwendet werden, können diese auch problemlos dem Recycling zugeführt werden. Durch die Möglichkeit der Wiederverwertung stellt diese Schutz- und Verpackungsmöglichkeit keine Umweltschädigung dar.
Da es eine Schrumpfhaube in verschiedenen Größen gibt, können diese auch für unterschiedliche Warengruppen eingesetzt werden. So besteht die Möglichkeit, sie als vorgefertigte Hauben zu kaufen, aber auch von der Rolle. Kommen Modelle von der Rolle zum Einsatz, ist die Verwendung eines Schrumpfhauben-Konfektionierers erforderlich. Damit lassen sich auch individuelle Größen zuschneiden, wodurch sich das Einsatzgebiet vergrößert.
Das Einsatzgebiet bzw. die Art der zu verpackenden Ware entscheidet auch darüber, welche Stärke die Folie der Schrumpfhaube aufweisen sollte. Je größer und schwerer die Waren sind, umso stärker und dicker sollte auch die Folie sein, damit der Verwendungszweck dieser Verpackungsmöglichkeit auch erreicht werden kann. Denn eine zu dünne Folie kann dazu führen, dass die Waren verrutschen, nass werden oder Staub und Schmutz ausgesetzt sind.
Grundsätzlich ist die Farbe von Schrumpfhauben transparent und klar. Dies bietet den Vorteil, dass die verpackten Waren erkannt werden können und dennoch durch die Folie geschützt sind.
Was ist ein Schrumpfhauben-Konfektionierer?
Der Schrumpfhauben-Konfektionierer ermöglicht den Einsatz von Schrumpfhauben auch bei unterschiedlich großen Gütern und Waren. Während fertige Schrumpfhauben eine bestimmte, bis zu einem bestimmten Grad variable Größe besitzen, können mit dem Schrumpfhauben-Konfektionierer, auch Schrumpfhaubengerät genannt, und der Schrumpfhaube von der Rolle auch unterschiedlich große Paletten und Packstücke verpackt werden. Schweißnähte sorgen für den erforderlichen Halt.
Das Schneiden der Folie erfolgt mit einem separaten Handmesser oder mit einem beim Konfektionierer integrierten Schneidgerät. Es kommen aber auch Rollen mit vorgefertigten Schrumpfhauben zum Einsatz, welche mit dem Konfektionierer auf die Größe der zu verpackenden Waren angepasst werden. Befinden sich bereits Schutzhüllen in bestimmten Größen auf den Rollen, so werden diese durch Perforierungen voneinander getrennt. Entlang der Perforierung kann die Folie dann auch ohne zusätzliche Schneidwerkzeuge problemlos geteilt werden.
Je nach Ausführung des Schrumpfhaubengeräts können Folien mit unterschiedlichen Breiten verwendet werden, um die Waren einzupacken und fachgerecht für den Transport vorzubereiten.
|
|