Mit dem Bartschneider den Bart perfekt kürzen
Im Rahmen der
Haarpflege steht Friseuren und Beauty-Salons eine Vielzahl an Geräten zur Verfügung, mit denen Haare gekürzt oder komplett entfernt werden können. Während das Kürzen der Haare meist mittels
Friseurscheren oder
Haarschneidern erfolgt, rückt man dem Barthaar mit einem speziellen Bartschneider zu Leibe. Im Wesentlichen hat ein Bartschneider den Vorteil, dass er - nicht wie Sie es von einem
Rasierer kennen - die Barthaare komplett entfernt, sondern diese lediglich auf die gewünschte Länge einkürzt.
Darauf sollten Sie beim Kauf eines Bartschneiders achten
Bartschneider ist nicht gleich Bartschneider. Die verschiedenen Modelle und Varianten bieten Ihnen jedoch die Möglichkeit, das passende Modell ganz nach Bedarf auszuwählen.
Die Schnittlänge
Wenn Sie sich für ein kombinierbares Gerät (Bart- und Haarschneider) entscheiden können Sie längere Haare mit dem Bartschneider kürzen. In diesem Fall sind die Klingen etwas breiter und dicker, was jedoch beim Bartschneiden zum Nachteil werden kann, da Sie so nicht so präzise arbeiten können. In der Regel sollte das Gerät eine Schnittlänge von 0,5 bis 20 Millimeter erzielen, damit Sie nahezu jedem Kundenwunsch in puncto Bartschnitt gerecht werden können.
Aufsätze für viele Einsatzzwecke
Je nach Modell und Anbieter können die Aufsätze des Bartschneiders gewechselt werden. Dank dieser Möglichkeit, können Sie zu jeder Zeit die gewünschte Schnittlänge mittels Aufsatzwahl bestimmen. Bei Modellen mit nur einem Aufsatz können Sie die Schnittlänge individuell in Stufen oder stufenlos einstellen. Die Aufsätze sollten sich leicht abnehmen lassen, damit Sie auch ohne Aufsatz, sondern nur mit der Klinge, zarte Konturen schneiden können.
Die Materialwahl
Bartschneider sind in zumeist aus Kunststoff gefertigt. Dies hat durchaus seinen Grund, denn so ist gewährleistet, dass das Gerät trotz Motor und Akku leicht in der Hand zu halten ist. Der Kunststoff sollte jedoch robust sein, sodass er selbst kleine Stöße oder ein Herunterfallen übersteht. Wichtig wäre auch die Verarbeitung.
Den Bartschneider über Akku oder Kabel mit Strom versorgen?
Der Vorteil eines kabellosen Gerätes liegt auf der Hand. Sie können den Bartschneider nahezu überall einsetzen und benötigen keine weitere Stromquelle. Zudem sind Sie mit einem Kabel immer etwas in der Arbeitsweise eingeschränkt. Allerdings ist es gerade bei der professionellen Anwendung, wie beispielsweise im Friseursalon sinnvoll, wenn sich der Akku mittels Netzkabel aufladen lässt.
So pflegen Sie den Bartschneider
Damit Sie lange Freude am Gerät haben und dieser auch nach regelmäßigem Gebrauch gute Dienste erweist, bedarf es etwas Pflege und Wartung. Entfernen Sie wenn möglich nach jeder Verwendung den Scherkopf und reinigen Sie diesen vorsichtig mit einem Reinigungspinsel, welcher zum Teil zum Lieferumfang gehört. Bewahren Sie den Bartschneider sorgsam in einer Tasche auf oder verwenden Sie eine Ladestation in die der Bartschneider bei Nichtgebrauch eingestellt werden kann.