Gesichtsschutzschilde - lieber mehr als zu wenig
Gesichtsschutzschilde schützen im Gegensatz zu
Schutzbrillen nicht nur die Augen, sondern den kompletten Gesichtsbereich, wenn der Schild lang genug gewählt wird auch noch einen Teilbereich des Halses. Ein solches Visier sorgt je nach Auswahl dafür, dass mechanische, optische, thermische und chemische Einflüsse nicht auf die Gesichtspartie wirken können und zu Schädigungen führen.
Der passende Schutz
Es obliegt Ihrer Sorgfaltspflicht, die richtige Auswahl an Schutzkleidung zu erwerben und zur Verfügung zu stellen. Um dies zu gewährleisten, ist es nötig, sich über die Anforderungen Gedanken zu machen, bevor man die falsche
Schutzausrüstung kauft. Materialbeschaffenheit, Tragekomfort sowie Form und Größe sind für den passenden Gesichtsschutz wichtig.
Schilde, Schirme, Hauben
Es gibt eine Reihe von Schutzmöglichkeiten. Angefangen bei der Schutzbrille über verschiedene großflächige Hilfsmittel der persönlichen Schutzausrüstung zum Schutz des Gesichtes. Doch, wo liegen die Unterschiede und was ist das Richtige für Sie?
- Schilde werden nicht befestigt, sie werden vor das Gesicht gehalten. Ein Trägermaterial beinhaltet ein Sichtfenster und ermöglicht so den Blick durch das Schild. Nachteilig ist, dass man nie alle beide Hände frei hat. Dafür ist der Schirm länger gearbeitet und schützt neben Augen und Gesicht auch Teile des Halses. Häufig genutzt werden solche Schilde in Bereichen, in denen kein Helm getragen werden muss und man nur eine Hand zum Arbeiten benötigt. Schutzschilde werden häufig beim Schweißen eingesetzt.
- Schutzschirme und -visiere werden mittels Haltemechanismus am Schutzhelm oder an einer Traghilfe befestigt. Von Vorteil ist, dass man sich nicht um das Halten kümmern muss, sondern die Schutzscheibe sicher befestigt ist. Egal, ob leicht auswechselbar, fest ober hochklappbar - ein Schutzschirm schützt Augen, Gesicht und je nach Länge auch zum Teil den Hals.
- Schutzhauben bedecken den gesamten Kopf. Sie sorgen nicht nur für den Gesichtsschutz, sondern sichern den Hinterkopf, den gesamten Hals und teilweise sogar noch den Schulterbereich gegen äußere Einflüsse ab.
Flexibilität
Letztlich ist es für Sie als Arbeitgeber wichtig, dass Ihr Personal richtig und vor allem ausreichend geschützt ist. Für die unterschiedlichen Schutzanforderungen gibt es verschiedenen Gesichtsschutzschirme, die je nach Umgebungsbedingung eingesetzt werden müssen. Daher ist es vor allem bei wechselnden Bedingungen ratsam, einen Gesichtsschutz mit auswechselbaren Visierscheiben zu erwerben. Dadurch kann die Schutzausrüstung schnell, unkompliziert und kostengünstig angepasst werden.
Tragekomfort
Wichtig ist es, dass das Gesichtsschutzschild nicht drückt und angenehm zu tragen ist. Nur dann wird er auch immer genutzt. Besonders angenehm ist es, wenn der Schutzschild nach oben für freie Sicht geklappt werden kann. Damit ist die Schutzausrüstung weniger störend, aber trotzdem immer zur Hand.
Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter, nicht umsonst handelt es sich um eine persönliche Schutzausrüstung. Egal, ob Allergien gegen verarbeitete Materialien, die Neigung zu starkem Schwitzen, unterschiedliche Gesichtsformen, Kopfgrößen oder Sehfeldeinschränkungen - all diese Dinge sind bei der Auswahl mit in Betracht zu ziehen.
Das Gewicht
Damit der Gesichtsschutzschild nicht zur Last wird, achten Sie auf das Gewicht. Hierbei kommt es vorrangig auf die Wahl des Scheibenmaterials an. Verwendete Kunststoffscheiben sind leichter als Mineralglasscheiben und beständig gegen kleine glühende Teilchen und weitestgehend bruchsicher. Mineralglasscheiben haben eine kratzfeste Oberfläche und bestechen dadurch. Damit das Gewicht des Gesichtsschutzes erträglich bleibt, sollte nach Möglichkeit auf Kunststoff zurückgegriffen werden. Die nicht so perfekte Kratzfestigkeit lässt sich durch die Möglichkeit des Austausches der Scheiben weg machen.
Befestigungsvarianten
Ungünstig ist es, fest miteinander verbundene Gesichtsschutzschilde ohne Wechselmöglichkeiten der Visierscheibe zu erwerben. Welche Halterung es sein soll, hängt von den Voraussetzungen und Anforderungen in Ihrer Firma ab. Ist es nötig, einen Schutzhelm zu tragen, ist es sinnvoll, bereits bei der Auswahl des Helmes darauf zu achten, dass Integrationsmöglichkeiten für Visiere bestehen. Dadurch können die Visiere einfach in der Helmhalterung angebracht werden. Ist es nicht nötig, dass ein Helm aufgesetzt wird, oder verfügen die vorhandenen Schutzhelme nicht über eine entsprechende Halterungen, kann auf einen gesonderten Tragkörper zurück gegriffen werden. Zu beachten ist, dass trotzdem noch die Möglichkeit zur Ergänzung durch einen Schutzhelm möglich sein muss und auch dieser Tragkörper nicht drückt oder behindert.
Vorschriften, die Ihnen Sicherheit geben
- Damit Sie über den ausreichenden und passenden Schutz bestens informiert sind, werden Tragkörper und Scheiben gesondert bewertet. Achten Sie beim Kauf der Komponenten oder eines Komplettangebotes darauf, dass diese Normen auch eingehalten werden.
- Für Visierscheiben wird die DIN EN 166 herangezogen, darin werden optische Klassen, Beständigkeit gegen Temperatur, mechanische Einflüsse und chemische Stoffe definiert. Zusätzlich werden über die Kennzeichnung Aussagen zum Reflektionsgrad und Beschlagen getroffen.
- Auch der Tragkörper wird über die DIN EN 166 genauer beziffert und erhält seine Einstufung für Verwendungsbereich, Nummer der Norm und die Codezahl der Stoßprüfung.
- Befassen Sie sich vor dem Kauf genauer mit den Vorschriften der DIN EN 166 und ermitteln Sie so die genauen Vorgaben und Verwendungsmöglichkeiten. Eine optimale Anpassung der Eigenschaften aller Komponenten des Gesichtsvisiers an die vorliegenden Bedingungen ist besonders wichtig. So kann das Zusammenspiel von Halterung und Visierscheibe perfekt funktionieren.