Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Haar-Trockner

  Haar-Trockner  (388 Angebote unter 28.272.605 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Haar-Trockner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Haar-Trockner
^

Perfekt gestylt mit einem Fön

Zu einem gepflegten Erscheinungsbild gehört eine gut sitzende Frisur. Ob lockig oder glatt, ein gutes Styling erreichen Sie mit einem Fön, der an Ihre Ansprüche angepasst ist. Unterschiedlichste Modelle ermöglichen es, die einfach kompakte Variante für Hotels oder das eigene Badezimmer, die Profi-Variante für Friseure oder aber den Reisebegleiter für unterwegs zu erwerben. Da es in Bedienkomfort und Ausstattung große Unterschiede gibt, ist es wichtig, die für die jeweilige Anwendung prägnanten Funktionen und Merkmale zu filtern und erst danach eine Auswahl zu treffen.

Individuelle Ausstattungen

Zu den Kaufkriterien von Haartrocknern gehören einfache Indikatoren wie die Temperaturstufen, die Leistung und auch die Kabellänge. Durch verschiedenste Erweiterungen wird die Anwendung perfektioniert.

Leistung

Die Wattangabe bei Haartrocknern beziffert die Leistung. Die Angabe des Herstellers bezieht sich immer auf die höchste Leistung des Gerätes. Je höher die Leistung ist, umso schneller kann das Haar getrocknet werden. Hohe Leistungen bis 2.000 Watt sind vor allem für Personen mit langem Haar zu empfehlen.

Gebläsestufen

Mehrere Gebläsestufen ermöglichen es Ihnen, Ihr Haar in unterschiedlichen Qualitäten zu trocknen. Je geringer die Stärke des Gebläses eingestellt ist, umso präziser lässt sich das Haar in Form bringen. Schnelle Trocknungen können auch mit hohen Gebläsestufen durchgeführt werden. Halten Sie sich also die Möglichkeit der Wahl offen und achten Sie auf mehrere Stufen.

Temperaturstufen und Kaltstufen beim Fön

Neben den unterschiedlichen Gebläsestufen sollten Sie darauf achten, dass Ihr neuer Fön über mindestens zwei Temperaturstufen verfügt. Zur Gestaltung von aufwendigen Frisuren achten Sie darauf, dass eine zusätzliche Kaltstufe angeboten wird. Profis stylen mit der Kaltstufe vor allem Volumen und Stand ins Haar. Zur Fixierung von Locken in der richtigen Position ist eine solche Einstellmöglichkeit unerlässlich.

Beachten Sie bei der Verwendung des Haartrockners bitte auch, dass große Hitze dem Haar Schaden zufügen kann. Deshalb wenden Sie lieber hin und wieder etwas mehr Zeit auf und freuen Sie sich über gesunde Haare.

Fön-Aufsätze nach Wahl

Verschiedene Aufsätze erlauben es, Ihre Frisur individuell zu gestalten und Effekte zu erzielen. Eine breite Palette ist empfehlenswert. Je mehr Aufsätze Ihnen zur Verfügung stehen, umso gezielter können Sie das Ergebnis der Haartrocknung beeinflussen.

  • Der Diffusoraufsatz wird vor allem bei langem und lockigem Haar eingesetzt. Dadurch  wird eine schonende Trocknung gewährleistet. Volumen und Fülle werden ohne Mühe erreicht.
  • Mit Ondolieraufsätzen wird es möglich, einzelne Haarpartien gezielt hervorzuheben und Kurzhaarfrisuren trendig zu stylen.

Kabellänge

Berücksichtigen Sie beim Kauf, dass der Weg von der Steckdose bis zum Spiegel überbrückt werden muss. Auch in einem Frisiersalon wird der Kunde vor dem Spiegel hergerichtet. Verlängerungen, die durch den Raum gelegt werden müssen, um ein zu kurz geratenes Kabel zu überbrücken, sehen nicht nur unprofessionell aus, sondern stellen auch ein Sicherheitsrisiko dar.

Ionenfunktion beim Fön

Ein echtes Highlight im Bereich der Funktionen von Haartrocknern ist die Ionenfunktion. Hierbei werden negativ geladene Teilchen produziert, die sich auf die Haaroberfläche legen. Das Ergebnis sind deutlich geglättete Haare, die eine bessere Struktur der Frisur hervorrufen. Hinzu kommt, dass die statische Aufladung der Haare reduziert wird. Durch die Ionenfunktion wird die Trockenzeit der Haare verkürzt. Der Nebeneffekt neben den optisch gepflegteren Haaren ist auf lange Sicht eine verbesserte Haarstruktur durch geringere Wärmeeinwirkung.

Normalanwender oder Profi

Haartrockner sind unterschiedlich motorisiert. An der Art des Motors kann die Lebensdauer und die Anwendungszeit festgemacht werden. Normalanwender greifen meist auf Geräte mit einem Gleichstrommotor zurück. Die Auslegung dieser Motorisierung liegt bei einer täglichen Anwendung von 10 bis 15 Minuten. Profigeräte verfügen über einen Wechselstrommotor. Diese Geräte haben einen höheren Luftdurchlass und mehr Leistung. Geräte dieser Kategorie sind auch für den Dauereinsatz verwendbar und bestechen durch eine hohe Lebensdauer.

Besondere Haartrockner

Wandhaartrockner

In das Badezimmer eines jeden Hotels gehört ein Fön. Vier-Sterne-Hotels müssen sogar einen Fön bieten. Dabei sind einfache Geräte durchaus ausreichend. Am günstigsten ist ein Modell mit Wandhalterung. So wird das Gerät immer schnell am passenden Platz verstaut und ist für den Gast gut sichtbar. Auch für den Umkleidebereich für Schwimmbäder eignen sich solche Geräte hervorragend. Vorteilhafte Verankerungen machen das Benutzen ohne große Einstellungen möglich. Hinzu kommt ein praktisches Spiralkabel, welches Verknotungen im Kabelbereich zu einem Thema von gestern macht. Für das individuelle Styling sind die Geräte aber meist doch etwas zu unterdimensioniert und erfüllen lediglich den Zweck des Haaretrocknens.

Reisehaartrockner

Reisehaartrockner sind leistungsstarke Kompaktgeräte. Sie sind so konzipiert, dass Sie bequem in jedem Koffer Platz finden. Ein besonderes Augenmerk sollte man bei solchen Geräten auf die Umschaltbarkeit der Spannung richten. Ein Adapter für die Steckdose des jeweiligen Landes gehört neben dem Reisehaartrockner immer ins Gepäck. Durch Spannungsumschaltung und passendem Adapter ist Ihr Haartrockner immer und überall einsatzbereit. Klappgriffe sorgen dafür, dass der Fön noch platzsparender verstaut werden kann.

Für ein perfektes Styling benötigen Sie neben einem Fön auch noch das passenden Haarshampoo, Haarspray oder Haarbürste. Diese und weitere Produkte finden Sie unter Haarpflege.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.