Hochregner für große Pflanzen
Hochgewachsene Pflanzen sind dankbar für erfrischende Feuchtigkeit. Eine gleichmäßige Befeuchtung ermöglichen Hochregner und sparen dabei auch Zeit und Kosten. Weitere interessante Funktionen wie Impulsbewässerung oder die optimale Anpassung auf ungleichmäßige Flächen lassen die Regner zu einer anpassungsfähigen Bewässerungsmethode werden.
Bewässerung von grünen Flächen
Wasser ist Leben. Jedes Lebewesen und jede Pflanze benötigt Wasser für gutes Wachstum und Gesundheit. Ein Wassermangel bedeutet stets, dass nicht alle Funktionen und Kreisläufe versorgt werden können. Nur wenn es in ausreichendem Maß vorhanden ist, zeigen Pflanzen ihr sattes Grün und leuchtende Blütenpracht. Doch auch Wasser kann zum "Gift" werden - wenn es in zu großen Mengen auf die Pflanzen einwirkt. Wurzelfäule oder Blattkrankheiten können die Folge sein.
Jede Pflanzenart benötigt unterschiedlich viel Wasser
Für die gesunde
Bewässerung stehen die Bedürfnisse jeder Pflanze im Vordergrund. Diese lassen sich nicht allgemeingültig beschreiben - jede hat ihren ganz eigenen Bedarf. Einige Pflanzen nehmen die Befeuchtung ihres Blattwerkes dankbar an, andere reagieren darauf mit einer erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten. Die Mehrzahl der grünen Lebewesen nimmt ihren Wasserbedarf über die Feuchtigkeit im Erdboden auf. Die Bewässerung ist bei jeder grünen Fläche eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Wachstum.
Regner für eine gleichmäßige, regelmäßige und optimale Bewässerung
Die altbewährte Möglichkeit hierzu sind
Gießkannen und Gartenschläuche. Der Zeitaufwand ist jedoch gerade bei größeren Flächen enorm - die Fehlerrate auf. Eine gleichmäßige, optimale Bewässerung ist nicht zwangläufig gegeben. Pflanzen, die nicht sensibel auf Nässe oder Feuchtigkeit im Blattwerk reagieren, eignen sich gut für die automatische Beregnung. Ideal ist diese Bewässerungsart für Rasenflächen. Regner verteilen das Wasser gleichmäßig, regelmäßig und in der optimalen Menge auf der Fläche. Menschliche Anwesenheit ist nicht nötig. Die hohe Zeitersparnis spricht ebenso für Regner. Hochgewachsene Pflanzen genießen ebenso den Wassersegen. Für sie eignen sich Hochregner optimal.
Die Vorteile eines Hochregners
Hochregner bieten im Vergleich zur Bewässerung per Gießkanne oder Gartenschlauch diese Vorteile:
- Zeitersparnis durch Automatisierung
- Optimale Abstimmung auf den Wasserbedarf der Pflanzen
- Einfache Handhabung ohne Anwesenheitspflicht
- Ideale Bedingungen gegen Hitzeschäden im Sommer
- Gut auf die Bedürfnisse der Pflanzenart anpassbar
- Wassersparend
Weitere Bewässerungsmöglichkeiten
Regner können durch ein
Regner-Stative zu Hochregnern umgebaut werden. Sie erfüllen dann ebenso wie auf dem Erdboden ihre Bewässerungsaufgaben. Erhältlich sind Regner mit Impulsfunktion. Als
Kreisregner können sie eine Fläche mit Wasser versorgen, die sich in einem Kreis um den Regner befindet. Als Sektorenregner sind sie für die Bewässerung unregelmäßiger Flächen ausgelegt. Das Wasser wird bis in die äußersten Winkel der zu beregnenden Fläche gesprüht werden. Das Wasser trifft genau dort auf, wo es vorgesehen ist. Das spart Wasser und Zeit. Für Hecken und Sträucher in Pflanzenreihen empfiehlt sich die Verwendung von einem
Perl-Regner.