Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Klappschachtel

  Klappschachtel  (125 Angebote unter 29.169.950 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „klappschachteln“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klappschachtel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Klappschachtel
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Klappschachtel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klappschachtel
^

Klappschachtel - Klappe zu und fertig

Mit Klappschachteln können Sie unkompliziert und schnell Ihre Produkte verpacken oder Gegenstände einfach nur sicher aufbewahren. Durch die verschiedensten Abmessungen der Kartonagen ist es besonders einfach, genau die passende Größe zu wählen und so platzsparend Zusammengehörendes zusammen zu lagern, vor Verschmutzungen zu schützen oder mit Hilfe der Umverpackung Produkte für den Versand vorzubereiten. Zum Verschließen eines Kartons benutzte Deckel gehen nicht verloren, da sie direkt am eigentlichen Karton angebracht sind. Klappe zu und fertig lautet die Devise bei Klappschachteln.

Format der Klappschachteln

Die Abmessungen sind besonders wichtig. Einerseits soll der zu verpackende Gegenstand in die Schachtel passen, andererseits sollen die Abmessungen natürlich so gering wie möglich gehalten werden. Dadurch wird ein platzsparenden Stapeln im Archiv oder ein preisgünstiges Verschicken möglich. Wählen Sie demnach die Abmessungen der Klappschachtel sowohl in Höhe, Breite und Länge möglichst nah an den Abmessungen der Gegenstände, die hinein sollen.

Polsterung und Stabilität

Während einfache Klappschachteln, aus normaler Pappe, meist durch einen doppelten Boden und doppelte Seitenwände eine erhöhte Stabilität erhalten, kommt es bei Wellpappen bereits auf Grund der unterschiedlichen Arten zu Stabilitätsunterschieden und verschiedene Traglasten.

Steigender Kennbuchstabe

Schachteln aus Wellpappe sind in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich. Das erkennen Sie an der Bezeichnung 1.10 oder 2.20. Während die erste Zahl angibt, aus wie vielen Lagen Wellpappe sich der Karton zusammensetzt (ein-, zwei- oder dreiweillig), gibt die zweite Zahl die Belastbarkeit an. Je höher die Zahl, umso stabiler ist der Wellpappkarton und umso mehr Gewicht kann in dem Karton transportiert bzw. versandt werden.
Einfache Pappen sind ideal für die Lagerung und Aufbewahrung. Sie sind relativ steif und durch ihre starke Pressung auch an den Ecken und Kanten ziemlich stabil. Wellpappe hingegen wird oft dann benutzt, wenn es um eine sichere Verpackung geht. Bereits durch die Wellenform kommt es zu Unterschieden. Mit steigendem Kennbuchstaben werden die Wellen innerhalb der Kartonage dichter und niedriger. Dichtere Wellen bedeuten mehr Stabilität und weniger Luftspielraum. Die Polsterung nimmt ab, dafür wird die Pappe gefühlt härter. Bei hohen Wellen ist die Stabilität der Pappe geringer, bietet allerdings ein hohes Luftvolumen, welches der Polsterwirkung bei verschiedensten Beanspruchungen zugutekommt.
Mit steigender Bezifferung der Qualität steigen die Berstfestigkeit, der Kantenwiderstand und der Schutz gegen Durchstoßen. Je höher die Welligkeit der Pappe ist, desto robuster wird sie bei gleicher Unterqualität gegen Durchstoßen. Auch der Kantenwiderstand nimmt mit der Bezifferung innerhalb der Qualitäten und der Wellenanzahl zu.

Verschluss und Griff

Das Besondere an der Klappschachtel ist der mit dem eigentlichen Karton verbundene Deckel, der nur noch umgelegt werden muss und nicht gesondert zur Verfügung steht. Dadurch ist er immer zur Hand.
Damit der Deckel leicht zu öffnen und doch sicher zu verschließen ist, verfügen viele Modelle über entsprechende Einstecklaschen. Diese ermöglichen es, die Klappschachtel auch ohne Einsatz von Klebeband so zu verschließen. Durch Herausziehen der Lasche aus der Öse wird die Sperre aufgehoben und die Klappschachtel kann ohne Beschädigung geöffnet werde.
Einfache Deckel ohne Laschen sind lediglich dann zu empfehlen, wenn die Klappschachtel wenig bewegt werden muss. Als Ordnungshelfer, mit häufigem Zugriff auf den Inhalt, sind solche Schachteln gut einsetzbar, da der Deckel leicht aufgeklappt werden kann.
Besonders bei Klappschachteln, die transportiert werden müssen, sind Grifflöcher angebracht, um das Tragen zu erleichtern und die befüllte Klappschachtel auch bei größerem Format einfach von A nach B transportieren zu können.

Platzsparend geliefert

Mit Klappschachteln wird es nicht nur möglich, die verpackten Gegenstände ideal zu stapeln und so den Platz in Regalen optimal zu nutzen, sie werden meist auch entfaltet geliefert. Durch vorgefalzte Knicke ist es im Stecksystem besonders leicht und schnell möglich, den Karton zusammenzufalten. Entfaltet können unbenutzte Schachteln, inklusive dem angebrachten Klappdeckel, ohne großen Platzaufwand gelagert werden und sparen so teure Fläche ein, die anderweitig genutzt werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.