Guter Empfang mit LTE-Antennen
Mit einer LTE Antenne optimieren Sie den LTE Empfang. Die
Mobilfunkantennen verstärken passiv - je nach Ausführung und in unterschiedlicher Stärke - das lokal verfügbare Mobilfunksignal. Sie können in bestimmten Fällen die Reichweite ausdehnen oder ungünstige Sende- und Empfangsbedingungen verbessern. Angeboten werden LTE Antennen in unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt kleine Modelle mit geringer Verstärkungswirkung, die Sie auch gut mitnehmen können und Ausführungen mit großer Verstärkungsleistung, die primär für den stationären Einsatz gedacht sind.
Wie funktionieren LTE Antennen?
LTE Antennen arbeiten meist passiv. Sie sind idealerweise MIMO (Multiple-In-Multiple-Out) Antennen, bei denen vereinfacht dargestellt in einer
Antenne mehrere Antennen kombiniert werden. Die vorhandenen Funksignale werden durch die Geometrie der Antenne gezielt gebündelt, wodurch eine Konzentration und Verstärkung des Signals erfolgen. Die Verstärkungsleistung der Antennen wird dabei in dB angegeben. Je größer dieser Wert ist, desto höher ist die Verstärkungswirkung der Antenne. Verbunden werden die Antennen mit dem LTE Gerät über ein
Antennenkabel.
Damit die Signalverstärkung gelingt, sind die LTE Antennen auf spezielle Frequenzbereiche optimiert. Bei LTE Antennen liegt der optimierte Frequenzbereich der Antenne in der Regel in dem Frequenzbereich, den die Mobilfunkbetreiber für die LTE Dienste nutzen. Antennen für andere Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel TV, funktionieren meist nicht praktikabel.
Die unterschiedlichen Antennenarten
Es gibt unterschiedliche LTE Antennen, die sich in Geometrie, Konfiguration und Wirkungsgrad unterscheiden.
Richtantenne (Yagi)
Die als Yagi bezeichneten
Richtantennen werden auf den Sender-/ Empfänger der Gegenseite ausgerichtet. Das Signal wird zielgerichtet gebündelt. Entsprechend ausgerichtet erzielen diese Antennen gute bis sehr gute Ergebnisse. Die Ausrichtung muss für ein optimales Ergebnis allerdings sehr präzise vorgenommen werden. Der Platzbedarf und die optische Auffälligkeit dieses Antennentyps sind vergleichsweise hoch.
Panel-Antennen
Panel- oder Flachantennen sind unscheinbar und platzsparend. Die Verstärkungsleistung ist meist gut und die Montage leicht, auch wenn die Antennen grob ausgerichtet werden müssen. Dabei gehört dieser Antennentyp zu den beliebtesten Modellen, um ein LTE-Signal zu verstärken.
Biquad-Antennen
In Bauform und Installationsaufwand sind Biquad-Antennen den Panel-Modellen ähnlich. Die Effektivität ist allerdings in der Regel höher als bei den Panel-Antennen. Das macht Biquad-Antennen zu einer guten Alternative zur Yagi, wenn Sie eine leichte Montage, Unauffälligkeit und hohe Empfangsleistung wünschen.
Stabantennen
Stabantennen haben keine primäre Senderichtung, das macht die Ausrichtung leicht. Beliebt sind diese Antennen im Outdoor-Bereich, zum Beispiel zur Installation auf Gebäuden.
Rundantennen
Rundantennen verfügen meist über eine geringe Verstärkungsleistung. Primär dienen diese vielfach auch leicht zu transportierenden Antennen für die Signalverstärkung von leicht gedämpften Signalen.
Tipps für die Wahl von LTE Antennen
- Achten Sie insbesondere bei langen Antennenleitungen auf die Dämpfung des Kabels und auf die Verstärkungsleistung der Antenne. In ungünstigen Fällen kann eine schlecht gewählte Kombination die Empfangsqualität signifikant mindern.
- Nutzen Sie hochwertige und möglichst kurze Antennenkabel, um Signalverluste zwischen Antenne und LTE Gerät zu vermeiden.