Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: richtlatte 5m, richtlatte 3m, richtlatte 4 m
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Richtlatte

  Richtlatte  (170 Angebote unter 28.174.685 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Richtlatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Richtlatte"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Richtlatte
^

Richtscheit – Akkurate Fluchten und Kanten

Ein Richtscheit findet seine Anwendung vorrangig im Baubereich und in der Vermessungstechnik. Mit dem Richtscheit als Prüfmittel erkennen Sie schnell, ob es sich um gerade und in Flucht liegende Mauerkanten, plane Böden oder Unebenheiten handelt. Hohe Qualität und besondere Ausstattungen machen das Arbeiten mit dem Richtscheit einfach. Während früher eine einfache parallelkantige Holzlatte als Richtscheit diente, sind heute deutlich verbesserte und funktionale Verteilwerkzeuge erhältlich.

Länge der Richtscheite

Damit Sie die zu prüfende Fläche komplett betrachten können, muss das Richtscheit in seiner Länge an die Fläche angepasst werden. Dadurch vermeiden Sie mehrfaches Anlegen und können sich in einem Arbeitsgang ein Bild von eventuellen Flucht- bzw. Ebenenabweichungen machen. Besonders lange Richtscheite machen den Transport schwierig, da sie sperrig und somit schwer unterzubringen sind. Abhilfe schaffen klappbare Richtscheite. Hier ist besonders auf stabile Scharniere zu achten.

Material

Richtscheite bestehen meist aus Aluminium ist leicht und dauerhaft haltbar. Zudem sind Verformungen auch bei Belastungen fast ausgeschlossen. Das Leichtmetall wird vorrangig für dieses Prüfmittel eingesetzt. Ein geringes Gewicht, kombiniert mit Stabilität gehen bei einem Richtscheit aus Aluminium miteinander einher.

Libellen

Eine Erweiterung stellen Libellen, ähnlich wie bei einer Wasserwaage, dar. Grundsätzlich kann mit einem mit Libellen ausgestatteten Richtscheit nicht nur bestimmt werden, ob ein Bereich plan ist, sondern auch ob er sich in Waage befindet. Abschüsse und Schrägen, die entstehen können, werden bei der Arbeit mit einem solchen Richtscheit vermieden. Beispielsweise erkennen Sie mit einem Richtscheit mit Libelle nicht nur, ob es Höhenunterschiede beim Estrich auf dem Boden gibt, sondern können auch dafür sorgen, dass der Boden gerade und in Waage verläuft. Günstig ist es, wenn der Richtscheit über eine vertikale und horizontale Libelle verfügt. Damit kann in einem Arbeitsgang in alle Richtungen geprüft werden.

Eingriffe

Eine Erleichterung beim Transport und bei der Arbeit mit dem Prüfmittel stellen Eingriffe dar. Sie sorgen dafür, dass der Richtscheit gut gegriffen und gehalten werden kann. Beachten Sie bei der Auswahl eines Richtscheites mit Eingriff, dass diese abgerundete und beschichtete Kanten aufweisen. Zwei Eingriffe in gut gewähltem Abstand sorgen dafür, dass Sie das Richtscheit optimal positionieren und halten können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.