Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Säuglingswaage

  Säuglingswaage  (50 Angebote unter 27.963.417 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Säuglingswaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Säuglingswaage"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Säuglingswaage
^

Die Säuglingswaage: Professionelles Wiegen nach der Geburt

Die Säuglingswaage kommt in Krankenhäusern, Kinderkliniken, Arztpraxen und bei Hebammenbesuchen zur Diagnostik zum Einsatz. Geeichte und professionelle Waagen für Säuglinge ermitteln zuverlässig das exakte Gewicht des Babys auch bei starken Bewegungen des Kindes.

Die Säuglingswaage bietet präzise Ergebnisse

Bei der Erstversorgung direkt nach der Geburt oder bei anschließenden Vorsorgeuntersuchungen werden die Neugeborenen gewogen. Hierbei halten nur wenige Kinder still. Die geeichte Säuglingswaage gewährleistet dennoch ein präzises Ergebnis. Die HOLD-Funktion garantiert eine stabile und zuverlässige Gewichtsanzeige auch bei unruhigen Säuglingen.

Ergonomische Wiegemulden

Eine Säuglingswaage erfüllt jedoch auch andere spezielle Anforderungen, die an sie gestellt werden: Eine ergonomisch geformte Wiegemulde garantiert Sicherheit beim Wiegevorgang. Wichtig ist hierbei auch der stabile und kippsichere Stand der Waagen. Die Null-Punkt-Regulierung gewährleistet zuverlässige Nettogewichtsermittlung auch bei weichen Unterlagen.

Leichte Reinigung, einfache Handhabung

Waagen für Babys sollten zudem besonders pflegeleicht sein. Stoß- und kratzfeste Lackierungen sorgen für lange Lebensdauer auch bei täglichem Einsatz. Robuste und leicht zu reinigende Materialien wie hochwertiger Kunststoff ohne Rillen oder Einzelteile gewährleisten die hygienische Reinigung der Säuglingswaage und verhindern das Übertragen von Bakterien und Krankheiten. Eine dem Anwender zugewandte, übersichtliche Bedienoberfläche ermöglicht Komfort in der Handhabung und schnelles Vorgehen.

Säuglingswaagen sind auch zum Transport geeignet

Muss die Säuglingswaage häufig transportiert werden, ist die Wahl eines klappbaren Modells mit geringem Eigengewicht und Tragegriff von Vorteil. Einige Ausführungen lassen sich auch praktisch und platzsparend an der Wand aufhängen. Bei vielen Waagen kann die Liegefläche abgenommen werden. So lässt sich diese auch als Kleinkindwaage oder Haushalts-, Brief oder Paketwaage verwenden. Säuglingswaagen können Gewichte von bis zu 20 Kilo messen. Die Zahl kann auf einer großen Anzeige abgelesen werden. In vielen Fällen zeigt eine schnell und bequem ablesbare LCD- oder Digitalanzeige das gemessene Gewicht an. Die Stromversorgung einer Säuglingswaage erfolgt über den standortunabhängigen Batteriebetrieb oder den unkomplizierten Anschluss an ein Netzteil. Zudem lassen sich Akkus verwenden.

Waagen helfen bei der Diagnose von Krankheiten

Die Säuglingswaage ist Teil der Produktpalette rund um die Themengebiete Waagen und Diagnostik. Produkte aus dem Bereich Waagen und Körperabmessung helfen bei der Gewichtskontrolle und der Messung von Parametern wie Kopfumfang und Größe. Um Ursachen für eine Erkrankung zu ermitteln, muss die richtige Diagnose gestellt werden. Hierfür sind diagnostische Maßnahmen notwendig. Hilfsmittel aus den Gebieten Funktionsdiagnose und Labordiagnostik für das Messen von Blutwerten, Herzströmen und Sehstärke sind hierfür zwingend erforderlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.