Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: abbeizer beko, rust-oleum abbeizer, abbeizer 2,5 ltr
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Abbeizer

  Abbeizer  (35 Angebote unter 28.026.474 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abbeizer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abbeizer
^

Mit einem Abbeizer können Lack- und Farbschichten chemisch entfernt werden

Wer Möbel, Holztüren, Fußböden oder andere lackierte Flächen neu streichen möchte, muss zunächst alle alten Lackschichten entfernen. Gleiches gilt für Verschmutzungen durch Klebstoffe. Bei glatten Holzflächen kann die Lackentfernung mechanisch erfolgen, beispielsweise durch Schleifen. Dies ist jedoch in vielen Fällen schwierig oder unmöglich, zum Beispiel bei Oberflächen mit Profil oder bei Möbeln und Türen mit Zierleisten. Abbeizen ist eine einfache Methode, Lacke und Verschmutzungen chemisch zu entfernen. Nicht nur Holz, sondern auch Stein, Putz und Metall können abgebeizt werden. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass für das jeweilige Material ein geeignetes Abbeizmittel ausgewählt wird.

Arten von Abbeizern

Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Abbeizmitteln: ablaugende Abbeizer und Abbeizer auf der Basis von Lösungsmitteln. Darüber hinaus werden auch verschiedene als umweltverträglich bezeichnete Produkte sowie Kombinationsprodukte, welche sowohl Lösungsmittel als auch alkalische Wirkstoffe enthalten, angeboten. Das zu wählende Mittel hängt vor allem von der Art des zu entfernenden Lacks ab, außerdem von dem zu behandelnden Oberflächenmaterial und der Stärke der Lackschicht.
Abbeizer sind in flüssiger Form, in Gelform zur Anwendungserleichterung auf senkrechten Flächen sowie als Pulver erhältlich. Abbeizmittel müssen eine bestimmte Zeit lang einwirken und können dann zusammen mit den Lackresten mit Wasser und/oder einem Spachtel abgenommen werden.

Alkalische Abbeizer

Alkalische bzw. ablaugende Abbeizer bestehen aus verschiedenen alkalischen Verbindungen wie Ammoniak, Natronlauge, Natriumkarbonat oder Trinatriumphosphat.
Diese Mittel wandeln die ölhaltigen Bestandteile der Farbschichten um. Aus diesem Grund sind sie ausschließlich bei ölhaltigen Lacktypen wirksam. Dazu zählt beispielsweise Kunstharzlack, Öllack, Alkydharzlack oder Ölfarbe. Für das Ablösen von Farben auf Wasserbasis sind sie nicht geeignet. Zu diesen gehören zum Beispiel Acrylfarbe und Acryllack sowie Dispersionsfarbe und Fassadenfarbe.

Lösungsmittelhaltige Abbeizer

Abbeizer auf der Basis von Lösungsmitteln enthalten in der Regel eine Mischung verschiedener Lösungsmittel wie beispielsweise Aceton, Methanol, Chlorkohlenwasserstoffe oder Dichlormethan. Lösende Abbeizmittel können für alle Lacktypen verwendet werden, auch für 2-Komponentenlack und andere Speziallacke. Da diese Abbeizer je nach Produkt gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, wird jedoch empfohlen, sie nur dann zu verwenden, wenn alkalische oder andere Mittel nicht wirksam sind. Die lösungsmittelhaltigen Abbeizer zerstören die gesamte Lackschicht, diese wirft normalerweise nach der Einwirkzeit Blasen und kann mit dem Spachtel entfernt werden.

Umweltverträgliche Produkte

Mittlerweile werden auch verschieden Abbeizer angeboten, die als chemisch neutral, aromatenfrei und besonders umweltschonend bezeichnet werden. Diese Produkte enthalten zwar Lösungsmittel als Wirksubstanzen, jedoch ausschließlich solche, die sich kaum schädigend auf Gesundheit und Umwelt auswirken sollen. Diese Mittel sind jedoch nicht in jedem Fall wirksam, vor allem nicht, wenn die Lackschicht sehr stark ist. Über die Eignung der jeweiligen Produkte geben die Herstellerangaben Auskunft.

Besondere Hinweise für den Umgang mit Abbeizern

  • Vor allem die lösungsmittelhaltigen Abbeizer enthalten teilweise gesundheitsgefährdende Stoffe. Das Einatmen dieser Produkte ist unbedingt zu vermeiden, da die giftigen Bestandteile über die Lunge ins Blut gelangen können. Dies gilt ganz besonders für schwangere Frauen und Kinder. Außerdem ist Hautkontakt zu vermeiden, da Abbeizer die Haut verätzen können. Eine Schutzbrille zum Schutz der Augen ist darüber hinaus unbedingt empfehlenswert. Beachten Sie auch die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Herstellers.
  • Abbeizer können mit Metallen reagieren, dies gilt ganz besonders für die alkalischen Produkte. Gewöhnliche Handwerkerpinsel haben normalerweise eine Metallzwinge. Deswegen werden zum Auftragen der Abbeizmittel spezielle metallfreie Pinsel verwendet, die unter der Bezeichnung Abbeizpinsel erhältlich sind.
  • Abbeizer gehören ebenso wie die abgelösten Lackschichten und die entleerten Behältnisse zum Sondermüll.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.