Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Brechstange

  Brechstange  (618 Angebote unter 28.006.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brechstange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Brechstange"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   42   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Brechstange
^

Die Brechstange in passender Form

Die Brechstange ist ein universell einsetzbares Werkzeug. Vor allem im Lagerbereich wird sie benutzt, um Kisten und Verpackungen zu öffnen. Auch wenn es verschiedene Formen der Brechstange gibt, so bestehen alle im Grunde genommen aus einer Stange, an welcher ein Ende zum Anfassen dient und das andere Ende zum Hebeln benutzt wird.
Für die Herstellung von Brechstangen verwendet man Metall, grundsätzlich Stahl. Um die Haltbarkeit und Stabilität von Brechstangen zu erhöhen, werden diese Handwerkzeuge mit unterschiedlichen Materialien umhüllt bzw. lackiert oder beschichtet. Hierfür wird zum Beispiel geschmiedeter Karbonstahl verwendet. Mit dieser Pulverbeschichtung wird die Haltbarkeit des bereits sehr guten Stahls nochmals erhöht. Aufgrund der verwendeten Materialien sowie der Einsatzmöglichkeiten, die durchaus eine große Stabilität erfordern, besitzen Brechstangen ein beachtliches Gewicht im Vergleich zu ihrer Größe.
Neben unterschiedlichen Formen variiert auch die Größe der Brechstange, welche sich nach dem Verwendungszweck richtet. So gibt es Brechstangen mit Längen bis zu zwei oder mehr Metern, aber auch Werkzeuge mit gerade einem halben Meter Länge. Ebenso gibt es Brechstangen in verschiedenen Stärken bzw. Schaftdurchmessern.

Formen von Brechstangen

Grundsätzlich sehen alle Brechstangen ähnlich aus. Jenes Ende, an welchem man die Brechstange während des Arbeitsvorganges hält, verfügt über einen Griff. Dieser kann mit einem rutschfesten Material versehen sein, um ein Abrutschen während der Arbeit zu verhindern. Das andere Ende, mit dem die Arbeit erledigt werden soll, ist spitzer und meist etwas flacher. Dieses kann auch gebogen oder abgewinkelt sein. Weitere Formen von Brechstangen sind gerade, mit Spitze, mit Klaue bzw. mit gebogener Klaue; sie haben die norwegische Form oder das Hamburger Modell. Die jeweilige Form erlaubt es, unterschiedliche Vorgänge problemlos zu erfüllen. Ebenso wie die Enden der Brechstangen kann auch der Schaft variieren. Diesen gibt es in runder, rechteckiger oder auch in sechseckiger Form, wobei die Stärke nicht immer gleich ist.

Anwendungsmöglichkeiten von Brechstangen

Ebenso breit gefächert wie die Formen sind auch die Anwendungsmöglichkeiten von Brechstangen. Bei Abbrucharbeiten kommt die Brechstange ebenso zum Einsatz wie auf Baustellen oder in Handwerksbetrieben. Gerade Brechstangen mit einem Keil können auch als Meißel benutzt werden. Modelle mit einer gabelförmigen, gebogenen Klaue eignen sich aufgrund ihrer ergonomischen Form bestens zum Einsetzen der Hebelwirkung, um zum Beispiel Nägel aus Holz zu entfernen. Für Zimmerleute stellt die Hamburger Form der Brechstange ein geeignetes Nageleisen dar.
In einigen Bereichen, in welchen Funken eine Gefahr darstellen oder ein Funkenflug entstehen kann, benötigt man funkenfreie Brechstangen. Für diese wird Sonderbronze oder Kupfer-Beryllium als Material verwendet. Funkenfreie Brechstangen braucht man zum Beispiel in der Öl- und Gasförderung, in der Petrochemie, in der chemischen Industrie, bei Armeen,  als Rettungswerkzeug bei Feuerwehren oder in Lackierereien. Dieses breite Einsatzspektrum erfordert auch eine Resistenz der Brechstangen gegenüber bestimmten Medien wie zum Beispiel Salzwasser. Dies kann mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung erreicht werden. In einigen Bereichen müssen Brechstangen antimagnetisch sein, um problemlos eingesetzt werden zu können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.