Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: cordweste braun, cordweste schwarz, craftland cordweste
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Cordweste

  Cordweste  (68 Angebote unter 28.006.516 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Cordweste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Cordweste"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Cordweste
^

Cordwesten - Robuste Bekleidungsstücke

Cord ist ein besonders robustes Material. Es besticht durch seine Rippenstruktur, die in ihrer Stärke den Cord und seine Eigenschaften definiert. In der Bekleidungsindustrie ist Cord ein wichtiges und robustes Material, das bei Zunftbekleidung und als Arbeitskleidung Anklang findet. Cordwesten sind besonders begehrt, da sie vor Kälte schützen, hohen mechanischen Anforderungen standhalten und nicht zuletzt ausreichenden Bewegungsspielraum bieten.

Gerippte Struktur

Das besondere am Material Cord, auch als Manchester bekannt, ist die Rippenstruktur. Schwere Cordwesten, die harten Anforderungen standhalten müssen, sollten aus Manchester mit 21 -  43 Rippen auf 10 cm Gewebe oder noch besser aus Bullcord, mit 44 - 50 Rippen auf 10 cm Stoff, bestehen. Auch Breitcord ist als Material geeignet. Er ist besonders fest aber grober in der Struktur, hier kommen 21 - 24 Rippen auf 10 cm Gewebe.

Gewebezusammensetzung

Damit die Cordweste einlaufsicher ist und ihre Form behält, sollten Sie auf die Verwendung von Mischgewebe achten. In der Regel sind Westen aus 85 % Baumwolle und 15 % Polyester eine gute Wahl. Durch diese Zusammensetzung wird das Cordgewebe besonders reißfest und formstabil. Wer die Weste im Winter trägt, sollte unbedingt auf ein wärmendes Innenfutter zurückgreifen.

Der Schnitt

Damit die Cordweste, die häufig auf Baustellen, im Lager als Arbeitsbekleidung oder im Gartenbau getragen wird, den Anforderungen an einen optimalen Sitz und ausreichenden Schutz gegen Zugluft und Kälte entspricht, ist es ratsam, auf einen verlängerten Rückenbereich zu achten, der auch den Übergang zwischen Arbeitshose und Arbeitshemd optimal abdeckt. Die richtige Größenauswahl sorgt dafür, dass sich die Cordweste anschmiegt und nicht behindert oder einengt. Ein Gummizug in der Taille spricht für noch besseren Sitz. Gegenüber einer Arbeitsjacke haben Sie bei der Wahl einer Weste den Vorteil, dass Ihre Arme einen verbesserten Bewegungsspielraum bekommen und der Rumpf trotzdem ausreichend geschützt ist.

Gut verschlossen

Optimal verschlossen wird die Cordweste mit einem verdeckten Reißverschluss. Dieser sorgt dafür, dass auch die sensible Verschlussstelle weitestgehend dichthält und ein Hängenbleiben an Knöpfen und Knopflöchern als Risiko für Arbeitsunfälle vermieden wird.

Taschen sind sehr praktisch

Neben robustem Material und einem guten Sitz ist die Ausstattung der Weste mit einer ausreichenden Anzahl an Taschen nötig. Innentaschen verwahren Handys und Schlüssel sicher. Außentaschen in ausreichender Anzahl bieten genügend Platz für Kleinmaterial, das bei der Arbeit benötigt wird. Zusätzliche Einschübe im Brustbereich für Kugelschreiber oder Bleistift helfen immer, voll ausgestattet und für alle Eventualitäten gerüstet zu sein.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.