Übersicht | "Polyamid-Seil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 55,52* pro 100 Meter |
| |
|
|
ab € 23,62* pro 200 Meter |
| |
TUTOR XG 12 MM SEIL LÄNGE 20 M (1 Angebot) Dank seines höheren Mantelanteils und dem 40er Mantelgeflecht ist das Tutor XG sehr robust und weist außerdem sehr hohe Bruchkräfte in der Vernähung auf. Der eng geflochtene 40er Mantel aus Polyami... |
|
ab € 127,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,562* pro 300 Meter |
| |
|
|
ab € 23,43* pro 30 Meter |
| |
|
|
ab € 23,80* pro 1,25 Kilogramm |
| |
|
|
ab € 10,44* pro 0,75 Kilogramm |
| |
PA-Seil 6mm gefl. weiss LG-HASPEL 20m (10 Angebote) Polyamid-Seil, geflochten, weiß Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit w... |
|
ab € 6,97* pro 20 Meter |
| |
Halteseil Ergogrip RP5, 2 m, SK 12, FS 51 (10 Angebote) Halteseil RP 5 Ergogrip - Stufenlos verstellbar - Festklemmend mit Karabinerhaken - Kernmantelseil: 12 mm - Seillänge 2 m - Genähte Endverbindung Zulassung/Norm: EN 358- zugelassen für eine Person ... |
|
ab € 96,54* pro Stück |
| |
9900064776, Sicherungsseil RLX14 5 m (2 Angebote) 9900064776, Führungsseil RLX Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B. , Polyamidseil nach EN 691 , Karabinerhaken: M41 , Endsicherung, Fabrikat: Tractel Greifzug |
|
ab € 40,05* pro Stück |
| |
SEIL STATIC W/S 11MM L=20M AHK SCHLAUFE (1 Angebot) Rettungsleine aus Kernmantelseil nach EN 1891, aus Polyamid 11 mm Ø, einerseits mit Einhand-Alu-Karabiner, nach EN 362 eingenäht, anderes Ende stumpf abgeschmolzen Länge 20 m Zulassung: Kernmantels... |
|
ab € 96,20* pro Stück |
| |
PA-Seil gefl. weiss 3,0mm x30m auf Lg-Haspel (10 Angebote) Polyamid-Seil, geflochten • Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die... |
|
ab € 4,16* pro 30 Meter |
| |
PÖSAMO Seil Nylon 1,3 mm a 40 m farbig sort. (1 Angebot) Polyamid-Seil geflochten DIN 83307 Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus ... |
PÖSAMO VAUKA 4011645022414 |
ab € 1,75* pro 40 Meter |
| |
TUTOR XG 12 MM SEIL LÄNGE 10M (1 Angebot) Dank seines höheren Mantelanteils und dem 40er Mantelgeflecht ist das Tutor XG sehr robust und weist außerdem sehr hohe Bruchkräfte in der Vernähung auf. Der eng geflochtene 40er Mantel aus Polyami... |
|
ab € 95,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 56,8785* pro 70 Meter |
| |
Weitere Informationen zum Thema polyamid seil | | | Polyamid-Seile für enorme Beanspruchungen
Polyamid ist eine Kunstfaser, die zur Herstellung sehr reißfester und dehnbarer Seile genutzt wird. Wird Zug auf ein Seil aus Polyamid gegeben, gibt es nach und dehnt sich. Durch diesen Effekt werden Stöße abgefedert. Das Seil reißt dennoch nicht. Im Vergleich mit anderen Kunstfasern und vor allem mit Naturfaserseilen sowie Drahtseilen ist dies ein enormer Vorteil, der dem Polyamid-Seil zugute kommt. Durch die Flexibilität findet man ein breites Anwendungsspektrum.
Anwendung
Polyamid-Seile verwendet man im Bereich der Ladungssicherung, als einfache Hundeleinen, in der Industrie oder im Bauwesen. Außerdem benutzt man es beim Vertäuen von schweren Lasten, in der Nautik, als Maurerschnur oder aber im Bereich der Absturzsicherung. Die Anwendungsbereiche sind enorm vielfältig und es gibt einige gute Gründe, sich auch bei anderen Anwendungen für ein Seil aus Polyamid zu entscheiden. Die Eigenschaften des Materials verdeutlichen die Vorteile.
Ein Material mit hervorragenden Eigenschaften
Polyamid ist ein Material, das durch eine Reihe positiver Eigenschaften geradezu für die Seilherstellung prädestiniert ist. Wer die Eigenschaften kennt, wird beim Kauf des Seils auch auf das Material achten und sich in den meisten Fällen für ein solches Seil entscheiden. Darf das Seil keine Ausdehnung bei Belastungen aufweisen, sollten Sie sich für ein anderes Material entscheiden.
Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick
Im Großen und Ganzen sind die wesentlichen Vorteile von Polyamid-Seilen die Reißkraft.
- Sie sind im Vergleich mit anderen Seilen bei der Knotenfestigkeit im Vorteil. Die Festigkeit liegt bei 60 bis 65 Prozent. Dies ist mehr, als Seile aus Naturfasern oder anderen Kunstfasern bieten. Seilknoten verringern die Festigkeit des Seils immer. Bei Polyamid-Seilen wird so viel Festigkeit wie nur möglich aufrecht erhalten, es bleibt auch noch bei Verknotungen belastbar.
- Polyamid-Seile sind sehr dehnbar. 20 Prozent sind bei Belastung durchaus möglich. So ist es besonders gut möglich, bei Stürzen Lasten und Kräfte abzufedern und beweglich befestigte Geräte in flexibler Lage ohne Spannung zu halten. Durch die Dehnbarkeit wird das Seil weniger belastet.
- Seile aus diesem Material sind auch noch bei Temperaturen bis 130 °C einsetzbar. Die Erweichung des Materials beginnt bei 170 °C, ab dieser Temperatur verliert das Seil deutlich an Stabilität.
- Werden Seile über Ecken und Kanten oder aber auch nur über den Boden oder die Ladung gezogen, entsteht Reibung. Polyamid-Seile zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Scheuerbeständigkeit aus. Dadurch wird das Seilmaterial auch bei großen Beanspruchungen nicht so leicht beschädigt und behält seine Stabilität bei.
- Diesel und Schmierstoffe können dem Polyamid-Seil nichts anhaben. Schwache Laugen bereiten bei Seilkontakt ebenfalls keine Schwierigkeiten. Die Seile sind allerdings nicht geeignet, wenn sie in Kontakt mit Säuren kommen können, denn dabei wird die Seilstruktur beschädigt.
- Polyamid ist sehr witterungs- und lichtbeständig. Nachteile bringt das Seilmaterial allerdings im feuchten Sektor. Es nimmt Feuchtigkeit auf und verliert dadurch an Festigkeit, der Verlust kann sich durchaus zwischen 10 und 30 Prozent belaufen. Somit sind Polyamid-Seile nicht empfehlenswert, wenn der Einsatz im Wasser vorgenommen werden soll.
Gedreht oder geflochten
Seile werden gedreht oder auch geflochten angeboten. Durch die unterschiedlichen Fertigungsverfahren unterscheiden sich die Seileigenschaften auch bei gleichem Material oftmals massiv voneinander. Es ist daher wichtig, das richtige Fertigungsverfahren zu wählen, um damit die bestmöglichen Eigenschaften von Material und Fertigung für Ihre Anwendung zu kombinieren.
Gedrehte Seile haben bei gleichem Durchmesser wie geflochtene eine höhere Festigkeit. Sie sind jedoch weniger flexibel. Im Verschleiß liegt der Vorteil wiederum bei den gedrehten Produkten. Sie sind noch scheuerfester als Seile aus geflochtenem Polyamid.
Abhängig von der Anwendung ist es also, ob Sie ein gedrehtes oder geflochtenes Seil benötigen. Brauchen Sie ein Höchstmaß an Seilflexibilität, das ist besonders der Fall, wenn das Seil über Seilrollen bewegt werden soll, wählen Sie ein geflochtenes Seil. Brauchen Sie ein Seil, das durch noch mehr Festigkeit besticht, verwenden Sie ein gedrehtes Seil. Ein Einsatzbereich ist beispielsweise die Ladungssicherung.
Reißfestigkeit und Länge
Um ein Polyamid-Seil zu erwerben, das Ihren Anforderungen auch standhält, überprüfen Sie vor der Anschaffung, wie lang das Seil sein soll und welchen Lasten es aushalten muss. Die Reißfestigkeit gibt an, bei welcher Belastung in kg beim Seil die Gefahr des Reißens besteht. Überschreiten Sie diese Last bitte nicht, um Unfälle und Beschädigungen an Maschinen und Material zu vermeiden.
Die Länge des Seiles sollte ausreichend gewählt sein. Verbinden Sie mehrere Seile durch Knoten auf die gewünschte Länge, vermindert dies die Festigkeit enorm und stellt ein zusätzliches Unfallrisiko dar. Kaufen Sie das Seil im Zweifelsfall lieber etwas länger und kürzen Sie es dann entsprechend Ihrer Bedürfnisse mit einem Heißschneidegerät.
Höhensicherung und Auffangsysteme
Polyamid-Seile werden auf Grund ihrer Eigenschaften in der Höhensicherung eingesetzt. Auffang- und Sicherungssysteme sind mit speziellen Polyamid- Kernmantel-Seilen versehen. Achten Sie beim Kauf eines Seils für diese Anwendung darauf, dass eine Eignung zur Höhensicherung und zur Verwendung an Absturzsicherungen vorhanden ist und die Seile den gesetzlichen Verordnungen entsprechen. Setzen Sie im Bereich der Absturzsicherung nur Polyamid-Seile ein, die nach der EN 354 zugelassen sind.
|
|