Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: präsentationsvitrine mit beleuchtung
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Präsentationsvitrine

  Präsentationsvitrine  (125 Angebote unter 28.008.498 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Präsentationsvitrine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Präsentationsvitrine"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Präsentationsvitrine
^

Das Schaufenster im Raum

Glas - vielseitiges Produkt mit vielen Erscheinungsformen: von hochglänzend bis mattiert, von klar bis milchig, von glatt bis geschliffen. Diese Eigenschaften können Sie sich zur Präsentation Ihrer Produkte und Auslagen zunutze machen. Stellen Sie im Raum eine Glasvitrine auf und ziehen Sie die Blicke Ihrer Kunden auf hochwertige Produkte. Lichtspiele und Beleuchtungen setzen in Glasvitrinen ihre Verkaufsauslagen ins rechte Licht und wecken Interesse.
Ob Museum, Autohaus, Parfümerie, Optiker oder Schmuck- und Uhrenhandel: Glasvitrinen bringen Schutz für die ausgestellten Produkte und vermitteln Eleganz und Hochwertigkeit. Neben dem Einsatz für die alltägliche Verkaufstätigkeit und Verkaufsförderung sind Glasvitrinen unentbehrlich auf Events wie Messen, Ausstellungen und Präsentationen.

Materialmix

Glasvitrinen kombinieren Glas als Hauptmaterial mit einer Auswahl an anderen Materialien. Glas hat den Vorteil von zeitloser Eleganz und lässt sich hervorragend kombinieren.

Elegant und kühl wirken Glasvitrinen, bei denen Edelstahl oder Aluminium verwendet wurden. Solche Vitrinen vermitteln ohne Zweifel den Eindruck von Hochwertigkeit. Ob der Edelstahl poliert oder gebürstet ist spielt dabei eine untergeordnete Rolle. In modernen Geschäftsausstattungen fügt sich eine Vitrine aus dieser Materialkombination hervorragend ein. Solche Vitrinen sind absolut zeitlos.

Natürlich und doch modern wirken Glasvitrinen, die mit Holzdekoren versehen sind. Solche Glasvitrinen passen sich perfekt in eine vorhandene Umgebung ein, in der viele Holzelemente mit gleichem oder ähnlichem Dekor Verwendung finden. Eine Thekenvitrine mit Buchedekor passt hervorragend auf einen buchefarbenen Verkaufstresen. Achten Sie darauf, dass sich die Holzdekore unterscheiden und dass sie sich im Geschäftsraum wiederholen.

Verschieden eingefärbte Plastik ist ein weiterer passender Materialmix zu Glas. Hier haben Sie den absoluten Freiraum in Sachen Farbgestaltung. Ob dezent in grau oder knallig in rot, Vitrinen, die einen Sockel und Abschlüsse aus eingefärbter Plastik besitzen, sind individuell und passen sich nach der richtigen Farbwahl perfekt in Ihre Einrichtung ein. So wirken zum Beispiel apfelgrün abgesetzte Glasvitrinen erfrischend. Im Wellnessbereich wie im Kosmetikstudio oder an der Saunarezeption präsentieren sich Pflegeprodukte in einer Präsentationsvitrine ansprechend und wecken Kaufinteresse.

Rückwandeffekte

Glasvitrinen, die frei im Raum stehen, sollten eine Rückwand aus Glas besitzen, um dem Kunden und potentiellen Käufer den Rundumblick auf die ausgestellten Stücke zu ermöglichen. Alle Seiten der Ausstellungsstücke können so betrachtet werden.

Glasvitrinen, die über einen integrierten Drehmechanismus verfügen, stellen alle Seiten selbstständig zur Betrachtung zur Verfügung. Sinnvoll ist dies vor allem an schwer zugänglichen Stellen, oder wenn es sich um Thekenvitrinen handelt. Optimale Platzausnutzung ist so gegeben, und kein Detail der angepriesenen Ware wird übersehen.

Verspiegelungen haben bei Glasvitrinen Sinn, wenn sie an Wänden stehen oder hängen, also z.B. bei Wandvitrinen. So wird die Rückseite des ausgestellten Gegenstandes sichtbar, und Sie sparen Platz und Raum. Ungünstige Wandfärbungen, die nicht den ausreichenden Kontrast für Ihre Artikel bieten würden, verschwinden, und das Augenmerk bleibt beim Ausstellungsstück.

Glas und Licht setzen perfekt in Szene

Glattes und poliertes Glas glänzt und bietet freien Durchblick auf alles, was ausgestellt ist. Licht kann ungehindert hindurch scheinen und beleuchtet Ihre Auslagen gezielt.

Mattes und milchiges Glas bringt einen leicht lichtdurchlässigen Effekt und kann hervorragend zur Abgrenzung einzelner Fächer genutzt werden. Als Boden mit leicht lichtschluckender Wirkung ist Milchglas elegant und grenzt die Sicht des Betrachters deutlich ab. Das Licht wird bei solchem Glas gestreut und gefiltert. Milchglas ist ein hervorragendes Stilelement, um Akzente zu setzen.

Farbenspiele werden durch geschliffenes Glas in Kombination mit Beleuchtung möglich. Ähnlich wie bei Kristallen wird das Licht gebrochen. Ein Schliff oder eine entsprechende Gravur im Glas, und es entsteht ein Farbenspiel, das je nach Blickwinkel und Winkel des Beleuchtungseinfalles variiert und immer wieder neue Eindrücke vermittelt.

Kriterien für die Größe

Glasvitrinen gibt es in verschiedenen Höhen, Breiten und Tiefen. Vermessen Sie den zukünftigen Standort genau, damit noch genügend Platz für die Betrachter bleibt und die Vitrine die volle Aufmerksamkeit erhält und wirken kann. Haben Sie eine ungenutzte Ecke, dann nutzen Sie diesen verloren geglaubten Raum für Auslagen in einer Eckvitrine mit entsprechender Beleuchtung.

Bei freistehenden Glasvitrinen sollten Sie mindestens einen Seitenabstand von einem Meter einhalten. Bedenken Sie, dass die Augenhöhe des Betrachters eingehalten wird. Steht eine Standvitrine oder Säulenvitrine auf dem Boden, ist eine Mindesthöhe von 1.800 mm zu wählen. Kleinere Vitrinen sollten nur auf erhöhten Standorten eingesetzt werden.

Bei der Tiefe gilt es zu berücksichtigen, welche Artikel in der Vitrine ihren Platz finden sollen. Eingezwängte Ausstellungsstücke finden keinen Anklang. Zusätzlich sollten Sie etwas Platz für Dekorationsmittel einplanen.

Bodenanordnung

Fest verbaute Böden oder flexible Möglichkeiten in der Fachgestaltung: eine Wahl, die Sie treffen müssen.

Die Anzahl der Fächer hängt von Ihrem Bedarf ab und ist nicht selten von der Höhe der eigentlichen Glasvitrine abhängig. Überlegen Sie genau ,wie hoch die Fächer sein müssen, um eine gute Präsentation zu gewährleisten. Schmuckstücke stellen andere Anforderungen als Vasen an die Höhe der Glasvitrinenfächer. Um die Glasvitrine so vielseitig wie möglich nutzen zu können, sind flexibel gestaltete Böden die bessere Alternative. Außerdem lassen sich die Vitrinen so besser und leichter reinigen.

Besonderes Glas

Glas ist nicht gleich Glas, und Sicherheit geht vor. Beim Aufstellen einer Glasvitrine besteht immer ein gewisses Unfallrisiko, da Glas zerbrechlich ist. Um vor splitterndem Glas und dadurch resultierenden Verletzungen geschützt zu sein, achten Sie bei der Auswahl der Glasvitrine darauf, dass ESG-Sicherheitsglas verbaut wurde.

ESG steht für Einscheibensicherheitsglas und hat besondere Eigenschaften. Solches Glas ist stabiler als herkömmliches Glas, es ist widerstandfähig bei Temperaturschwankungen und hält Stößen und Schlägen, die im normalen Umgang schnell vorkommen, ohne Beschädigungen stand. Zerbricht doch einmal eine Glasscheibe der Glasvitrine, entstehen kleine Bruchstücke, aber keine Splitter. Die Bruchstücke bilden eine größere Masse durch Verhackung und setzen das Verletzungsrisiko herunter. Optisch gibt es keinerlei Veränderungen gegenüber herkömmlichem Glas.

Sicher verschlossen

In Glasvitrinen werden oft hochwertige Produkte zur Schau gestellt. Die meisten Glasvitrinen sind mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet, um Unberechtigten den Zugriff zu erschweren. Sie können sich also in aller Ruhe Ihrer Kundschaft widmen und diese beraten, während Sie hochwertige Produkte anpreisen. Die Gefahr des Diebstahls und eines Verlustes wird somit minimiert.

Das ganze Programm für einen perfekten Auftritt...

...finden Sie im Bereich Betriebsausstattung. Von der Theke über den Besucherstuhl bis zum Regal, vom Kassensystem bis zum Quittungsblock erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.