Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Besucherbrille

  Besucherbrille  (80 Angebote unter 27.929.393 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Besucherbrille“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Besucherbrille"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Besucherbrille
^

Eine Besucherbrille ist eine Schutzbrille für Besucher

Unter dem Stichwort Schutzbrille erfahren Sie bereits, welche Möglichkeiten zum Schutz der Augen vor Staub, Gasen, Splittern, Licht, Hitze oder Spritzern von Chemikalien als Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung geeignet sind. Besucher auf einem Rundgang in Ihrem Unternehmen sind entsprechend zu schützen, weshalb Sie immer eine ausreichende Anzahl Besucherbrillen vorhalten sollten. Eine spezielle Besucherbrille ist geeignet, auch  wenn sie in einigen Bereichen weniger strenge Anforderungen erfüllt.

Die Besucherbrille ist optimal, wenn Sie viele Zwecke erfüllt

Eine wichtige Überlegung sollte sein, dass eine Besucherbrille auch über einer Korrekturbrille aufgesetzt und wegen der wechselnden Nutzer leicht gereinigt werden kann. Sind mehrere Schutzzwecke ausgewiesen, brauchen Sie weniger Brillen. Es gibt beispielsweise Besucherbrillen, die neben den allgemeinen Anforderungen nach EN 166 auch Schutzzwecke wie EN 170 (Ultraviolettschutzfilter), EN 172 (Sonnenschutz für den gewerblichen Gebrauch) und EN 175 (Schweißerschutz) vereinen und damit vielfältig nutzbar sind.

Die Kennzeichnungen des Gestelles der Besucherbrille

Ziffern beschreiben die Anwendungsbereiche für den Schutz vor Tropfen oder Spritzern (3), großen Staubpartikeln (4), Gasen und Feinstaubpartikeln (5), Kurzschluss-Störlichtbögen (8) und Schmelzmetallen und heißen Feststoffen (9). Die mechanische Festigkeit wird in Buchstaben angegeben und reicht über den Schutz vor Stößen mit hoher (A), mittlerer (B) oder geringer (F) Energie bis hin zu einer nur leicht erhöhten mechanischen Festigkeit (S). Das Gestell der Besucherbrille muss entsprechend einer Arbeitsbrille die gleichen Anforderungen erfüllen.

Die Kennzeichnungen der Sichtscheiben kann abweichen

Die Sichtscheibe der Besucherbrille muss nicht die optische Klasse 1 erfüllen, die ein Dauerarbeiten zulässt. Die Klasse 2 für Arbeiten ohne größere Anforderungen an die Sehleistung oder gelegentliche Arbeiten mit Dauertrageverbot nach Klasse 3 sind für eine Besucherbrille ausreichend. Dagegen müssen zum Schutz der Augen vor Verletzungen nur die zwingenden Anforderungen (A bis S wie bei Gestellen) an die mechanische Festigkeit der Sichtscheiben für Arbeitsbrillen erfüllt sein. Zusätzliche optionale Eigenschaften wie Kratzbeständigkeit (K) oder beschlagfrei (N) müssen nicht vorliegen, während für eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen (T) entsprechend der Umstände geachtet werden muss.

Eine Besucherbrille sollte passen

Sie können daher zusätzlich zu Durchschnittsgrößen auch Brillen bestellen, deren Bügellängen verstellbar oder deren Bügel mit einem Gummiband verbunden sind. Manchmal bringt auch eine verstellbare Scheibenneigung einen Vorteil. Ein guter Tragekomfort ist auch für eine zeitlich beschränkte Nutzung immer als positive Eigenschaft einzuschätzen. Bestellen Sie geeignetes Reinigungsmaterial gleich mit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.