Einbau-Kühlschrank: Kältegerät hinter schicker Fassade
Der Einbau-Kühlschrank verlängert die Haltbarkeit von darin gelagerten Lebensmitteln und Getränken. Je nach Gerät steht im
Kühlschrank zusätzlich ein Gefrierfach zum Tiefkühlen zur Verfügung. Sollen große Mengen an Gefriergut verstaut werden, ist ein separater
Gefrierschrank zu wählen. Auch
Gefriergut-Kombis sind möglich. Unterschieden werden die Geräte entsprechend ihres Volumens, dem Energieverbrauch und der Energieeffizienzklasse. Die Ausstattung mit verschiedenen Fächern und Merkmalen wie Antibakteria oder einer Abtauautomatik stellt weitere Auswahlkriterien zur Verfügung.
Komfort durch moderne Ausstattung
Einbau-Kühlschränke sind geräteabhängig mit mehreren Fächern und verschiedenen Kühlzonen ausgestattet. Einzelne Böden und Fächer sollten dabei zur optimalen Nutzung entnehmbar oder in der Höhe verstellbar sein. Moderne Kühlschränke sind vielfach mit einer speziellen Beschichtung im Innenraum versehen. Die Antibakteria soll das Wachstum von unerwünschten Bakterien und Keimen verlangsamen. Komfort verschafft Ihnen eine Abtauautomatik, über die viele Geräte verfügen. Diese sorgt in regelmäßigen Abständen dafür, die Rückwand frei von Eis zu halten. Manuelles Abtauen wird damit unnötig.
Passendes Volumen und Maße sind wichtig
Der Einbau-Kühlschrank verschwindet beim Einbau im Kühlschrank-Korpus hinter einer Tür im
Küchendekor. So unterscheidet er sich kaum von den übrigen Schränken. Es lässt sich jedoch nicht jeder Einbau-Kühlschrank mit dem gewünschten Korpus kombinieren. Achten Sie darauf, dass Volumen und Abmessungen des Einbau-Kühlschranks zum Korpus passen. Das gewünschte Modell kann dabei ein reiner Kühlschrank sein oder dieser verfügt über ein integriertes Gefrierfach. Einbau-Kühl-Gefrierkombis erhalten Sie am Markt ebenfalls. Bedenken Sie, dass für diese ein entsprechender Korpus benötigt wird. Ein solcher Korpus hat meist zwei Türen. Dabei müssen die Maße der einzelnen Gerätesegmente zu den Türabmessungen der Front passen. Freistehend ohne passenden Korpus lässt sich keines der Einbaugeräte aufstellen.
Energieeffizienz und Energieverbrauch
Die Energieeffizienz von Einbau-Kühlschränken erkennen Sie über das Energielabel. Dieses bildet die Effizienz der Geräte über Klassen ab. Die Skala der Energieeffizienzklassen startet für energiehungrige Geräte bei D und endet bei A, genauer bei A+++. Letztere Klasse zeichnet die sparsamsten Geräte aus, wobei der Energieverbrauch bereits bei A-Geräten deutlich über den mit A+, A++ und A+++ Label liegt. Neben Informationen zur Geräuschemission des Gerätes gibt das Energielabel auch Auskunft über einen standardisierten Jahresverbrauch. Diese Angabe erfolgt in Kilowattstunden pro Jahr.
Tipps zur Wahl
- Achten Sie auf passende Abmessungen des Einbau-Kühlschranks. Diese müssen zum gewünschten Korpus kompatibel sein. Wünschen Sie abweichende Kühlschrankdimensionen, benötigen Sie in der Regel zusätzlich einen passenden Korpus und Frontelemente.
- Bedenken Sie, dass ein Einbaugerät nicht ohne passenden Korpus aufgebaut werden kann.
- Checken Sie den Energieverbrauch: Verbrauchsgünstige Geräte machen sich leicht bezahlt und schonen durch günstige Verbrauchswerte Ressourcen und Umwelt.
- Nicht-Frost-Geräte vereisen nicht: Das ist praktisch und spart gegenüber vereisten Geräten Strom und Energiekosten.