Glatte Schnitte für glatte Flächen
Fliesen sind ein idealer Wand- und Bodenbelag. Sie sind durch ihre Oberfläche
leicht zu reinigen und bieten die Möglichkeit, sie in fast allen Bereichen
einzusetzen. Hygiene und Sauberkeit sind mit Fliesenbelägen
kein Problem. Selbst scharfen Reinigung- und Desinfektionsmitteln und feuchten Milieus halten sie stand.
Das Material der Fliese ist sehr fest. Um sie dennoch ordentlich verlegen zu können, ist es
nötig, sie akkurat zu schneiden. Die Fugen sollten so gleichmäßig wie möglich
gestaltet werden. Vor allem, wenn es darum geht, die Fliesen zuzuschneiden, stehen Sie vor
einer Herausforderung. Eine Fliesenschneidemaschine hilft Ihnen dabei effizient weiter und
sorgt für ein schnelles und einfaches Arbeiten.
Ab wann lohnt sich die Anschaffung?
Fliesen sind nicht billig und sicherlich kann man Zuschnitte auch mit einem Trennschleifer
vornehmen. Hier entsteht jedoch durch die hohe Geschwindigkeit, den
die Trennscheiben inne haben, viel Staub, ein Arbeiten ohne
entsprechenden Atemschutz sollte man vermeiden. Ab einer Fläche von fünf
Quadratmetern macht sich eine Fliesenschneidemaschine bereits bezahlt. Vor allem dann, wenn
Ihre Berechnungen ergeben, dass Sie zur Eckenauskleidung enormen Anpassungsbedarf der
Grundgröße der Fliese haben.
Wichtige Ausstattungsmerkmale
Eine gute Fliesenschneidemaschine verfügt über einen verstellbaren Winkelanschlag.
Dieser ermöglicht es Ihnen, jede beliebige Breite optimal zu gestalten,
lange Anzeichnungen und Messarbeiten vor
der Ausführung bleiben Ihnen dadurch erspart.
Wer Fliesen für Schrägen oder aus der Flucht geratene Wände schneiden muss oder wer in
seinem Gestaltungsbereich beispielsweise Trapezschnitte benötigt, ist mit einer
Fliesenschneidemaschine mit schwenkbarem Winkel gut beraten. Dabei kann über eine
Gradeinteilung der genaue Winkel angegeben werden, der später erzielt werden soll.
Weiterhin ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist das Schneidrädchen. Da es gilt,
sehr hartes und teilweise glasiertes Material ohne Beschädigungen zu zertrennen, ist
es zu empfehlen, zu Schneidrädchen aus Hartmetall zu greifen, diese sind widerstandfähig
und sorgen somit für ein optimales Ergebnis.
Die Anwendung
Die Fliesen werden an den Anschlag gelegt. Über den verstellbaren Winkelanschlag kann
mittels Skala die genaue Breite festgelegt werden, welche die Fliese nach der Bearbeitung
aufweisen soll. Nun wird mittels Schneidrad die Oberfläche der Fliese eingeritzt. Durch
einen Hebelmechanismus wird die Fliese anschließend durch gleichmäßigen Druck gebrochen.
Eine saubere Kante entsteht. Durch diese Bearbeitungsweise macht sich die
Fliesenschneidmaschine bereits bei geringer Anwendung bezahlt, da der Anteil
an Verschnitten und Fliesenbruch drastisch sinkt.
Geräte für Profis
Sie haben vor, ein ganzes Schwimmbad mit Fliesen auszukleiden oder sind dafür engagiert
worden, ein Krankenhaus mit der Wand- und Bodenverkleidung auszurüsten? Dann kommen Sie mit
den kleinen Geräten nicht schnell genug vorwärts. Für solche Anwendungen wurden motorisierte
Geräte entwickelt. Eine schnelle und kräfteschonende Arbeit wird mit diesen möglich.
Der Materialfluss wird optimal gestaltet. Durch eine integrierte Wasserkühlung wird
die Hitze, die beim Schneiden entsteht, kompensiert.
Handwerk auf höchstem Niveau
Jeglichen Bedarf durch einen Anbieter decken und dabei individuellen Service genießen?
Wählen Sie einfach die von Ihnen benötigten Produkte aus. Ob
hochwertige Werkzeuge wie Schraubendreher und Sägen
für die verschiedensten Branchen oder ausgefeilte Druckluftwerkzeuge - für
Ihre Anwendung halten wir ein breitgefächertes Sortiment parat.