Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handpresspistole

  Handpresspistole  (468 Angebote unter 28.276.264 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handpresspistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handpresspistole"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handpresspistole
^

Die Hand-Kartuschenpistole zum Verfugen von Fliesen

Kartuschenpistolen sind weit mehr verbreitet als man vermutet: sie sind nicht nur in den Bereichen der Bauchemie wie beim Verfugen von Fliesen, Türen oder Fenster, sondern auch als Zubehör für Klebe- und Sicherungsmittel oder als Ergänzung des Verteilwerkzeugs zu finden. Da die Kartuschenpistolen neben dem handwerklichen Bereich auch in Industrie und Produktion verwendet werden, kann man drei Varianten unterscheiden:
  • Akku-Pistolen,
  • Druckluft-Pistolen und
  • manuelle Pistolen.
Wie sich unschwer erahnen lässt, gehört die Hand-Kartuschenpistole zur dritten Gruppe. Der große Vorteil dieser Variante liegt darin, dass sie unabhängig von Strom oder Pressluft arbeitet und damit orts- und energieunabhängig eingesetzt werden kann. Da man allerdings bei handbetriebenen Werkzeugen aus ergonomischen Gründen nur eine eingeschränkte Reichweite hat, werden die Hand-Kartuschenpistolen vorwiegend im Handwerk genutzt. Mit der Hand-Kartuschenpistole kann man auch engsten Stellen zu Leibe rücken. Andere Bezeichnungen für die Hand-Kartuschenpistole sind auch Fugenpistole oder Kartuschenpresse.

Form und Verwendung

Die Hand-Kartuschenpistole ähnelt von der Form her einer Pistole, denn sie besitzt einen Lauf, einen Auslöser und einen Griff. Der Griff ist über eine einfache oder doppelte Hebelmechanik mit dem Auslöser, dem Druckbolzen, verbunden, je nachdem wie viskos die Fugenmasse ist. Der Lauf kann aus Führungsblechen bestehen oder aus einem geschlossenen Kunststoffzylinder bei dem auch Kartuschenbeutel benutzt werden können. Die Fugenfüllbreite wird durch die Kartuschenspitze bestimmt, die man austauschen kann.

Die Kraftübersetzung

Bei einer kräftigen Kraftübersetzung aufgrund einer doppelten Hebelmechanik kann ohne weiteres von Hand ein Druck von 4 kn (entspricht ca. 400 kg) aufgebracht werden, wenn sehr zähflüssige Pasten aus der Kartusche zu pressen sind. Niedrige Übersetzungen wie „10:1“ und etwas mehr genügen dagegen für Acryl und Silikon, während „26:1“ und mehr meistens für mittel- und hochviskose Klebestoffe vorgesehen sind.

Die Aufnahmegröße

Der Druckbolzen passt vom Durchmesser zu dem der Kartusche. Die Länge des Laufs der Hand-Kartuschenpistole, die Aufnahmegröße, steht in Zusammenhang mit der verwendbaren Kartuschengröße bzw. dem Fassungsvolumen, angegeben in Milliliter.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.