Die Ketten-Gripzange zum Festhalten unterschiedlicher Werkstoffformen
Im Wesentlichen zeichnen sich Gripzangen durch eine hohe Kraftübertragung sowie eine Variierung der Öffnungsweite mittels Feststellklemmen aus. Für welche Werkstoffformen die
Zange dann optimal ist, ergibt sich aus der Form des Zangenkopfes: so ist die Radlauf-Gripzange auf Radläufe abgestimmt. Wenn man oft unterschiedliche Formen bearbeiten muss, bietet sich eine Ketten-Gripzange an, denn die Kette passt sich an die unterschiedlichsten Profile an.
Gripzangen sind auch bei Schweißern sehr beliebt, um die bei den Werkstücken auftretende Hitze abzufangen.
Wo werden Ketten-Gripzangen eingesetzt?
Diese Zangen werden nicht nur eingesetzt um die unterschiedlichsten
Profile festzuhalten oder zu spannen, sondern auch um Werkstücke zu halten, deren Dimensionen die Arbeitsbereiche der anderen Zangen überschreitet. Die Ketten-Gripzange gehört zum Handwerkszeug und wird entsprechend überwiegend von Handwerkern genutzt. Dazu gehören Schweißer, Mechaniker oder Installateure.
Kurzbeschreibung
Die Ketten-Gripzange besteht im Allgemeinen aus zwei relativ langen Griffen, einem Kniehebelgelenk und sehr kurzen Backen. An dem etwas längeren Backen ist eine Kette, ähnlich einer Fahrradkette, befestigt, während am zweiten Backen eine Öse sitzt, durch die Kette gezogen wird. Mit Hilfe dieser Öse kann man die Kette entweder mit einem Bolzen einklemmen oder durch ein Drehrad fixieren. Ein Schnellösehebel vereinfacht das Umsetzen oder Abnehmen des Werkzeugs sehr. Die Griffe sind oft leicht konkav geformt und damit neben der Ausstattung mit einem Kunststoffüberzug sehr ergonomisch ausgestaltet.
Die Arbeitsbereiche
Je nach Hersteller der Ketten-Gripzange ist der Arbeitsbereich durch die Kettenlängen von „x“ bis „y“ Millimeter angegeben oder aber der Durchmesser in gleicher Maßeinheit definiert. Letztere Angaben sind für eine zylindrische Form des Werkstücks hilfreich. Die Länge benötigt man dann, wenn die Werkstücke geometrische Sonderformen aufweisen. Oftmals kann man die Arbeitsbereiche durch den Anschluss einer Verlängerungskette im Bedarfsfalle erweitern. Wenn möglich sollte man eine Verlängerungskette daher gleich mitbestellen. Als Zubehör gibt es
Ersatzketten, je nach Ausgestaltung der Kette zum Teil auch Verlängerungsketten.