Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pedal-Trainer

  Pedal-Trainer  (45 Angebote unter 28.248.105 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pedal-Trainer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pedal-Trainer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pedal-Trainer
^

Aktives und passives Training mit dem Bewegungstrainer

Der Bewegungstrainer wurde zur Erhaltung der Beweglichkeit und der Körperfunktionen konzipiert. Für jedes Krankheitsbild gibt es den passenden Bewegungstrainer. Therapeutische Bewegungstrainer werden häufig in Verbindung mit der manuellen Therapie in der Rehabilitation eingesetzt. Aber auch bei der Behandlung von Behinderten kommt der Bewegungstrainer regelmäßig zum Einsatz.

Vor allem findet der Bewegungstrainer seine Verwendung bei neurologischen und neuromuskulären Erkrankungen, wie z.B. Multiple Sklerose, Schlaganfälle oder Parkinson. Er wird heutzutage jedoch auch in der Orthopädie, Kardiologie und Rheumatologie angewendet.

Welche Möglichkeiten zur Anwendung gibt es?

Bei vielen Bewegungstrainern ist ein Motor eingebaut, der sowohl passives, aktives, als auch assistives Training verspricht.

Passives Training mit dem Bewegungstrainer

Beim passiven Training bewegt der Motor die Beine des Übenden. Es bietet sich zur Aufwärmphase oder bei fehlender Muskelkraft an. Jederzeit besteht der Wechsel vom passiven Training zum aktiven Training.

Aktives Training mit dem Bewegungstrainer

Beim aktiven Training bewegt der Übende die Beine durch seine eigene Muskelkraft und tritt dabei gegen einen einstellbaren Widerstand.

Assistives Training mit dem Bewegungstrainer

Besonders bei Patienten mit Schlaganfall ist das assistive Training von großer Bedeutung. Bei einem einseitigen Treten ersetzt der Motor die betroffene Seite, um einen harmonischen Bewegungsfluss zu gewährleisten. Dies ist sehr vorteilhaft, da der Übende sich somit keine falschen Bewegungsmuster aneignet.

Welche Erfolge werden erzielt?

Das Training mit dem Bewegungstrainer reduziert die Spastik, um somit den Alltag besser beherrschen zu können. Außerdem werden Kraft, Ausdauer und Dehnbarkeit der Muskeln geschult. Die Folgen des Bewegungsmangels werden reduziert, d. h. die Durchblutung wird angeregt und gefördert. Blase und Darm werden angekurbelt. Die Restmuskelkraft wird durch die motorische Muskelunterstützung aktiviert. Die Fitness und das Wohlbefinden werden positiv beeinflusst.

TheraLive

Für ein aktives und passives Training geeignet. Ein hochwertiges Trainingsgerät für mittlere und schwere Behinderung. Ein Therapiegerät für Zuhause, aber auch für Kliniken empfehlenswert. Der Bewegungstrainer kann auch sehr gut vom Rollstuhl aus genutzt werden.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Atemtrainer, Bauchtrainer und Crosstrainer aus unserer Kategorie Fitness-Geräte.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.