Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Aluminiumleiter

  Aluminiumleiter  (2.736 Angebote unter 28.009.782 Artikeln)Zum Expertenwissen

Begehbarkeit
Stufenanzahl
ab € 474,15*
 Stück 
Topseller
ab € 3.578,28*
 Stück 
Topseller
ab € 67,83*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aluminiumleiter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aluminiumleiter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   183   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aluminiumleiter
^

Die Aluminiumleiter - für jeden Zweck die richtige Alu-Leiter

Die Aluminiumleiter ist im Gegensatz zu Stahlleitern oder Holzleitern recht leicht und damit gut zu transportieren. Aluminium ist ein Leichtmetall, das zu seiner Herstellung viel Energie benötigt, dafür aber auch dem Recycling zugänglich ist. Die Aluminiumleiter wird auch als Alu-Leiter bezeichnet. Um für jeden Zweck die richtige Aluminiumleiter zu finden, berücksichtigen Sie einfach die nachfolgenden Informationen.

Die richtige Bauart finden

Die Aluminiumleiter gibt es als z. B. Stehleiter, Anlegeleiter, Vielzweckleiter und Teleskopleiter. Weitere wichtige Auswahlkriterien sind, ob die Alu-Leiter Rollen besitzt, welcher Art die Wandabstützung ist, ob die Traversen gerade oder gebogen sind, ob es Aufsetz-, Einhak- oder Einhängevorrichtungen gibt, ob für Treppenhäuser oder unebene Böden Holmverlängerungen vorhanden sind oder ob neben einem Standpodest auch ein Haltebügel verfügbar ist. Entscheiden Sie nach der Arbeitsaufgabe und der Arbeitsweise des Nutzers.

Stand-, Reich- und Arbeitshöhe der Aluminiumleiter

Zur korrekten Benutzung und optimalen Gestalt von Leitern gibt es jede Menge Vorschriften. Die Standhöhe gibt an, wie weit die Füße vom Boden weg sind. Die Arbeitshöhe liegt dort, wo sich der Unterarm waagerecht angewinkelt befindet. Unter Reichhöhe versteht man den höchsten Punkt, den man von der Leiter aus erreichen kann. Berücksichtigen Sie, dass eine Aluminiumleiter als Stehleiter nur bis zur fünftletzten Sprosse bestiegen werden darf, um Unfälle zu vermeiden. Wichtige Kriterien für eine optimale Alu-Leiter sind daher die Arbeitsaufgabe und die Arbeitsweise. Wenn möglich, soll in ergonomischer Haltung gearbeitet werden können etwa bei Überkopfarbeiten. Die Leiter darf daher weder zu lang noch zu kurz sein.

Sprossen- oder Stufenleiter?

Diese Frage hängt von der Benutzungsdauer ab. Je länger sie ist, desto eher sollten Sie sich für eine Stufenleiter mit Tritten entscheiden, um schmerzenden Füßen vorzubeugen. Es gibt auch Aluminiumleitern mit einer Platte, auf der man stehen kann wie etwa bei Haushaltsleitern. Lässt sich eine Aluminiumleiter dank mehrere Gelenke zu einem Podest klappen, ist ein zusätzliches verankerbares Brett für die Lauffläche von Vorteil. Beachten Sie in jedem Fall die zulässige Traglast der Leiter und der Tritte. Auch die Befestigungsart der Sprossen oder Tritte spielt eine Rolle. Manchmal finden Sie nur vernietete Verbindungen, manchmal auch geschweißte Nähte, die bedeutend haltbarer sind.

Gefahrenquellen aus dem Umfeld einkalkulieren

Wird an elektrischen Anlagen gearbeitet, sollte man möglichst nicht zu einer Alu-Leiter greifen. Da das Metall elektrisch leitfähig ist, wird der Nutzer sonst zusätzlich gefährdet. Wenn eine Leiter genügen muss, wählen Sie eine Holzleiter. Zudem spielt immer ein guter Spreitzschutz eine Rolle, damit sich eine Stehleiter nicht aufspreizen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.