Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Tastatur Handgelenkauflage

  Tastatur Handgelenkauflage  (172 Angebote unter 28.006.214 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tastatur Handgelenkauflage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tastatur Handgelenkauflage"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tastatur Handgelenkauflage
^

Die Tastatur-Handgelenkauflage für ergonomisches Arbeiten

Eine Tastatur-Handgelenkauflage erlaubt eine ergonomische Arbeitshaltung, weil die Handgelenke sich ein wenig höher befinden als die Tastatur und die Finger so bequem nach unten bewegt werden können. Eine solche Auflage entlastet das Handgelenk zudem vom Druck und hilft dem Karpaltunnelsyndrom vorzubeugen, wenn sie ein wenig nachgibt. Lässt man die Handgelenke beim Schreiben ruhen, werden auch Arme und Schultern vor Überlastungen geschützt. Einige ergonomische Tastaturen verfügen bereits über integrierte Handgelenksauflagen. Wenn Ihre Tastaturen keine Handgelenksauflagen besitzen, ergänzen Sie jetzt einfach eine für jeden Mitarbeiter, um Schmerzen oder Verspannungen vorzubeugen.

Die Tastatur-Handgelenkauflage - für jede Umgebung die richtige Auflage

PCs werden nicht nur in Büros, sondern auch in Laboren verwendet. Achten Sie daher auf das Material und die Reinigungsmöglichkeiten einer Tastatur-Handgelenkauflage. Für ein Büro kann man auf eine Schaumstoffunterlage oder stoffbezogene Handgelenkauflage setzen, während man in Laboren auf eine abwaschbare Oberfläche - wie etwa Kunststoff in Verbindung mit einer Gelfüllung - Wert legen sollte. Im medizinischen Bereich sollte die Oberfläche auch der Reinigung mit Desinfektionsmitteln widerstehen können.

Unterschiede in den Formen

Es gibt Tastatur-Handgelenkauflagen mit ebener Oberfläche, deren Material aus Schaumstoff oder Gel dort nachgibt, wo es belastet wird. Daher passt sich solch eine Auflage an jeden Nutzer individuell an, wenn mehrere Personen den PC abwechselnd nutzen. Die Flexibilität erlaubt es zudem zwischen Schreiben und der Bedienung des Nummernblocks hin- und her zu wechseln, ohne die Tastatur-Handgelenkauflage verschieben zu müssen. Zum Teil verfügen auch Mauspads über integrierte Handgelenksauflagen.
Man kann stattdessen für einen gleichbleibenden Arbeitsablauf wie etwa nur Schreiben auch eine Tastatur-Handgelenkauflage mit vorgegebenen Vertiefungen nehmen, die der Arm- und Handhaltung des Mitarbeiters konkret entsprechen. Vorgegebene Vertiefungen unterstützen zudem eine optimale Handgelenksstellung, falls sich ein Mitarbeiter umgewöhnen soll.

Weitere Eigenschaften

Die Tastatur-Handgelenkauflage sollte so breit wie die Tastatur selbst sein. Wird ein Arbeitsplatz von verschiedenen Personen genutzt, kann man eine höhenverstellbare Auflage wählen, die sich jeder selbst einstellen kann. Häufig wird die Farbe der Tastatur-Handgelenkauflage an die Farben im Büro angepasst, außer man möchte einen kreativen Kontrapunkt schaffen, wie es bei Werbeagenturen vorkommt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.