Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Defibrillatorschrank

  Defibrillatorschrank  (108 Angebote unter 28.006.572 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Defibrillatorschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Defibrillatorschrank"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Defibrillatorschrank
^

Die Defibrillator-Aufbewahrung – Im Notfall den Defibrillator schnell zur Hand haben

Muss während der Lebensrettung ein Defibrillator griffbereit sein, spielt die richtige Aufbewahrung des Geräts eine große Rolle. Für die optimale Defibrillator-Aufbewahrung eignen sich beispielsweise Taschen oder Koffer. Soll der Bestandteil des Notfallprogrammes jedoch fest an einem Ort aufbewahrt werden, erweisen sich Defibrillator-Wandschränke oder Halterungen als vorteilhaft.

Defibrillator-Aufbewahrungen für den Innen- oder Außenbereich

Nicht jede Defibrillator-Aufbewahrung ist für den Außenbereich konzipiert. Speziell einfache Halterungen (beispielsweise aus robustem Plexiglas) eignen sich lediglich für den Innenbereich, wie in Krankenhäusern oder Arztpraxen als Krankenhausbedarf. Auch Wandhalterungen, die über eine Tür mit Drehverschluss ausgestattet sind, können als Alternative Einsatz finden. Ein Sicherungsband vermeidet den Missbrauch des Geräts. Ist das Band zerstört, kann es zudem darauf hindeuten, dass der Defibrillator im Einsatz war. Dementsprechend ist es wichtig, je nach Gerät die Akkus zu prüfen und diese per Akku-Ladekabel bei Bedarf wieder aufzuladen. Auch der Batteriebetrieb ist modellabhängig möglich. Daher sollten auch die Batterien kontrolliert werden. Generell sollte stets das Zubehör genau kontrolliert werden, wie auch Elektroden. Gleiches gilt auch für Geräte, die im Außenbereich aufbewahrt werden, damit das Gerät im Notfall direkt zum Einsatz kommen kann. Soll der Defibrillator im Außenbereich platziert werden, wie zum Beispiel an Bahnhöfen, ist es wichtig, dass der Wandschrank bzw. Wandkasten auch diebstahlgeschützt ist. Zudem sollte ein Hinweisschild auf den Inhalt deuten. Vorteilhaft sind beispielsweise Aufbewahrungsvarianten, die über eine Tür-Fernentriegelung verfügen, die bei Betätigung eines vorhandenen Notruftelefons die Leitstelle oder einen Notarzt kontaktiert. Das Öffnen der Defibrillator-Aufbewahrung erfolgt daraufhin durch einen Frequenz-Impuls, der mithilfe des Tonwahlverfahrens ausgelöst wird. Je nach Ausführung können die Modelle zudem mit einem Signaltongeber, einer Mini-Leistungssirene und Stroboskop-Blitzer ausgestattet sein. Auch ist es wichtig zu prüfen, ob es sich um eine Analogausführung handelt, die einen Telefonanschluss benötigt. Bruchfeste Modelle bestehen außen beispielsweise aus Nirostastahl und im Innenbereich aus Kunststoff. Ein integriertes Sichtfenster ermöglicht zudem Rückschlüsse auf den Inhalt. Empfehlenswert sind zudem Aufbewahrungen, die im Winter beheizt werden, damit das Gerät keinen Schaden nimmt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.