![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite > Lagerausstattung
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() Schon mal mit einem Touchscreen-Gerät etikettiert?
Einfache, schnelle und leistungsstarke Etikettierung hat einen neuen Namen: DYMO XTL™ 500! Eine getreue Etikettenvorschau zeigt genau, wie die Etiketten auf Kabeln, Rohren und mehr aussehen. Ein Farb-Touchscreen und integrierte Etikettenanwendungen erleichtern den Einstieg. Hinzu kommt: Der XTL™ 500 kann Etiketten mit einer Breite von bis zu 50mm verarbeiten!
![]() Facility-Management & Produktions-AnwendungenIn diesen Bereichen kommt es hauptsächlich auf schnelle und vor allem effektive Etikettierlösungen an. Geräte von Dymo sind hier eine hervorragende Lösung. Sie wurden gemeinsam mit Endanwendern entwickelt. Das bedeutet: Sie lassen sich einfach sowie logisch bedienen und besitzen zielgruppen-gerechte Features, die dem Anwender die tägliche Arbeit ungemein erleichtern. Für den Einsatz im Facility-Management und für Produktions-Anwendungen eignen sich die Geräte XTL™ 500, Rhino™ 5200, Rhino™ 4200, Rhino™ 6000 sowie das industrielle Prägegerät Rhino™ M1011.XTL™ 500Dieses Gerät ist das neue Flaggschiff der industriellen Beschriftungslösungen von Dymo! Das Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung. Alle Etiketten werden in Originalgröße, Originalfarbe und mit dem gewählten Objekt auf dem Bildschirm angezeigt. Das Rätselraten, ob das Etikett den Anforderungen entspricht, entfällt damit. Sie sehen genau, wie die Etiketten aussehen, wenn sie auf Kabeln, Rohren und mehr aufgebracht werden. Hinzu kommt: Das Gerät ist App-gesteuert. Die Programme erleichtern den Einstieg und beschleunigt die Positionierung von Text, Barcodes sowie Bildern ungemein. Zahlreiche bereits enthaltene Vorlagen sparen Zeit durch die bereits vorhandene Formatierung.. Der XTL™ 500 bedruckt vorkonfektionierte und Endlos-Etiketten mit einer Breite von 6 mm bis 54 mm, zum Beispiel Sicherheitsschilder, Zertifizierungs- oder 5S-Etiketten, in einer vollständigen Palette an UL-zertifizierten Materialien und Farben. Das ermöglicht völlig neue Anwendungsmöglichkeiten – gerade in den Bereichen Facility-Management und Produktions-Anwendungen. Durch die Chip-Steuerung erkennt das Gerät selbstständig den eingelegten Kassettentyp sowie den aktuellen Füllstand der Kassette. Neben dem hervorragenden Preis-/Leitungsverhältnis besticht der XTL™ 500 durch das austauschbare Schneidemesser, der Möglichkeit des Akku- und Netzbetriebes sowie der Lieferung im Koffer (Hard-Case) mit Platz für Kassetten und Zubehör.![]() Rhino™ 5200Dieses Gerät wurde unter realen Einsatzbedingungen für professionelle Installateure entwickelt und kann daher mit einem Wort beschrieben werden: zielgruppengerecht. Das Ergebnis der Entwicklungen: Grandiose Produkteigenschaften, die Ihre Arbeit erleichtern. Direktzugriffstasten ermöglichen einen schnellen Ausdruck vorformatierter Etiketten, das zweizeilige Display sorgt für Übersicht und die Hintergrund- beleuchtung für optimale Ergebnisse, auch unter widrigen Bedingungen. Das Gerät unterstützt die ANSI/TIA/EIA-606-A-Standards und drucktCode 39 & 128 Barcodes. ![]() Beschriftungsgeräte von DYMO®: nachhaltig & umweltfreundlichProdukte von DYMO® bestehen zu 15-30 % aus recyceltem Material, die Verpackung der Geräte sogar aus 60 %! Hinzu kommt: Alle Geräte werden mit Akkus ausgeliefert bzw. können mit Akkus betrieben werden. Das ist extrem umweltfreundlich und wirtschaftlich zugleich.Passende Etiketten für ebene FlächenDie Beschriftung von Rohren, Maschinen, Geräten oder ganzen Schaltschränken kann zu einer nervenaufreibenden Arbeit werden. Mit passenden Etiketten, die genau für diese Einsatzbereiche entwickelt wurden, können Sie sich entspannen. Mehr sehen Sie im Video! Hier finden Sie Polyester-Etiketten für
![]() DYMO® ID Software – Etikettieren geht auch mit dem PCKomplexe Etikettieranforderungen können Sie mit der neuen DYMO ID-Software mit wenigen Klicks lösen. Der Import von Daten ist ebenso möglich, wie die Integration von über 200 Bildern und Symbolen zur Erfüllung von Industrienormen. Die Ausdrucke der Etiketten können auf den Geräten XTL™ 500 und XTL™ 300 sowie mit den neuen XTL Etikettenbögen direkt auf einem Laserdrucker erfolgen.Etikettieren mit TraditionDYMO® wurde im Jahr 1958 im kalifornischen Berkeley gegründet und stellte anfänglich Prägegeräte her. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Unternehmen zu einem der Global Player der Branche und![]() ![]()
Die komplette Produktpalette, inklusive vieler
|
Weitere Informationen zum Thema Lagerausstattung | |
![]() | |
Betriebs- und Lagerausstattung
Sie möchten Ihre Firma mit Regalen, Schränken oder Tischen und Stühlen ausstatten? Dann sind Sie in der Kategorie Betriebs- und Lagerausstattung genau richtig. Welche Möglichkeiten Ihnen Mercateo in dieser Kategorie bietet, möchten wir Ihnen kurz erläutern. MöbelOb einen Aktenschrank für das Büro, ein Steckregal für das Lager oder einen Sessel für Ihren Chef – im Bereich Möbel haben wir Produkte zusammengestellt, die Sie für die Einrichtung Ihres Betriebes oder Lager sicher benötigen. Zu finden sind neben Stühlen und Tischen auch Möbelprogramme oder Garderoben.Behälter, Tanks und AufbewahrungsmittelSie möchten feste oder flüssige Stoffe aufbewahren, lagern oder entsorgen? Mit Auffangbehältern, Müllcontainer, Abfüllwannen, Mehrzweckboxen oder Gefahrstoffcontainer, die wir Ihnen im Bereich Behälter, Tanks anbieten, ist das kein Problem.Hebezeuge und TransportmittelHebezeuge und Transportmittel in Form von Elektrostapler, Wagenheber oder Hydraulikzylinder erleichtern die Arbeit ungemein. Auch das passende Zubehör wie Kranketten, Seilrolle oder Zurrgurte können wir Ihnen anbieten.BeleuchtungMit der passenden Beleuchtung wie Wohn-, Büro- oder Außenleuchten können Sie alles ins rechte Licht rücken. Leuchtmittel und Leuchtenzubehör können Sie ebenfalls erwerben.Werkbänke, Lochplatten und ZubehörEine Werkbank z. B. Hobelbank gehört in jede gut ausgestattete Werkstatt. Des Weiteren sollten Bohrerhalter, Lochplatte oder Zangenhalter nicht fehlen. Diese und weitere Artikel finden Sie unter Werkbänke, Lochplatten.SteigtechnikUm höher gelegene Gegenstände zu erreichen, verwendet man Leitern, Podeste oder Treppen. Bei Mercateo finden Sie neben Anlege-, Rettungs- und Teleskopleitern auch Sicherheitstreppen oder Arbeitsplattformen.SicherheitskennzeichnungInteressieren Sie sich für die Kennzeichnung von Vorschriften, Geboten oder für die Verkehrskennzeichnung, dann empfehlen wir Ihnen den Bereich Sicherheitskennzeichnung – hier finden Sie z. B. Warn-, Gebots- oder Verbotsschilder.TresoreEgal, ob im privaten oder geschäftlichen Bereich, es gibt immer Dokumente oder Wertgegenstände, die Sie schützen möchten. Mercateo bietet Ihnen Tresore für jeden Bedarf wie z. B. Möbel- Wand-, Schlüsseltresor und sogar Waffenschränke.RaumsystemeDenken Sie bei der Ausstattung Ihrer Firma auch an die passenden Bodenbeläge wie Bodenschutzmatten, an Trennwände wie Schutzvorhang oder an Raumcontainer wie Hallenbüros. Diese und weitere Produkte finden Sie unter dem Stichwort Raumsysteme. |
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt. UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“ Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler. |
Über uns![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |