Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rübenhacke

  Rübenhacke  (26 Angebote unter 28.283.925 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rübenhacke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rübenhacke"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rübenhacke
^

Die Rübenhacke als klassisches Gartengerät für den Rübenanbau

Als Gartenwerkzeug stellt die Rübenhacke eine unverzichtbare Hilfe dar, wenn es um das Hacken und Jäten von Unkraut geht, um die gesunde Entwicklung von Zuckerrüben, Futter- und Runkelrüben sowie Steckrüben zu gewährleisten. Dieses gilt nicht nur für den Einsatz in der Landwirtschaft, sondern auch bei der Bestellung von Beeten, in denen Rüben kultiviert werden. In einigen landwirtschaftlichen Betrieben verzichtet man auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel in Form von Fungiziden und Herbiziden und rückt auf mechanische Weise mit der Rübenhacke dem Befall mit Wildrüben und Unkräutern zu Leibe.

Die Rübenhacke zur Steigerung der Effizienz

Im Gegensatz zu anderen Hacken erreicht man mit der Rübenhacke auch schwer zugängliche Bereiche in der Nähe der Rübenpflanzen, zu denen maschinelle Hacken nicht mehr vordringen können. Mit der Rübenhacke lassen sich angesiedelte Unkräuter auf verdichteten, trockenen Oberflächen inklusive Wurzelwerk vollständig lösen und treten nicht mehr in Licht- und Nährstoffkonkurrenz zu den kultivierten Rüben. Eingesetzte organische Dünger wie Gülle können somit von den Nutzpflanzen komplett für die gesunde Entwicklung verwertet werden, die Rübenhacke erhöht die Effizienz der verwendeten Düngemittel. Einige Pflanzenschutzmittel kann die Rübenhacke ergänzen oder gar vollständig ersetzen, indem die Bodenoberfläche effektiv aufgelockert wird und eine Durchmischung von Dünger und Erdreich stattfindet. Auch wird durch die Rübenhacke der Ausbreitung von hartnäckigen Wildrüben präventiv vorgebeugt.

Welche Rübenhacken gibt es?

  • Hacken können mit und ohne Gerätestiel gewählt werden; einzelne Elemente wie Ersatzmesser und ein langlebige und robuste Eschenstiele oder Kieferstiele können miteinander kombiniert werden.
  • Modelle mit auswechselbarem Messer können für unterschiedlich verdichtete Boden- und Substrattypen eingesetzt werden und somit zur gewünschten Lockerung beitragen. Dabei ist auf die spezifische Abstimmung von Halterung, Stiel und Hackenkomponente zu achten.
  • Rübenhacken können auch in Form von Stecksystemen gewählt werden, sodass mit nur einem einzigen Werkzeug das Schneiden oder Hacken durchgeführt werden kann.
  • Abhängig vom Volumen der Ernte empfiehlt sich eine Schubkarre zum Verladen, eine Rübengabel kann dabei das Auflesen der Rüben erheblich erleichtern.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.