Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Rohrleitung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Rohrleitung
^

Rohre sind äußerst vielfältig

Hausherren und Handwerker wissen um die Wichtigkeit von Rohren. Die Bauteile, die meist einen kreisrunden Querschnitt besitzen, werden für viele Aufgaben und Verwendungszwecke eingesetzt. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Rohre für den Transport von Flüssigkeiten oder festen Körpern. Je nachdem, wofür Rohre verwendet werden, variieren deren Eigenschaften. Ausschlaggebend dafür, wofür das Rohr eingesetzt wird, sind das Material, die Oberfläche, der Durchmesser und die Druckstufe.
Im Haus- und Gebäudebau werden Rohre für die Kabelführung, für Wasser- und Abwasserleitungen oder als Heizungsrohre verwendet. Entsprechende Hilfsmittel, um die Rohre sicher zu befestigen oder zu verbinden, erleichtern deren Handhabung. Denn die meisten Rohre, hauptsächlich jene, die für Wasser oder Heizung verlegt werden, müssen dicht sein und das beförderte Material sicher transportieren.

Aus welchen Materialien bestehen Rohre?

Um Rohre herzustellen, werden die verschiedensten Materialien verwendet. Dadurch ergibt sich auch ein breites Einsatzgebiet. Im Baugewerbe werden häufig Rohre aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Kupfer, Metall oder PVC benutzt. Der Durchmesser von Rohren ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst, während die Länge grundsätzlich frei gewählt werden kann. Ein weiteres wichtiges Kriterium für den Einsatzbereich von Rohren ist die Materialstärke. Für manche Bereiche sind Rohre mit geringen Wandstärken geeignet, während man bei anderen Einsatzgebieten stärkere Rohre benötigt. Die Oberfläche von Rohren ist häufig glatt und eben, kann aber auch gerippt oder genoppt sein. Diese Variante wird zum Beispiel zum Einbau in den Boden verwendet, um eine bessere Haftung zu erreichen.
Wichtig für den Einsatzzweck von Rohren ist außerdem die Temperaturbeständigkeit. Rohre, die für Heizungen oder Wasser verwendet werden, müssen höheren Temperaturen Stand halten, als solche, die als Kabelführung eingesetzt werden. Des Weiteren ist beim Kauf von Rohren darauf zu achten, wo das Rohr eingebaut wird. Rohre, die unter der Erde verwendet werden, verfügen über andere physikalische Eigenschaften wie Modelle, die über der Erde eingesetzt werden.

Aufgaben und Funktionen von Rohren

Rohre erfüllen beim Bau von Gebäuden mehrere wichtige Aufgaben. Rohre, die als Kabelführung verwendet werden, erleichtern das Einziehen von Kabeln und bieten die Möglichkeit, flexibel verlegt zu werden. Wenn es sich um feste Rohre handelt, die nicht gebogen werden können, werden Verbindungen benutzt. In der Regel sind dies Rohrbogen, welche nicht nur einen geraden Verlauf des Rohres ermöglichen. Mit so genannten Clips können die Rohre befestigt werden. Rohre stellen für Heizungen eine ebenso wichtige Grundlage dar wie für das Wasser. In Gebäuden fließt das Wasser durch Rohre und bringt es an den Ort, wo es gebraucht wird. Das komplette Abwasser- und Wassersystem wird mit Rohren, Anschluss- und Abflussrohren, Tauchrohren und Verstellrohren hergestellt. Auch für die Heizung werden Rohre benötigt, um die Wärme zu transportieren.
Damit durch die Verwendung von Rohren keine Gefahren entstehen, unterliegen diese bestimmten Normen. Nur die Verwendung von genormten oder zertifizierten Rohren kann das Risiko von Gefahren minimieren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.