Video-Türsprechanlage – Ein Element der Hauskommunikation für mehr Sicherheit
Video-Türsprechanlagen bieten ein Plus an Sicherheit. Sie hören nicht nur per
Türsprechanlage wer um Einlass bittet, sondern sehen denjenigen zusätzlich. Mit einer solchen Anlage kommt es zu keinen Überraschungen beim Öffnen der Tür.
Vorteile einer Video-Türsprechanlage
Einige Video-Türsprechanlagen nehmen in Ihrer Abwesenheit beim Klingeln des Besuchers ein Bild auf, welches Sie sich später anschauen können. Dadurch wissen Sie immer wer, zu welcher Zeit bei Ihnen vor der Tür stand. Eine solche Anlage ist, neben hochwertiger Schließtechnik, ein wichtiger Parameter für Ihre Sicherheit. Wer Wert auf noch mehr Schutz legt, sollte darauf achten, dass die Videotürsprechanlage mit einer Alarmanlage kombiniert werden kann oder den Anschluss von weiteren
Überwachungskameras zulässt. Dadurch erweitern Sie das Sichtfeld, das Sie mit der Anlage abdecken können.
Die Anzahl der Einheiten einer Video-Türsprechanlage
Wichtig bei der Auswahl ist, wie viele Einheiten versorgt werden sollen. Um an einem zentralen Eingang angebracht zu werden und unterschiedliche Gebäudeeinheiten zu verwalten, kann ein Paneel mit der nötigen Anzahl der Verzweigungen eingesetzt werden. Wollen Sie jedoch unterschiedliche Gebäudeeingänge versorgen, benötigen Sie eine entsprechende Anzahl an Außenstationen, die sich nach Möglichkeit zentral an eine Innenstation anbinden lassen. Die Möglichkeit, verschiedene Klingeltöne einzustellen hilft Ihnen dabei, genau zu erkennen welcher Eingang gerade genutzt werden soll.
Die Verdrahtung
Neben einer guten Bild und Sprachqualität ist es ebenso wichtig, die für Sie passende Verdrahtung der Video-Türsprechanlage zu wählen. VT 4 Drahtsysteme werden vorrangig bei mittleren bis kleinen Einfamilienhäusern eingesetzt. Die Verdrahtung ist ein Klassiker bei Türsprechanlagen und macht auch ein Nachrüsten der Video-Türsprechanlage ohne Aufwand möglich, da einfacher
Klingeldraht bereits zur Installation und zum Betrieb ausreichend ist. Bei größeren Sprechanlagen und dem gewerblichen Einsatz sollten Sie auf ein 2 Draht-Bus-System zurückgreifen. Hierbei gilt es zu beachten, dass der Kabelquerschnitt des verwendeten Drahtes mindestens 0,75 mm² beträgt, um eine gleichbleibend gute Sprach- und Bildqualität zu gewährleisten.
Einstellmöglichkeiten
Freisprechen sollte für die Video-Türsprechanlage nicht zum Problem werden. Zusätzlich ist es wichtig, dass Sie den Kontrast und die Helligkeit des Bildschirms nach Wunsch verändern und einstellen können. Verschiedene Klingeltöne und die Möglichkeit auf „Bitte nicht stören“ oder lautlos umzuschalten, erleichtert Ihnen die Kommunikation und erhöht den Komfort, den Sie durch die Video-Türsprechanlage genießen.