Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gaming Tastatur

  Gaming Tastatur  (1.067 Angebote unter 28.006.527 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gaming Tastatur“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gaming Tastatur"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   72   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gaming Tastatur
^

Gaming-Keyboards sind für Spielernaturen unentbehrlich

Egal, ob Sie Ihren heimischen Personal Computer gelegentlich für Spiele nutzen oder eine Spielkonsole haben - spezielle Gaming Keyboards können noch ein wenig mehr Leistung herausholen. Die Gaming Keyboards sind in mehreren Ausführungen erhältlich.

Gaming Keyboards mit PC-Layout

Viele Gaming Keyboards lassen sich als normale Tastatur nutzen, weisen jedoch gegenüber herkömmlichen Tastaturen einige spielspezifische Besonderheiten auf. So sind bei Gaming Keyboards meist die Tasten von unten beleuchtet, um auch unter ungünstigen Lichtbedingungen am Bildschirm eine sichere Bedienung zu gewährleisten. Gaming Keyboards verfügen oft zusätzlich über USB-Audio-Anschlüsse, um Kopfhörer, analoge Headsets oder Lautsprecher direkt an die Tastatur anschließen zu können. Damit können Audio-Komponenten bei Bedarf wesentlich bequemer angeschlossen werden als über die meist nur an der Rückseite des Personal Computers vorhandenen entsprechenden Buchsen. Sie können bei Bedarf auch mit zusätzlichen Shift Keysets , speziellen ergänzenden Tastaturschnittstellen, ausgestattet werden.
Ein weiteres Merkmal von Gaming Keyboards sind Zusatztasten, die frei programmierbar sind. Mit diesen lassen sich für bestimmte Spiele aufwendige Tastenkombinationen oder Makros programmieren, so dass Sie anstelle vieler einzelner Tasten im Bedarfsfall nur die mit einem Makro belegte Taste drücken müssen. Sind trotzdem zum Aktivieren bestimmter Funktionen mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken, so besitzen die meisten Gaming Keyboards eine sogenannte Anti-Ghosting-Funktion, die einen Signalverlust vermeidet.

Mechanische Besonderheiten

Bei vielen Gaming Keyboards können Sie einzelne Tasten abnehmen oder blocken, so dass bei Spielen mit schnellen Reaktionszeiten nicht versehentlich die falschen Tasten gedrückt werden können. Zur besseren optischen Orientierung sind einige Tasten bei den Keyboards auch auffallend gefärbt, so dass sie ins Auge stechen. Gummibeschichtete Tasten mindern zudem beim schnellen Tippen die Rutschgefahr und damit Fehleingaben. Zusätzlich können die Gaming Keyboards in aller Regel durch Kippfüße ergonomisch aufgestellt werden. Eine an der Unterseite des Keyboards angebrachte Kabelführung verhindert außerdem den Kabelsalat, während eine abnehmbare Handballenauflage im Bedarfsfall die Ergonomie erhöht. Hochwertige Gaming Keyboards sind zudem in vielen Fällen spritzwassergeschützt, so dass versehentlich umfallende Getränkeflaschen oder umkippende Gläser keinen Schaden an den Tastaturen anrichten können. Bei vielen Gaming Keyboards sind extrem schnelle Tippgeschwindigkeiten möglich, da sie zur besseren Tastenreaktion über eine erhöhte Signalrate verfügen.

Elektronische Besonderheiten

Viele Gaming Keyboards sind mit einem eigenen USB-Hub ausgestattet, der nicht nur als Anschluss für ein Headset, Kopfhörer oder Lautsprecher dienen kann, sondern auch als USB-Hub. Damit können Sie zusätzliche andere Geräte wie beispielsweise MP3-Player oder externe Wechseldatenträger wie Festplatten oder USB-Flashsticks direkt an die Tastatur anschließen. Zusätzlich sind oftmals Lautstärkeregler vorhanden, um bei angeschlossenen Audio-Komponenten deren Lautstärke dem gewünschten Maß anpassen zu können. Besonders hochwertige Gaming Keyboards verfügen auch über ein eigenes kleines Display, das die jeweiligen Spieldaten anzeigt. Diese Keyboards benötigen jedoch allesamt zum Betrieb der Sonderfunktionen eine eigene externe Stromversorgung, die in Gestalt eines gesonderten Netzteils oder in Form von Batterien stets vom Hersteller mitgeliefert wird. Zusätzlich ist für die Aktivierung der Sonderfunktionen eine entsprechende Software nötig, die meist nicht für alle gängigen Betriebssystem-Plattformen verfügbar ist und somit unter Umständen nicht verwendet werden kann. Über den Personal Computer ist bei allen Tastaturen nur die Grundfunktionalität nutzbar.

Spezielle Tastatur-Layouts

Gaming Keyboards sind in verschiedenen Ländervarianten erhältlich. Zusätzlich können Sie jedoch auch - wenn Sie kein Keyboard für Ihren PC, sondern für eine Spielkonsole benötigen - spezielle Gaming-Tastaturen für handelsübliche Spielkonsolen erwerben. Diese besitzen ein an die Spielkonsole angepasstes Tasten-Layout und sind oftmals im Design und der Farbgebung ebenfalls den Konsolen angepasst. Die Gaming Keyboards für die Konsolen lassen sich in aller Regel nicht sinnvoll mit einem herkömmlichen Personal Computer nutzen, weisen jedoch ebenfalls viele Sonderfunktionen speziell für den Spielbetrieb auf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.