Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kleiderbügel

  Kleiderbügel  (632 Angebote unter 27.913.563 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kleiderbügel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   43   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kleiderbügel
^

Kleiderbügel – für knitterfreie Kleidung

Bekleidung ist zwar in erster Linie dazu da, unseren Körper vor äußeren Einflüssen zu schützen. Gut aussehen sollte sie allerdings auch. Nicht nur unter dem Aspekt der Mode sollte die Kleidung zu Ihnen passen, auch sauber und knitterfrei sollte sie sein. Denn nichts ist schlimmer, als bei einem Meeting in zerknittertem Hemd bzw. Bluse oder Hose zu erscheinen. Mit einem Bügeleisen können Sie Kleidung glätten und in Form bringen. Damit dies aber auch so bleibt, sollten Sie auf Jacken, Hemden oder Anzüge auf einem Kleiderbügel hängen. So aufbewahrt findet Ihre Kleidung Platz auf einen Garderobenständer bzw. in einem Kleiderschrank. Um sie vor möglichem Staub zu schützen, sind Kleiderschutzhüllen empfehlenswert.

Aus Holz, Kunststoff oder Metall

Mit Kleiderbügeln bewahren Sie Ihre Kleidung schonend auf. Allen Bügeln gemein ist des Weiteren auch die Wiederverwendbarkeit. Sie unterscheiden sich allerdings im verwendeten Material.
  • Holzkleiderbügel sind sehr stabil und sehen edel aus. Aus diesem Grund sind sie häufig in Hotels der Mittelklasse zu finden.
  • Weit verbreitet sind Kunststoffbügel vor allem in großen Modegeschäften, da sie günstig in der Herstellung als auch im Preis sind. Als Nachteil ist die geringere Stabilität gegenüber Modellen aus Holz oder Metall anzumerken.
  • Ein Vorteil von Metall-Kleiderbügeln – sie sind stabil und brechen bei schwerer Kleidung nicht so schnell durch. Einige Modelle sind mit einer Anti-Rutschfunktion ausgestattet, so bleibt das Kleidungsstück auf dem Bügel und fällt nicht auf den Boden.

Für Hosen empfehlenswert

Egal, aus welchem Material der Kleiderbügel besteht, bei vielen Modellen ist zusätzlich ein Querbalken vorhanden, auf dem Hosen aufgehängt werden können. Daneben gibt es spezielle Hosenbügel. Sie haben keine der Schulter nachempfundene Form. Die Hose wird je nach Modell entweder über den Querbalken gehängt oder zwischen den zwei Querbügeln festgeklemmt. Bei anderen Modellen wiederum wird die Hose oder der Rock an zwei Klammern befestigt.

Auch unterwegs mit knitterfreier Kleidung

Wenn Sie häufig und lange geschäftlich mit dem Auto unterwegs sind, bietet sich ein Auto-Kleiderbügel an. Auf diesem frei hängenden Kleiderbügel können Sie Anzüge, Hemden oder Jacken knitterfrei im Auto transportieren und nach der Fahrt wieder anziehen. Er ist für alle Kleidungsstücke geeignet, die während der Fahrt nicht geknittert werden dürfen.
Der Kleiderbügel ist ganz leicht zu montieren und demontieren, er passt auf alle herausziehbaren Kopfstützen. Dafür benötigen Sie kein Werkzeug, er wird zwischen den Stangen der Kopfstütze des Fahrer- oder Beifahrersitzes befestigt bzw. eingehängt, die Sicht des Fahrers wird nicht behindert. Machen Sie Schluss mit unerwünschten Falten in der Kleidung. Wenn Sie auf ordentliche und knitterfreie Kleidung Wert legen, ist ein Auto-Kleiderbügel genau richtig für Sie.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.