Nebel - ein unverzichtbarer Effekt bei Veranstaltungen
Nebelmaschinen stellen künstlichen Nebel her, indem sie eingefülltes Nebelfluid verdampfen. In Kombination mit perfekt abgestimmter
Lichttechnik und
Audiotechnik werden Veranstaltungen zum effektvollen Erlebnis. Bühnentechniker und Veranstalter setzen auf Nebelmaschinen und ihre besondere Aura.
Effektvolle Vielfalt mit einer Nebelmaschine
Nebelmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Während in Diskotheken, im Theater, beim Film oder bei kleineren Events meist auf Bodennebelmaschinen zurückgegriffen wird, kommen bei Lightshows und bei der Ausstattung von Showbühnen oft Nebler zum Einsatz, die auch dazu in der Lage sind, den Nebel senkrecht auszugeben.
Bodennebel für Effekte
Bodennebel lässt Schwaden über den Boden ziehen und alle klaren Konturen verschwinden. Bei der Ausstattung von Freizeitparks oder bei Naturnachbildungen wie Wasserfällen in Aquaparks können durch diese Nebelmaschinen absolut real wirkende Effekte erzielt werden. Auch in anderen Bereichen werden
Spezialeffektgeräte eingesetzt. Brandschutzübungen beispielsweise werden dadurch absolut realistisch. Und bei Ihrer nächsten Produktenthüllung gibt es kein fallendes Tuch, sondern einen sich langsam auflösenden Nebel, der die Sicht auf die Neuerung Preis gibt. Damit sorgen Sie auf jeder Messe und Ausstellung für Furore.
Lightshows mit Laser- und Lichteffekten
In Lightshows sind Nebelmaschinen unverzichtbar. Laser- und Lichteffekte kommen erst durch Nebel richtig zur Geltung. Die Nebelschwaden bilden die perfekte Projektionswand. Dabei werden so genannte
Hazer verwendet, die auch als Dunsterzeuger bezeichnet werden, ihr Nebel ist besonders dünn und fein.
Die Eigenschaften der Nebelmaschine
Der Tank
Mit einem ausreichend großen Tank für das Fluid vermeiden Sie ständiges Nachfüllen und können dadurch kontinuierlich, ohne ständig eintretende Vorwärmzeiten Nebel entstehen lassen. Je nach benötigter Nebelmenge sollte auch das Tankfassungsvermögen mit gesteigert werden.
Die Leistung bringt es
Je nachdem, ob es sich um eine Freiluftveranstaltung oder Event im Innenraum handelt, muss die Leistung der Raumgröße angepasst und ausreichend dimensioniert sein, um genügend Nebel zu erzeugen. Zur Orientierung dienen die folgenden Informationen:
- bis 800 W für Diskotheken und kleinere Effekte
- 800 bis 1.200 W für kleinere Bühnen im Innenbereich
- 1.200 bis 1.600 W für normale Bühnen, Lightshows und Naturnaheeffekte, meist im Indoor-Bereich
- ab 1.600 W für Open-Air-Veranstaltungen, Feuerwehrübungen und Großeffekte
Die Kombination mehrerer Nebelmaschinen macht es möglich, dass die Nutzungsmöglichkeiten der Einzelgeräte weiter ausgedehnt werden kann.
Der Nebelausstoß
Optimal steuern lassen sich die Nebelmaschinen mit einer Fernbedienung. Dadurch kann die Nebelmenge justiert und optimal eingestellt werden. Achten Sie darauf, dass nicht nur die ausgegebene Menge in Kubikmeter zu Ihrer Anwendung passt, sondern auch die Partikelgröße. Je feiner die ausgestoßenen Partikel sind, umso besser und dichter ist der Nebel, der von der Maschine abgegeben wird. Berücksichtigen Sie auch, dass das verwendete
Nebelfluid auf die Nebelbeschaffenheit einen wichtigen Einfluss hat und wählen Sie auch hierbei das passende Produkt aus.