Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Silikonschlauch

  Silikonschlauch  (1.056 Angebote unter 28.006.590 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Silikonschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Silikonschlauch"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   71   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Silikonschlauch
^

Silikonschläuche – Die Hochflexiblen und Temperaturbeständigen

Silikon ist ein Material mit vielen Gesichtern. Unterschiedliche Produktionsverfahren und Beimischungen bestimmen die spätere Verwendung des Materials. Als Schlauchmaterial kommen Silikonkautschuk und Silikonelastomere zum Einsatz. Sie bestechen durch hervorragende Eigenschaftskombinationen und sorgen dafür, dass der Silikonschlauch sowohl im Labor, in der Industrie als auch in der Pharmazie ein breites Leitungsspektrum abdeckt.

Flexibilität

Silikonschläuche werden in anspruchsvollen Bereichen eingesetzt, in denen es aus Platzgründen nicht zum Einsatz von Rohren kommen kann. Sie ermöglichen eine besonders flexible Verlegung. Die Silikonschläuche sind hochflexibel. Als Schlauchmaterial kommen hochtemperaturvernetzte Silikone zum Einsatz. Sie bestechen bei einer ausreichenden Formbeständigkeit durch eine hohe Verformbarkeit und ermöglichen so einen besonders flexiblen Umgang mit dem Schlauch. Beachten Sie jedoch, dass mit der Stärke der Silikonschlauchwand die Flexibilität des Materials abnimmt.

Der Silikonschlauch und seine Temperaturbereiche

Neben der Flexibilität kommen wirkungsvolle Eigenschaften wie eine sehr große Temperaturbeständigkeit und eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit zum Tragen. Die großen Temperaturbereiche, bei denen das Schlauchmaterial eingesetzt werden kann, ermöglicht ein weites Einsatzspektrum. Die Abdeckung von Anwendungen in Temperaturbereichen von -40°C bis 250°C ist möglich. Heiße Durchflussmedien und hohe Umgebungstemperaturen beschädigen den Schlauch nicht.

Passgenauigkeit

Neben der passenden Schlauchlänge, die abhängig von dem zu überbrückenden Leitungsweg ist, kommt es auf den Durchmesser, hier insbesondere dem Schlauchinnendurchmesser und der Wandstärke des Silikonschlauches an. Der Innendurchmesser bestimmt mit welchen Schlauch-Armaturen Sie den Schlauch ohne weiteres kombinieren können. Achten Sie auf Passgenauigkeit um Undichte zu vermeiden. Bei der richtigen Schlauchdurchmesserwahl ist es sogar möglich, ohne zusätzliches Anschlussmaterial absolut dichte Anschlussstellen zu erzeugen. Das dehnbare Schlauchmaterial passt sich nach dem Überziehen über das Anschlussstück bestens an die gegebenen Formen an.

Die Wandstärke ist entscheidend für die Schlauchstärke

Damit der Schlauch den Beanspruchungen standhält, ist es wichtig, den maximal zulässigen Druck, der im Innern des Schlauches wirkt, nicht zu überschreiten. Achten Sie darauf, dass sich der maximale Druck bei steigender Temperatur reduziert. Auch beim Einsatz unter Vakuum ist eine ausreichende Schlauchwandstärke entscheidend. Um - vor allem im Bereich Labortechnik - auf Nummer sicher zu gehen, kann als Faustformel für die erforderliche Wandstärke des Silikonschlauches die Multiplikation des Außendurchmessers mit 0,1 herangezogen werden. Je größer die Wandstärke, umso unempfindlicher ist der Schlauch gegen Beschädigungen und Undichte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.