Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Whiteboardlöscher

  Whiteboardlöscher  (96 Angebote unter 28.026.474 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Whiteboardlöscher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Whiteboardlöscher"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
(1 Angebot)
Artikelmerkmale
Magnetschwamm
Hersteller: drect
Herst.-Nr.: null
pro Stück  ab € 0,85*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Whiteboardlöscher
^

Whiteboardlöscher - effektives Säubern von Präsentations- und Planungstafeln

Zur professionellen Präsentation gehören nicht nur ein ordentliches Schriftbild und das passende Moderationszubehör, auch eine saubere Grundfläche wird benötigt. Während beim Flipchart ein neues Flip und an der Moderatorentafel neues Moderationspapier angebracht wird, ist es beim Whiteboard lediglich erforderlich, die Tafel mit einem Whiteboardlöscher trocken abzuwischen. Die Tafelfläche wird dadurch vom Tafelbild befreit und kann erneut genutzt werden. Es ist unbedingt zu beachten, dass das Whiteboard nur mit dafür vorgesehenen Löschern zu säubern ist, da so Beschädigungen der Oberfläche vermieden werden.

Whiteboardlöscher - permanent oder Vlies

Whiteboardlöscher haben eine sehr weiche und doch gut greifende Oberfläche. Die meisten Modelle arbeiten mit austauschbarem Whiteboard-Löschpapier. Ist dieses Tuch verschmutzt, wird es durch ein neues ersetzt. Der Whiteboardlöscher kann immer wieder neu mit einem solchen Vliestuch bestückt werden. Einige Löscher besitzen einen Schwamm, der waschbar ist. Es werden zwar keine zusätzlichen Tücher benötigt und die Kosten können dahingehend minimiert werden, wer möchte aber im Büroalltag schon den Whiteboardlöscher waschen? Außerdem ist er nicht mal soeben von einer Minute auf die andere wieder einsatzbereit. Wer den Whiteboardlöscher in seinem eigenen Moderationskoffer mitführt und als Dozent oder Unternehmensberater für seine eigene Präsentationsausrüstung sorgt, kann aber durchaus auf die permanente Variante zurückgreifen.

Tuchbefestigung

Damit das Vliestuch nicht verrutscht, keine Falten bildet und immer straff gespannt ist, werden verschiedene Haltemechanismen angeboten. Am günstigsten sind Systeme, bei denen das Vlies mittels Klettverschluss auf die Löscherfläche gebracht wird. Es sitzt sicher und fest und ist trotzdem leicht und ohne Aufwand zu lösen.
Auch Alternativen, bei denen der Löscherkörper mit dem Tuch ummantelt und dann in die Halterung eingeschoben wird, sind möglich. Hierbei werden die Vliestücher zwischen Halterung und Löscherkörper festgeklemmt. Im Wechseln ist diese Art etwas mühsamer, dafür müssen Sie beim Kauf der Tücher aber nicht auf einen, den Abmessungen des Whiteboardlöschers entsprechenden Zuschnitt achten.

„Parken“ Sie den Whiteboardlöscher

Damit der Whiteboardlöscher immer griffbereit ist, sind die meisten Modelle magnethaftend. Der Erwerb eines magnethaftenden Löschers macht Sinn, sobald das Whiteboard magnetisch ist. Der Löscher wird einfach in eine Ecke der Tafel geschoben und bleibt dort haften. Magnetstreifen auf der Oberseite des Löschers ermöglichen es, dass der Magnetismus beim eigentlichen Löschen nicht zum Tragen kommt. Allerdings muss der Löscher beim „Parken“ umgedreht werden. Whiteboardlöscher mit Magnetkern halten in jeder Positionierung an der magnetischen Tafel, sind aber durch die magnetischen Eigenschaften beim Wischen nicht ganz so leicht über die Tafeloberfläche zu führen.
Einige der Tafelwischer bringen eine gesonderte Halterung mit. Diese wird am Board befestigt und der Whiteboardlöscher kann bei Nichtbenutzung einfach eingehängt werden.

Abmessungen der Whiteboardlöscher

Bei den Abmessungen des Whiteboardlöschers ist im Wesentlichen nur darin zu unterscheiden, ob der Tafelwischer bei der Tafel verbleibt oder in der Notebooktasche oder im Moderationskoffer mitgeführt werden soll. Kleine Whiteboardlöscher sind die mobilen, immer griffbereiten Reinigungswunder, während mit den großen Löschern eine schnelle Reinigung großer Flächen durchgeführt werden kann.

Hartnäckige Verschmutzungen

Wurde einmal versehentlich der falsche Stift benutzt oder sind die Reste der Whiteboardmarker nicht mehr schattenfrei entfernbar, verwenden Sie speziell dafür vorgesehene Whiteboardreiniger und verzichten Sie auf artfremde Reinigungsmittel. Die Tafeloberfläche bleibt bei richtiger Reinigung und Pflege lange von unschönen Kratzern, Verfärbungen und aufgerauter Oberfläche verschont.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.