Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehmoment-Schlüssel

  drehmoment schlüssel  (2.628 Angebote unter 28.872.738 Artikeln)Zum Expertenwissen

Drehmoment-Schlüssel von Promat
Arbeitsbereich
ab € 92,93*
 Stück 
Drehmoment-Schlüssel von Wera
Arbeitsbereich
ab € 125,42*
 Stück 
Drehmoment-Schlüssel von Gedore
Arbeitsbereich
ab € 126,03*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „drehmoment schlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   176   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema drehmoment schlüssel
^

Das Werkzeug der Profis

Drehmomentschlüssel gehören zu den Spezialwerkzeugen und sind heute in fast jedem Unternehmen zu finden. Bei diesen Handwerkzeugen wird die Muskelkraft des Menschen effektiv eingesetzt, weshalb Drehmomentschlüssel auch als handgeführtes Schraubwerkzeug bezeichnet wird. Da diese Werkzeuge, bedingt durch ihre längliche Form, enormen Hebelkräften ausgesetzt sind, werden sie aus speziellen Werkstoffen wie Chrom-Vanadium-Stahl, Gusseisen oder Aluminium gefertigt.

Mit Drehmomentschlüsseln, umgangssprachlich auch als Knackschlüssel bezeichnet, können Schrauben oder Muttern mit definierter Anzugskraft (Drehmoment) angezogen werden. Unter diesen Voraussetzungen wird es vermieden, dass ein Gewinde durch zu starke Anzugskraft beschädigt oder abgerissen wird.

Um ein breites Spektrum abzudecken, werden Drehmomentschlüssel in den verschiedensten Größen und Ausführungen angeboten, die jeweils einen bestimmten Newtonmeterbereich (Nm) abdecken.

Einsatzbereiche

  • Jeder Besitzer einer Autowerkstat kennt diese Spezialwerkzeuge. Mit ihnen werden Radmuttern bei Leichtmetallfelgen auf ein bestimmtes Drehmoment angezogen. Wäre das nicht der Fall, könnten sich die Felgen durch zu starke Kraftaufwendung deformieren.
  • Auch in medizinischen Bereichen kommen Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Zur Befestigung von Zahnimplantaten oder künstlichen Gelenken werden sie benötigt, um die filigran gearbeiteten Schrauben nicht zu beschädigen. Demzufolge sind die Dimensionen der Drehmomentschlüssel und die Anzugskraft deutlich kleiner.
  • Drehmomentschlüssel, die in Schlossereien oder im Stahlbau eingesetzt werden, besitzen weitaus größere Dimensionen. Drehmomentschlüssel dieser Bereiche können eine Länge von 1,5 Meter aufweisen. Die maximale Grenze des möglichen Anzugsmoments liegt bei Drehmomentschlüsseln übrigens bei 1.500 Nm. Höhere Werte sind nur mit speziellem Zubehör zu erreichen.

Das Funktionsprinzip

Zunächst muss zwischen den mechanischen und den elektronischen Drehmomentschlüsseln unterschieden werden. Außerdem werden mechanische Drehmomentschlüssel nochmals in Knickschlüssel und Knackschlüssel unterteilt, da sie unterschiedliche Auslösemechanismen besitzen.

Mechanischer Knickschlüssel

Bei Knickschlüsseln wird beim Erreichen des Drehmoments die Vorderseite, d.h. die Seite, an der die Nuss angesteckt ist, durch- oder abgeknickt. Der Anwender weiß genau, wann das Drehmoment erreicht ist.

Mechanischer Knackschlüssel

Bei einem Knackschlüssel wird beim Erreichen des Drehmomentes durch ein deutlich wahrzunehmendes Knacken signalisiert, dass das gewünschte Drehmoment erreicht ist.

Präzise Einstellung des Drehmomentes (mechanischer Drehmomentschlüssel)

Die Einstellung des gewünschten Drehmomentes kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:

  • Mittels einer Einstellschraube, die im Griff des Drehmomentschlüssels untergebracht ist, kann das gewünschte Drehmoment eingestellt werden, welches zusätzlich auf einer Skala abgelesen werden kann.
  • Bei der zweiten Variante erfolgt die Einstellung über einen Stellknopf am Ende des Griffes. Die Einstellung erfolgt präzise durch Drehen des herausgezogenen Stellknopfes. Das Drehmoment kann ebenfalls auf einer Skala ablesen werden.

Die letztere Einstellvariante stellt eindeutig die bessere Lösung dar. Der Stellknopf wird nach Benutzung wieder in seine Verriegelungsposition gebracht und ist so gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert.

Präzise Einstellung des Drehmoments (elektronischer Drehmomentschlüssel)

Bei elektronischen Drehmomentschlüsseln ist im Schaft des Schlüssels ein Dehnungsmessstreifen eingebaut. Mittels diesem wird die Messung durchgeführt. Das gewonnene Messsignal wird an einen Messwertverstärker weitergeleitet und in die jeweilige Krafteinheit umgerechnet. Durch die Elektronik ist es möglich, dass mehrere unterschiedliche Newtonmeterwerte einprogrammiert werden können, welche bei Bedarf abgerufen werden können. Die getätigten Messungen können in einem internen Speicher ablegt werden, wodurch ein späteres Ausdrucken ermöglicht wird. Bei Erreichen des gewünschten Drehmoments erfolgt ein akustisches oder visuelles Signal.

Vierkantaufnahme

Die Vierkantaufnahme stellt ein wichtiges Kaufkriterium dar. Die Größe der Vierkantzapfen wird in Zoll angegeben. Je nach Größe der verwendeten Stecknuss können unterschiedliche Zapfen Verwendung finden. Es werden Zapfengrößen von 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 oder 1½ Zoll angeboten. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, welche Größe Sie in Ihrem Unternehmen benötigen.

Wissenswertes

Einige Hersteller von Drehmomentschlüsseln bieten ebenfalls auswechselbare Steckköpfe an. Diese Steckköpfe sind mit unterschiedlichen Zapfengrößen erhältlich und können somit auf die Nussgröße individuell angepasst werden. Diese Alternative bietet Ihnen einen großen Raum an Flexibilität.

Weitere Links zum Thema

In unserer Kategorie Handwerkzeuge finden Sie Suchbegriffe wie Einsteckumschaltknarre, Uhrendrehmomentschlüssel und Aufsteckknarren, welche mit diesem Thema in Beziehung stehen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.